Les Chipsets d’Intel sous la loupe

Le chipset est l’élément central d’une carte mère et agit comme un lien entre les composants individuels d’un ordinateur. Il contrôle l’interaction et le flux de données entre le processeur, la mémoire principale, les systèmes bus et les contrôleurs des interfaces internes et externes et a donc une influence majeure sur les performances globales du système informatique. Le choix du bon chipset est important, car il détermine quels composants peuvent être utilisés dans un système informatique. Si vous regardez maintenant la composition d’un PC Intel, vous devez sélectionner la bonne carte mère avec le chipset, qui à son tour comprend tous les composants du PC, tels que la RAM, le SSD, l’adaptateur graphique et le processeur, qui est monté sur un socket. Le socket du CPU et le chipset de la carte mère doivent correspondre au CPU respectif.
Ventilation par les fenêtres, dispositifs pour aération secondaire, etc… La ventilation adéquate à la maison et au bureau

Que ce soit à la maison ou au travail, lorsqu’il fait froid dehors, les fenêtres sont moins souvent ouvertes pour des raisons de confort. Une ventilation suffisante est importante en toutes saisons – et éventuellement encore plus importante en hiver, lorsque les infections se propagent plus rapidement. Virus et bactéries peuvent être transmis par des […]
Leica Geosystems : Mesures précises pour le toit, la façade ou le paysage

Besonders auf Baustellen, zum Beispiel beim Dachdecken, Fassadenbau oder Gartenbau, kommt es auf schnelle, genaue und vor allem sichere Messungen an. Dabei müssen oft auch schwer zugängliche oder komplexe Flächen vermessen werden. Genau dafür hat Leica Geosystems die innovative Punkt-zu-Punkt Technologie (P2P) entwickelt, mit der Profis präzise Laserdistanzmessungen zwischen zwei beliebigen Punkten von einem Ort […]
Plus d’efficacité, plus de sécurité: relais de sécurité universel XPSU et bouton d’arrêt d’urgence Harmony de Schneider Electric

Plus d’efficacité, plus de sécurité: relais de sécurité universel XPSU et bouton d’arrêt d’urgence Harmony de Schneider Electric
SMR ? CMR ? Quel disque dur pour quel usage?

Enregistrement magnétique en bardeaux (SMR) ou enregistrement magnétique conventionnel (CMR)? Beaucoup de gens se posent cette question lorsqu’il s’agit de trouver le bon disque dur pour l’utilisation prévue. Parce que les différentes méthodes d’enregistrement se comportent différemment et sont donc parfois meilleures et parfois pires pour le but visé.
La légende de la colle tout usage ! Pourquoi il ne peut-il pas y avoir une seule colle pour tous les usages ?
Celui qui colle tout ? Vous en avez probablement déjà entendu parler, peut-être même en avez-vous chez vous. Nous parlons de la fameuse colle tout usage. Le nom orne de nombreux tubes adhésifs et promet de tout coller de manière fiable. Qu’il s’agisse du bois avec du béton, de la céramique avec du plastique, du […]
Ce n’est pas la faute de la colle ! Pourquoi le prétraitement de surface est si important lors du collage
La qualité d’un collage dépend non seulement de la stabilité interne de la colle, mais aussi beaucoup de l’adhérence entre la surface et la couche adhésive. Peu importe à quel point l’adhésif convient à l’application – si la surface n’est pas prétraitée, cela ne collera pas correctement.
Télémètres laser et niveaux – application et options

Les télémètres laser mesurent les distances à l’aide de la technologie laser – avec la plus grande précision possible. Ils sont utilisés pour déterminer la distance entre deux points dans l’espace. De plus, il est souvent possible de calculer les surfaces et les volumes avec divers appareils. Ces appareils de mesure sont, pour ainsi dire, […]
Quel traceur de découpe pour quel project ?

Les traceurs de découpe sont des appareils polyvalents avec lesquels une grande variété de projets peuvent être mis en pratique. Des motifs de transfert de textile, des étiquettes, des autocollants et bien plus encore peuvent être créés avec le traceur de découpe en peu de temps et découpés avec précision. Il existe maintenant une gamme […]
ESD – Ce que vous pouvez faire contre le danger invisible pour les composants

Elektrostatische Entladungen sind Teil unseres Alltags, zum Beispiel beim Gang über einen Teppichboden und dem anschließenden Berühren eines Gegenstandes. Was für die menschliche Gesundheit ungefährlich ist, kann bei elektronischen Bauteilen erheblichen Schaden hervorrufen – und wird dennoch häufig unterschätzt. Wir erklären, warum für Unternehmen, die empfindliche Bauteile handhaben, ein ESD-Schutz unverzichtbar ist und wie Schutzmaßnahmen […]