Clés YubiKey : plus de problèmes d’authentification

Protection d’accès inoubliable au lieu de mots de passe volés Qui n’a pas de problème pour protéger efficacement l’accès aux comptes en ligne ? Presque tous les professionnels et particuliers sont aujourd’hui confrontés à ce défi. Quelle que soit la stratégie de mot de passe suivie, elle reste angoissante et peut-être risquée. Car le choix […]
Réparer au lieu de jeter avec un peu de colle
« Est-ce que cela peut encore être collé ? » Vous vous êtes probablement posé cette question à plusieurs reprises. Que ce soit au moment où votre figurine en porcelaine préférée s’est cassée, la semelle de vos vieilles chaussures s’est détachée, vos lunettes de soleil se sont cassées ou vous avez accidentellement fait une grosse […]
Appareils connectés utilisant la technologie Thread, en passe de devenir le nouveau protocole de communication pour la domotique.

Une technologie pour les appareils connectés rapide, fiable et compatible avec tous les fabricants et de plus facile à installer : c’est ce que nous voulons pour notre maison intelligente. C’est possible grâce à la technologie Thread innovante ! Ce nouveau protocole de communication est un bond en avant pour le développement de la maison […]
Prêt pour la saison de camping : Plus de confort avec le bon équipement technique

Pour les campeurs enthousiastes, l’anticipation des prochaines vacances commence par la préparation du camping-car. Vous pouvez le faire à tout moment et créer une ambiance de vacances. Ce qui vaut vraiment la peine, c’est de tester à nouveau l’équipement technique du camping-car. Car qu’il s’agisse d’un système de navigation ou d’une banque d’alimentation pour petits […]
Faites toute la lumière sur l’utilisation des projecteurs infrarouges et éclairez les ténèbres !

Les projecteurs infrarouges sont des outils précieux pour améliorer la qualité des enregistrements de vidéosurveillance la nuit. Dans ce guide, vous découvrirez comment équiper les caméras de surveillance de projecteurs infrarouges supplémentaires et ce que vous devez savoir pour une utilisation correcte. Avantages des projecteurs infrarouges Les enregistrements de nuit avec des caméras de surveillance […]
Les extrêmes : Colles pour des conditions particulières
Avez-vous entendu parler des colles pour des températures bien supérieures à 100 degrés, pour des environnements humides, et même pour coller sous l’eau ? Si ce n’est pas le cas, cela va bientôt changer. Nous vous présentons quelques “super colles” qui peuvent résister à des conditions particulières, extrêmes. Ce qui importe dans le choix d’une […]
Pourquoi passer des «bonnes» soudures au plomb à des soudures sans plomb lors du soudage à la main?

Depuis 2006, suite à la mise en œuvre de la directive européenne 2002/95 / CE dans la loi sur les équipements électriques, il est stipulé pour la grande majorité des fabricants d’électronique industrielle qu’ils doivent utiliser des soudures sans plomb pour la production de leurs assemblages. Selon cette loi, «sans plomb» signifie les soudures qui […]
Attends, juste une seconde ! Tout ce qu’il faut savoir sur les colles à prise instantantée
Lorsque quelque chose doit être collé rapidement, nous aimons utiliser la fameuse colle à prise instantanée. Comme son nom l’indique, elle lie presque tous les matériaux entre eux en un clin d’œil. Il s’agit notamment du métal, du plastique, du verre, de la céramique, du bois, du cuir et du caoutchouc. Mais comment le temps […]
Nouvelle réglementation européenne sur les drones : à quoi faut-il faire attention ?

De nos jours, les drones existent dans une variété de tailles et de configurations aussi nombreuses et différentes que les applications possibles. Ils sont utilisés à titre privé, par exemple, pour réaliser des enregistrements de films à vol d’oiseau ou simplement pour s’amuser avec la technologie. Pour les professionels, les drones peuvent être utilisés de […]
Les Chipsets AMD sous la loupe

Le chipset a une grande influence sur les performances globales du système informatique, car en tant qu’élément central de la carte mère, il contrôle le flux de données entre le processeur, la RAM, les systèmes bus et les contrôleurs des interfaces internes et externes. Le choix du bon chipset détermine les composants qui peuvent être […]