Clients-machines : comment ces acteurs non-humains vont transformer les activites professionnelles du quotidien

Des réfrigérateurs qui se réapprovisionnent de manière autonome en cas de rupture de stock ? Ce n’est pas de la science-fiction mais une technologie au nom étrange qui se cache derrière cette réalité : les clients-machines » ou « CustoBots » (l’abréviation de « Customer Robots »). Ce sont des algorithmes capables de gérer des solutions et de fournir des services en […]
Pour les PMEs françaises, les cobots sont-ils un nouvel investissement rentable ou un pari risqué ?

Après avoir conquis les grandes entreprises, les collaborations homme-robot (HRC) dans les PME françaises deviennent de plus en plus fréquentes. En 2020, il y avait environ 200 robots pour 10 000 employés dans les industries françaises selon un rapport de la Fédération Internationale de Robotique. Les fabricants proposent désormais une variété de bras robotisés pour les […]
Cartes de développement : l’atout caché de la souveraineté industrielle

Dans un contexte géopolitique marqué par la prédominance des acteurs américains, les entreprises françaises saisissent l’occasion de développer des solutions locales, notamment dans des domaines stratégiques tels que le cloud, la cybersécurité et la défense. Le salon VivaTech 2025 a bien illustré cet intérêt croissant pour la souveraineté entérinant une volonté forte d’indépendance technologique. Dans […]
Automatisation et efficacité : les armoires de distribution à l’ère du numérique

Avec l’évolution rapide des nouvelles technologies et l’introduction constante d’innovations dans l’automatisation industrielle, la conception des armoires de distribution fait face à de nouveaux défis. La question est de savoir comment les entreprises peuvent concevoir leurs armoires de manière à les rendre pérennes et adaptées aux exigences des technologies modernes. Tobias Thelemann, chef de produit […]
L’IA, catalyseur de la transformation des infrastructures réseau

D’ici 2030, la France prévoit un investissement de 2,5 milliards d’euros dans l’intelligence artificielle. Toutefois, en 2023, seules 5 % des TPE et PME ont adopté cette technologie. L’IA offre pourtant des avantages majeurs : réduction des coûts grâce à l’automatisation des tâches répétitives, amélioration de la réactivité avec une analyse instantanée des données, et […]
Sécuriser l’industrie 4.0 : un chantier toujours prioritaire mais encore peu abouti

Face aux pressions liées au resserrement budgétaire et à une compétition féroce, le sujet de la cybersécurité est, encore, négligé dans de nombreux secteurs dont la branche industrielle. En entrant dans le 4.0, l’industrie est devenue certes plus efficace… mais aussi plus vulnérable à mesure que les installations étaient contrôlées et monitorées à l’aide de […]
Les minimalistes quantiques

Comment un laboratoire de physique extrêmement complexe devient-elle un produit commercialisable ? Tout est dans la réduction, explique Robert Staacke, dont la start-up se concentre sur les capteurs quantiques optiques : retirer jusqu’à ce qu’il ne reste que l’essentiel. Un minimum de fonctions qui, au lieu de tables optiques surchargées, ne remplissent qu’un boîtier maniable […]
Faciliter le monitoring en temps-réel de la chaîne d’approvisionnement grâce au jumeau numérique

L’équilibre entre optimisation de la chaîne d’approvisionnement, efficacité et productivité peut être fragile comme le montrent les dernières crises (pandémies, crises géopolitiques) qui ont particulièrement éprouvé les chaînes d’approvisionnement. La pression que subissent les entreprises pour les optimiser n’a jamais été aussi forte et la technologie dite « intelligente » semble être une solution à ces problèmes […]
Des réseaux intelligents pour les bâtiments d’enseignement public

Un accès réseau sécurisé et une transmission des données fiable sont des critères essentiels pour les établissements d’enseignement. Une infrastructure conçue sur mesure pour faciliter l’apprentissage au quotidien permet de s’adapter à tous les scénarios d’utilisation – tels que les recherches individuelles, l’organisation de visioconférences ou encore la collaboration sur des plateformes numérique. Le réseau […]
Mieux maîtriser les mouvements précis

Aujourd’hui, les mouvements rapides et précis jouent un rôle essentiel dans la rentabilité des machines et des systèmes utilisés pour la production, l’emballage ou le transport de marchandises. Certaines avancées technologiques permettent à ces mouvements de gagner considérablement en agilité, en précision et en efficacité sur le plan énergétique. Considérer les machines en association avec […]