Les nouvelles clés dynamométriques Safe Torque de Wera

Neu im Sortiment: Die Safe-Torque-Drehmomentschlüssel von Wera

La fonction de déclenchement et de réarmement automatique ainsi qu’une fonction de désactivation du couple rendent la nouvelle clé dynamométrique Safe Torque de Wera très spéciale. Afin d’éviter un serrage excessif des vis par exemple, les spécialistes de l’outillage de Wuppertal en Allemagne ont développé la Safe-Torque, une clé dynamométrique se démarquant des autres.

Voltera NOVA : Impression 3D de vos cartes électroniques

Voltera NOVA : L'électronique de l'imprimante 3D

Cette imprimante 3D vous offre la possibilité sans précédent d’imprimer des matériaux conducteurs souples et extensibles. Amenez vos appareils électroniques à un nouveau niveau avec la Voltera Nova ! Imprimez sur des matériaux souples, flexibles ou de forme irrégulière avec n’importe quelle encre conductrice grâce au processus d’étalonnage semi-automatisé. La Voltera NOVA peut désormais être précommandée […]

Créez vous-même des pièces moulées précises en un rien de temps – avec la machine de moulage sous vide Mayku Multiplier

Créez vous-même des pièces moulées précises en un rien de temps - avec le presse-presse Mayku Multiplier

Performance industrielle et vitesse maximale sont réunies dans la nouvelle imprimante de bureau Mayku Multiplier. Finis les retards de livraison ! Créez vous-même des formes précises ou des pièces finies en quelques minutes seulement ! Vous trouverez le Mayku Multiplier dans la boutique en ligne reichelt. Moule sous pression au détail près pour une flexibilité […]

LAPP Mobility alimente la charge de l’E-mobilité !

LAPP Mobility - fuelling the charge of e-mobility!

Lapp Mobility GmbH est une start-up de LAPP, leader mondial du marché des technologies intégrées de câblage et de connexion. L’entreprise familiale de Stuttgart en Allemagne s’est spécialisée dans le développement, la fabrication et la vente de systèmes de recharge pour voitures électriques. Lapp Mobility n’est pas seulement “Made in Germany”, mais s’appuie également sur une chaîne d’approvisionnement durable dans laquelle les câbles de haute qualité sont fabriqués en Allemagne. Les solutions de recharge uniques de Lapp Mobility vous offrent des options fiables pour recharger votre voiture électrique en déplacement et à la maison.

Les blocs d’alimentation universels enfichables de FRIWO sont également disponibles dans la boutique reichelt

Alimentations universelles enfichables de FRIWO

L’alimentation électrique est une exigence minimale pour le bon fonctionnement de nombreuses applications. Mais la sécurité d’approvisionnement est absolument essentielle, en particulier dans les applications médicales, car il en va de la sécurité des patients. Il n’est donc pas surprenant que les établissements médicaux disposent souvent de leur propre groupe électrogène de secours pour maintenir les appareils en marche même en cas de panne.

Gain de place et câblage robuste avec le nouveau câble patch VariFLEX

Gain de place et câblage robuste - cordons de brassage VariFLEX

Les employés de TTL Network sont des experts en matière d’assemblage et de développement de câbles. Il leur tient particulièrement à cœur de toujours répondre aux besoins des clients. Ils ont réitéré cet exploit avec le nouveau câble patch VariFLEX : peu encombrant et très robuste, il répond à des normes de qualité élevées et […]

Traceurs hybrides de découpe laser de xTool

Le traceur laser hybride de xTool

Eine unbegrenzte Anzahl an Gestaltungsmöglichkeiten für Bastler, Amateure und Profis – mit den neuen Hybridlaserplottern zum Schneiden und Gravieren von xTool sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Die Geräte kombinieren leistungsstarke Laser mit scharfen Messern und garantieren somit größtmöglichen Handlungsspielraum für diverse Ideen und deren Umsetzung. Ab sofort sind die beiden Hybridlaserplotter von xTool im […]

Antennes de camping avec routeur WiFi maintenant en 5G

Camping-Antennen mit WLAN-Router jetzt in 5G

L’engouement pour les vacances au camping ne cesse de croître. Afin de pouvoir utiliser internet haut débit pendant les vacances, la nouvelle norme de communication mobile 5G permet une transmission de données jusqu’à dix fois plus rapide que son prédécesseur 4G. Avec la nouvelles antennes de camping Falcon 3307 pour le toit et l’antenne de fenêtre Falcon 3309, la transmission de données à la vitesse 5G est désormais également standard pendant les vacances en camping, tout en permettant travail mobile et streaming.

Protection des composants électroniques avec les filaments PLA antistatiques

Protection des composants électroniques - avec les filaments ESD-PLA de Material 4 Print

L’engouement des entreprises et particuliers pour les possibilités offertes par l’impression 3D n’a pas tari depuis des années. S’il n’était jusqu’alors pas possible de protéger les composants électroniques des pics de tension indésirables avec les matériaux disponibles jusqu’à présent, Material 4 Print propose une solution à ce problème avec ses nouveaux filaments PLA antistatiques, désormais disponible dans notre boutique en ligne.

Nouvelle série du Revolution Pi S/SE

KUNBUS Revolution Pi S/SE

Avec les séries Revolution Pi S et SE, KUNBUS élargit sa gamme avec de nouveaux modules de base pour ses PC industriels – open source, qui sont basés pour la première fois sur le Raspberry Pi Compute Module 4S. Les nouvelles séries sont situées entre la série 3+ et la prochaine série RevPi 4. Les modules suivants seront disponibles en série S/SE : RevPi Core, RevPi Connect et RevPi Flat.