Positionnement et verrouillage avec les solénoïdes linéaires de Ledex

Les aimants cylindriques LEDEX STA sont disponibles en 6 tailles, chacune en version pull ou push. La conception permet une construction compacte avec une densité de puissance élevée et un fonctionnement à bruit réduit. Les avantages par rapport aux aimants de cadre : Durée de vie jusqu’à 25 millions de cycles (au lieu d’environ 100 […]

Créer des tampons personnalisés avec Silhouette Mint

Que ce soit pour un usage privé, pour embellir des lettres ou des invitations, ou à des fins professionnelles pour des adresses ou autres : Silhouette Mint devrait faire plaisir à tous les amateurs d’artisanat et de design. Avec la machine à timbrer Silhouette Mint, les timbres personnels peuvent être conçus selon le nouveau procédé […]

La vie privée et la protection des données dans la maison intelligente avec les solutions Eve

Éclairage d’ambiance automatisé, planification des temps de chauffage pour des économies d´énergie ou solutions de sécurité intelligentes : les produits domotiques pour maisons intelligentes promettent de nombreux avantages aux consommateurs. Cependant, de nombreux consommateurs ont des réserves à l’égard des dispositifs en réseau, principalement pour des raisons de protection des données. C’est pourquoi le fabricant […]

Piles au plomb pur de HAWKER

Dans le secteur industriel, les batteries au plomb peuvent difficilement être remplacées par d’autres technologies, en particulier pour les applications qui nécessitent de longues périodes d’attente et une décharge constante. C’est pourquoi elles sont souvent utilisées dans les alimentations électriques de secours, les systèmes d’alarme ou les onduleurs. La durabilité des batteries plomb-gel sans entretien […]

Apprendre à programmer de manière ludique avec Sphero

Les compétences dans le domaine technique et l’enthousiasme pour les sujets scientifiques commencent dès l’enfance. Pour initier de manière ludique les ingénieurs et les informaticiens de demain à la technologie, Sphero a développé un robot sphérique du même nom. Il peut être programmé de trois manières différentes, selon l’âge : En peignant des trajectoires de […]

Des installations industrielles en un temps record avec SHORTRON® connect

Les défis de l’industrie, en dehors de ses efforts de numérisation vers l’industrie 4.0 sont multiples. Par exemple, il est nécessaire de réagir le plus rapidement possible aux exigences des clients et de rendre la chaîne de création de valeur aussi efficace que possible. Afin de faciliter les installations industrielles et de gagner du temps, […]

CAMEO 4 : Un traceur de découpe pour toutes les situations

Que ce soit pour la conception de films pour vitrines, la découpe de tissus pour des vêtements faits main ou pour des projets artisanaux privés tels que des cartes d’invitation – lorsque des motifs plats doivent être découpés avec précision, l’utilisation d’un traceur de découpe est recommandée. Les matériaux peuvent être traités de manière pratique, […]

Appareil de mesure portable 3 en 1 combinant oscilloscope, générateur de signal et multimètre

Le JOY-IT DMSO2D72 a véritablement énormément de talent, offrant trois fonctions dans un seul appareil pratique : Un oscilloscope à 2 canaux, un générateur de signal, qui enregistre n’importe quel type d’onde et un multimètre possèdant six types de mesure différents. L’appareil de mesure multifonction n’est en aucun cas inférieur aux appareils individuels comparables en […]

Emballage facile et voyage organisé avec les sacs Bagsmart

Les bagages Bagsmart sont idéaux pour ceux qui voyagent souvent avec du matériel technique – qu’il s’agisse d’un ordinateur portable et d’un smartphone ou d’un équipement plus complexe pour des besoins spécifiques. Les sacs sont conçus pour ranger l’équipement technique et ses câbles de façon pratique et claire. Le concept innovant des sacs permet de […]

Détecter les zones à problèmes dans les systèmes électriques et industriels

Plus le problème est important, plus vite vous devez le résoudre. Les caméras thermiques conventionnelles ne font souvent pas partie de l’équipement permanent des techniciens de service en raison de la conception de leur poignée. Cela signifie que vous perdez un temps précieux en dépannage, analyse et rectification. La nouvelle caméra thermique PTi120 de Fluke […]