Nouveaux dans notre gamme : les produits BERNSTEIN, le spécialiste de l’EDD et des outils de précision

Les ingénieurs en électronique et les mécaniciens de précision attachent une grande importance à la plus haute précision possible à chaque étape de leur processus. C’est la seule façon d’obtenir des résultats parfaits sur les petites pièces mécaniques et les assemblages électroniques sensibles. Non seulement leur propre habileté, mais aussi le choix du bon outil […]
Stockez et gérez vos photos lors de déplacement avec GNARBOX

GNARBOX est un fabricant renommé d’accessoires photographiques professionnels tels que des câbles et des cartes mémoire. Le nouveau GNARBOX 2.0 SSD est une solution de sauvegarde permettant de stocker des images et des vidéos en quelques secondes et offre également un écosystème d’applications pour la gestion et l’édition de contenu multimédia. Grâce à diverses applications, […]
Contrôleur pratique et simple pour bandeaux LED grâce au système de bandeaux lumineux OPTONICA

Les bandeaux lumineux offrent une solution adaptée à de nombreux besoins d’éclairage, que ce soit en lumière blanche ou en version à changement de couleurs. Les bandeaux offrent de nombreux avantages, quel que soit la pièce ou la façon dont ils sont utilisés. Leur flexibilité, ainsi que le solide ruban adhésif au dos permettent une […]
Semi-conducteur en carbure de silicium – Innovation pour l’électronique de puissance

Les semi-conducteurs sont utilisés dans presque tous les domaines de l’électronique de puissance, que ce soit en tant que microprocesseurs, microcontrôleurs, IGBT, cellules solaires ou diodes électroluminescentes. Afin de faire progresser le développement de technologies prometteuses telles que l’électromobilité ou la technologie photovoltaïque, des semi-conducteurs particulièrement puissants sont nécessaires. En effet, taille et poids requis […]
PoKit Meter – l’oscilloscope pour le porte-clés

Les bricoleurs sont habitués à pouvoir vérifier les différentes valeurs de mesures électroniques de leurs projets à tout moment et en tout lieu. Que ce soit au travail, à l’atelier ou à la maison, à chaque application un instrument de mesure adapté : du simple oscilloscope portable aux puissants appareils de paillasse dont les fonctions sont […]
Les piles VARTA LONGLIFE d’une durée de vie extra longue pour chaque besoin

Le fabricant de piles VARTA est non seulement une entreprise de traditions, mais aussi le leader du marché allemand dans son segment : environ 1,7 milliard de piles alcalines au manganèse quittent chaque année le site de production en Allemagne. Une grande partie de l’Europe est desservie par VARTA, qui produit une grande variété de […]
Des ampoules LED sans clignotement contre le stress

Nahezu jede künstliche Lichtquelle flackert. Zwar mit unterschiedlicher Intensität, aber komplett flackerfrei ist lediglich das natürliche Sonnenlicht. Dieses Flackern, welches das menschliche Auge oft nicht einmal wahrnehmen kann, löst im Körper dennoch Stresssymptome aus. Wird der Mensch zu lange einer künstlichen, flackernden Lichtquelle ausgesetzt, kann dies Auswirkungen auf seine Gesundheit haben. Es könnte zu Müdigkeit, […]
L’essor de l’Internet des Objets et l’IdO grâce à la technologie des capteurs LoRaWAN

LoRaWAN signifie Long Range Wide Area Network, ce qui correspond à un réseau étendu à faible consommation d’énergie. Il est conçu pour répondre aux exigences techniques d’un monde de plus en plus interconnecté et aux défis qu’il présente. En particulier, les dimensions croissantes de l’internet des objets (IdO) et de l’internet industriel des objets (IIdo) […]
Effets du coronavirus sur les chaînes d’approvisionnement européennes – il est recommandé de prendre des précautions

En raison du nombre croissant de personnes infectées, le coronavirus est également devenu tangible en Allemagne. Outre l’aspect sanitaire, les distributeurs se préoccupent également d’une chose : comment l’épidémie affecte-t-elle les chaînes d’approvisionnement en Europe ? Nous présentons une brève évaluation des effets de la crise sanitaire mondiale. Effets dans tous les domaines Le virus […]
Lasers en croix autonivelant d’Uni-Trend

Que ce soit à titre privé ou professionnel, chacun est confronté à des travaux de rénovation à un moment donné ou à un autre ; que cela soit chez soi, au chantier ou à l’atelier. Un travail précis est absolument indispensable, afin de répondre à des exigences de sécurité et d’esthétique. Une étape importante pour obtenir […]