Une maison intelligente en un rien de temps grâce au point d’accès Homematic IP WLAN

Sûr, simple et discret : c’est ainsi que la plupart des utilisateurs veulent leur système domotique. C’est pourquoi Homematic IP a développé un nouveau point d’accès WiFi. Nous expliquons ce que le produit peut faire. Une configuration simple et un large éventail d’options En tant que centre de contrôle des appareils intelligents, le Routeur WLAN […]

Shelly – mise à jour pour la maison intelligente

Les solutions intelligentes du fabricant Shelly offrent aux utilisateurs un maximum de confort de vie et de sécurité – et cela avec une installation simple. Afin qu’à l’avenir les utilisateurs puissent devenir encore plus créatifs dans leur maison automatisée, reichelt elektronik a élargi sa gamme de produits Shelly. Nous présentons les plus importants. Shelly 3EM […]

Shelly 1 – Une maison intelligente sans nouveaux fils ni trous

Les locataires ou les propriétaires qui veulent transformer leur maison en un logement intelligent sont souvent confrontés à un problème : la plupart du temps, des transformations de base sont nécessaires. Mais tous les produits ne nécessitent pas la pose de nouveaux câbles ou le perçage de grands trous dans le mur. Pour tous ceux […]

Reichelt est désormais le partenaire premium de Pepperl+Fuchs

Fondée en 1945 par Walter Pepperl et Ludwig Fuchs, Pepperl+Fuchs, une entreprise de longue tradition, a inventé le premier détecteur de proximité inductif en 1958, ce qui a constitué une étape importante dans le développement de la technologie de l’automatisation. Aujourd’hui, l’entreprise, avec sa division Factory Automation, se considère comme un leader technologique dans le […]

Une créativité sans limite avec le traceur de découpe Cricut Maker

Au début de la plupart des projets de bricolage, il y a souvent une étape mal aimée : la découpe des matériaux. Pour tous ceux qui préfèrent se lancer tout de suite, un traceur de découpe est le moyen idéal pour faciliter le travail. Parce qu’il extrait les formes plus rapidement et plus précisément que […]