L’automatisation s’est depuis longtemps imposée dans l’industrie, mais jusqu’à présent, ce sont les machines spécialisées et les robots industriels qui dominaient les halls de production. Aujourd’hui, les robots humanoïdes constituent la prochaine étape du développement et sont au centre de l’attention de la recherche et de l’industrie. Avec leur apparence humaine, leurs capteurs avancés et leur intelligence artificielle, ils doivent pouvoir être utilisés de manière flexible et collaborer avec la main-d’œuvre humaine.
Mais où en est réellement cette technologie ? Les robots humanoïdes sont-ils déjà utilisés de manière productive ou relèvent-ils encore du domaine de la science-fiction ? Une étude réalisée par l’Institut Fraunhofer pour les techniques de production et l’automatisation (IPA) montre que l’industrie allemande est ouverte à l’utilisation de robots humanoïdes. Parallèlement, les conditions techniques, économiques et organisationnelles suscitent de vifs débats.
Malte Janßen, responsable produit chez reichelt elektronik, met en lumière le potentiel des robots humanoïdes dans l’industrie, présente les développements actuels et donne un aperçu de leur impact potentiel sur le monde du travail.
Qu’est-ce qui rend un robot “humanoïde” ?
Les robots humanoïdes sont des machines dont la conception et les mouvements s’inspirent du corps humain. Les bras, les jambes, les mains et la tête ne servent pas seulement à l’esthétique,, mais surtout à remplir certaines fonctions : ils permettent des mouvements, des capacités de préhension et d’interaction qui s’inspirent des modes de travail humains.
Contrairement aux robots industriels classiques, qui fonctionnent généralement sur des axes fixes, ou aux cobots, qui sont optimisés pour des tâches d’assistance spécifiques, les robots humanoïdes sont conçus pour être utilisés dans de nombreux domaines. Ils peuvent se déplacer, utiliser des outils et travailler dans différents domaines de production, à l’instar de leurs collègues humains.
Base technologique : progrès à trois niveaux
Le développement des robots humanoïdes repose sur l’interaction de différentes technologies. Des systèmes d’entraînement avancés, des articulations très mobiles et des préhenseurs précis permettent des mouvements délicats et des déplacements stables. Des capteurs d’équilibre et de reconnaissance de l’environnement garantissent que les robots peuvent fonctionner en toute sécurité, même dans des environnements dynamiques.
Le centre de contrôle repose sur l’intelligence artificielle. Elle permet d’accomplir des tâches complexes de manière flexible, d’optimiser les processus et de réagir à de nouvelles situations. Grâce à l’apprentissage automatique, les algorithmes s’adaptent en permanence en fonction des données et gagnent en précision.
Les robots humanoïdes modernes comprennent également de mieux en mieux le langage et les gestes. Cela facilite leur utilisation et la collaboration avec eux, ce qui est un facteur important pour leur acceptation au sein d’équipes mixtes composées d’humains et de machines.
Possibilités d’utilisation : du laboratoire à la pratique
Les domaines d’application des robots humanoïdes sont variés, et certains modèles sont presque prêts à être utilisés dans le quotidien industriel.
Atlas, de Boston Dynamics, est considéré comme le robot humanoïde le plus avancé au monde à l’heure actuelle. Développé à l’origine pour la recherche et les environnements de test, il fait preuve de capacités impressionnantes en matière d’équilibre, d’agilité et de mouvements complexes. Même s’il n’est pas encore produit en série, ses tests démontrent le potentiel des robots humanoïdes pour les environnements industriels dynamiques.
Les futurs robots humanoïdes pourraient se déplacer de manière autonome dans des environnements complexes et changeants, sans dépendre d’itinéraires préprogrammés. Ils seraient ainsi capables de s’adapter spontanément à de nouvelles situations, de contourner les obstacles et de trouver de manière autonome le chemin le plus efficace pour atteindre leur objectif. Leur capacité à travailler avec les outils, les machines et les infrastructures existants élargit considérablement leur champ d’application, de la logistique et la fabrication aux opérations de sauvetage et de secours en cas de catastrophe. Contrairement aux robots industriels fixes, ils apportent ainsi une véritable mobilité et flexibilité dans les domaines d’activité les plus divers.
En Allemagne, Neura Robotics travaille à leur mise en œuvre industrielle. L’entreprise de Metzingen a présenté le robot humanoïde 4NE-1, qui a fait sensation à l’IFA de Berlin. Le projet : commercialiser des modèles de série destinés à une large utilisation, y compris dans l’industrie, d’ici deux ans. Les secteurs cibles sont principalement l’assemblage, la fabrication et la logistique, dans lesquels l’automatisation flexible est particulièrement demandée.
L’équipementier automobile Schaeffler teste déjà des robots humanoïdes dans la pratique. Ils prennent en charge les étapes de travail qui exigent de la précision dans les processus d’assemblage et allègent ainsi la charge de travail des employés. Les premiers résultats montrent que l’utilisation ciblée de robots humanoïdes réduit considérablement les contraintes ergonomiques, notamment en prenant en charge des tâches lourdes ou difficiles à réaliser. Cela a un effet positif sur la santé, réduit les absences pour cause de maladie et augmente à long terme la productivité et la satisfaction des employés.
Avantages pour l’industrie
L’utilisation de robots humanoïdes promet une augmentation significative de la capacité d’adaptation dans les environnements de production. Comme leur forme et leur fonction s’inspirent de celles des humains, ils peuvent être utilisés sur les lieux de travail existants sans nécessiter de modifications structurelles coûteuses.
Un autre avantage réside dans leur efficacité. Les robots humanoïdes travaillent avec une précision constante, indépendamment de la durée de travail ou de la fatigue, et répondent ainsi à des exigences de qualité élevées. Parallèlement, ils débarrassent les employés des tâches physiquement éprouvantes ou monotones, ce qui est non seulement bénéfique pour la santé, mais réduit également le taux d’erreurs.
Ces facteurs rendent les robots humanoïdes particulièrement intéressants pour une production flexible, en particulier dans les secteurs qui doivent réagir rapidement à des exigences changeantes.
Défis et limites
Malgré leur potentiel, les robots humanoïdes doivent encore surmonter certains obstacles. La consommation d’énergie est un point essentiel. Si des modèles tels qu’Atlas impressionnent par leur mobilité, ils nécessitent toutefois beaucoup d’énergie pour fonctionner de manière stable et durable. De même, leur vitesse de déplacement et leur stabilité ne sont pas encore au niveau des machines spécialisées pour une utilisation dans des chaînes de production à cadence élevée.
Enfin, le rapport coût-bénéfice reste un facteur décisif. Les coûts d’acquisition sont encore élevés. Cependant, la production en série, comme celle prévue pour le 4NE-1, pourrait considérablement alléger ces coûts dans un avenir proche. La maintenance joue également un rôle central : les robots humanoïdes nécessitent des inspections régulières, des mises à jour logicielles et le remplacement des composants sujets à l’usure afin de garantir leur fiabilité et leur sécurité. Les progrès réalisés dans la conception modulaire et le diagnostic à distance pourraient réduire considérablement les coûts de maintenance à l’avenir et minimiser les temps d’arrêt, ce qui améliorerait encore leur rentabilité.
Perspectives : du projet pilote à la solution de série
Les années à venir seront décisives pour déterminer à quelle vitesse les robots humanoïdes trouveront leur place dans l’industrie. Les progrès réalisés dans les domaines de l’IA, des capteurs et de la technologie de commande, ainsi que la baisse des coûts de production faciliteront leur introduction.
Pour les entreprises, les robots humanoïdes pourraient devenir un élément décisif de l’industrie 4.0 : flexibles, mobiles et polyvalents. Pour le monde du travail, cela ne signifie pas le remplacement du travail humain, mais un élargissement des possibilités, laissant aux robots les tâches monotones pour se tourner vers des tâches plus exigeantes dans les domaines de la programmation, de la maintenance et de l’intégration de systèmes.
Une chose est sûre : les robots humanoïdes ne sont plus une vision d’avenir lointaine. Ils feront bientôt partie de la réalité industrielle et offrent à l’industrie allemande la possibilité de participer activement à cette transformation.