À vrai dire, la portée des téléphones sans fil jusqu’à 300 mètres est relativement élevée. Cependant, des murs ou des plafonds épais peuvent poser problème. Si la connexion à la centrale est mauvaise, ceci provoque une piètre qualité des appels, voire des déconnexions. La seule solution consiste à utiliser un répéteur DECT, cet amplificateur permettant souvent de doubler la portée de la station de base correspondante. Le répéteur capte donc les signaux de la base, avant de les transmettre amplifiés.
Une réception optimale dans l’ensemble de la maison
Pour les téléphones sans fil Gigaset, le répéteur DECT Gigaset RP 2.0 est disponible. Dans le cas d’un routeur Fritzbox, qui fait également office de centrale téléphonique, le fabricant AVM propose le modèle FritzDECT Repeater 100. Ces deux répéteurs permettent de passer plusieurs appels simultanément, et ce même en qualité HD. Les fabricants Gigaset et AVM promettent, grâce à un cryptage intégré, une protection optimale contre les écoutes. Pendant que l’utilisateur téléphone, la transmission change en fonction de l’emplacement entre le répéteur et le routeur ou la base (transfert) : ceci est le gage d’une réception optimale à tout endroit de la maison.
Généralement, il est possible de connecter jusqu’à six répéteurs DECT à une station de base – un au premier étage et un au sous-sol. Point important : les répéteurs ne peuvent être connectés en série, mais uniquement selon un agencement en forme d’étoile autour de la station de base. En outre, il convient de ne pas installer les amplificateurs à une distance de plus de dix mètres les uns des autres.
Les répéteurs consomment très peu d’électricité en mode veille. Le modèle FritzDECT Repeater 100 consomme tout juste un peu plus d’un watt – il est ainsi à peine perceptible sur la facture d’électricité. Sa consommation ne dépasse pas plus de deux watts en fonctionnement. Ceci est également le cas de la plupart des autres répéteurs DECT.
Configuration du modèle FritzDECT Repeater 100 : voici comment
La configuration est en outre extrêmement simple. Pour fonctionner, il suffit pour certains répéteurs de les brancher sur la prise de courant, ils se connectent ensuite automatiquement à la station de base. Dans le cas du modèle AVM pour un routeur Fritzbox, le fonctionnement est cependant quelque peu différent :
- Connectez-vous via un navigateur à votre Fritzbox ). Dans le menu, cliquez sur “DECT”, puis sur “Station de base”. Dans “Sécurité”, cochez la case – si cela n’est pas déjà fait – “Autoriser uniquement des connexions DECT sécurisées (recommandé)”, puis cliquez sur “Appliquer”. Le routeur devrait désormais redémarrer.
- Dans la partie supérieure de votre Fritzbox, appuyez maintenant sur la touche “DECT”, jusqu’à ce que la petite lampe “Info” (sur certains modèles, il s’agit plutôt de la lampe “DECT”) clignote. La prise se connecte ensuite automatiquement à la Fritzbox. Puis la lampe DECT s’éteint à nouveau jusqu’au prochain appel téléphonique.
Branchez le FritzDECT Repeater 100 sur la prise sur laquelle l’amplificateur doit fonctionner. Le répéteur dispose d’une réception radio parfaite, lorsque la LED DECT reste allumée en continu. Si elle clignote, ceci indique que la connexion est trop faible. Dans ce cas, vous devez brancher le répéteur sur une prise qui se trouve à proximité immédiate du routeur.
Image : reichelt