Le travail physique sur les chantiers de construction est exigeant. La tâche est encore plus ardue lorsqu’il faut transporter des outils lourds. Dans ce cas, la nouvelle boîte à outils XXL III de Wiha apporte soulagement et confort.
Elle est spécialement conçue pour répondre aux besoins d’une utilisation mobile dans des conditions difficiles. Montée sur roue, la boîte à outils peut être facilement transportée par une seule personne. Particulièrement grande et conçue de manière à ce qu’elle puisse être facilement roulée dans des escaliers et sur des terrains accidentés grâce à sa poignée télescopique.
La boîte à outils offre également un support pour le travail en hauteur : elle possède une marche sur laquelle l’utilisateur peut se tenir debout ; fermée, elle peut même servir de marche supplémentaire. Les pieds sur lesquels repose la boîte à outils sont suffisamment stables pour cela. De plus le travail est doublement facilité, car la boîte à outils ne repose plus directement sur le sol, mais légèrement en hauteur, ce qui évite de devoir se pencher très bas.
Atelier sur roues
La boîte à outils est équipée de sorte à ce que tous les besoins courants soient assurés. Elle comprend des pinces, des outils de sertissage et de dénudage automatiques, des tournevis SoftFinish® slimFix résistants à la tension – un classique de la gamme Wiha pour les électriciens – ainsi qu’un niveau à bulle pour les électriciens.La boîte à outils contient également des outils plus récents tels qu’une torche multifonctionnelle, une scie à métaux et le marteau spécial électricien de Wiha. Une caractéristique particulière est le détecteur de volts unipolaire sans contact, qui a été lancé par Wiha cette année. L’ensemble slimVario de 32 pièces, commodément combiné dans un sac pratique, est inclus dans l’ensemble avec divers autres outils utiles.
Des caractéristiques pratiques pour un travail précis et sûr partout
Le couvercle de la boîte à outils est muni de deux encoches qui peuvent être utilisées comme aide pour scier ; pour raccourcir des tuyaux, des tiges ou des conduits de câbles. Grâce à l’affichage intégré des dimensions, le matériau peut être mesuré simultanément.
Lorsqu’il est ouvert, le couvercle est maintenu par deux amortisseurs, empêchant toute fermeture involontaire, ce qui réduit également le risque de se coincer les doigts. En outre, la boîte à outils est dotée d’un dispositif antivol intégré qui permet de la verrouiller avec un cadenas.