La version 3 du célèbre ordinateur à une carte est désormais disponible. Parmi les nouveautés : un processeur plus puissant ainsi que des fonctions Wi-Fi et Bluetooth intégrées.
Le Raspberry Pi est un phénomène : le mini-ordinateur dont les composants sont réunis sur une seule carte de circuit imprimé de la taille d’une carte de crédit s’est vendu à des millions d’exemplaires dans le monde entier. Il est apprécié des bricoleurs et des programmeurs amateurs, mais pas uniquement. Il se mue aussi en puissant lecteur multimédia ainsi qu’en ordinateur de bureau très bon marché.
Le Raspberry Pi 3 est désormais disponible. La nouvelle version utilise un processeur plus puissant, le Broadcom BCM2837. Avec ses quatre cœurs, il peut monter à une cadence de 1,2 GHz. Le processeur du Raspberry Pi 2 modèle B présenté l’an dernier présente une fréquence de 900 MHz. Il est toujours disponible.
Technologie sans fil intégrée
En outre, le Wi-Fi et le Bluetooth sont désormais intégrés au Raspberry. Jusqu’ici, il fallait ajouter un dongle pour bénéficier d’une connexion sans fil. Les nouvelles fonctions consomment plus d’énergie, d’où un bloc d’alimentation de 2,5 A.
Le nouveau modèle est identique au Raspberry Pi 2 modèle B à bien des égards : il offre quatre ports USB 2.0 ainsi qu’un port Ethernet et un port HDMI. Deux cœurs Video-Core-IV intégrés au processeur servent de processeur graphique.
Déjà utilisés sur le Raspberry Pi 2 modèle B, leur fréquence passe néanmoins de 250 MHz à 400 MHz.
Il est aussi possible de continuer à utiliser les anciens boîtiers sur le Raspberry Pi 3. Attention : ils peuvent nuire à la connexion Wi-Fi s’ils sont en métal.
Raspberry Pi, initialement un ordinateur d’essai pour les étudiants
La fondation Raspberry Foundation est fondée en 2006 par Eden Upton, à l’époque responsable de l’enseignement de l’informatique au St. John’s College de Cambridge. Il souhaite alors mettre au point un petit ordinateur bon marché et équipé d’un système d’exploitation simple, afin que ses étudiants puissent facilement faire des essais de programmation.
Depuis sa commercialisation en 2012, il s’est écoulé près de huit millions de Raspberry Pi. En Grande-Bretagne, il est même l’ordinateur le plus vendu. On parle d’un ordinateur à une seule carte car tous ses composants sont réunis sur un circuit imprimé de la taille d’une carte de crédit.