Les talkies-walkies rappellent souvent des souvenirs d’enfance d’appareils encombrants avec lesquels la communication ne fonctionne qu’en pressant sur un bouton et parler en même temps est de toute façon hors de question. C’est tout sauf efficace. C’est là que Milo entre en jeu : l’Action Communicator, le talkie-walkie nouvellement réinventé est désormais disponible dans la boutique reichelt. Compact, léger et puissant : il est impressionnant. Qu’il s’agisse d’activités de plein air ou d’autres aventures, l’Action Communicator permet de rester facilement en contact avec les autres membres du groupe.
Un son clair en toutes circonstances
Milo impressionne surtout par son design compact. Avec un diamètre d’environ 7 cm, une épaisseur d’environ 2 cm et un poids de seulement 70 g, il est maniable et peut être facilement fixé sur le haut du corps. L’Action Communicator de Milo est particulièrement pratique car il est équipé d’un kit mains libres, qui permettent de se parler sans avoir à appuyer sur un bouton. Il suffit de parler pour le déclencher.Tous les membres d’un groupe peuvent parler en même temps avec un système de conversation vocale multidirectionnelle – une fonctionnalité généralement impensable avec les talkies-walkies traditionnels. Cependant, la qualité sonore ne doit pas en souffrir, c’est pourquoi avec six microphones numériques à faible distorsion et une suppression sophistiquée du vent et des bruits de fond, Milo offre une voix claire et fluide, même dans des conditions défavorables.



Endurance et robustesse ultimes – Le communicateur d’action pour chaque aventure
Pour que vous ne soyez pas essoufflé en parlant, le Milo Action Communicator dispose également d’une batterie Li-Po intégrée qui promet une autonomie d’une journée complète. De plus, l’Action Communicator est étanche et peut être utilisée dans une profondeur d’eau allant jusqu’à 1 mètre pendant environ 30 minutes. Le talkie-walkie dispose également de son propre réseau maillé MiloNet, qui permet une portée allant jusqu’à 600 mètres entre deux appareils et peut s’étendre encore plus si votre groupe est plus éloigné – le tout sans WiFi ni Bluetooth.
Images : Milo