Avec le Joy-Pi, Joy-iT a développé une solution de formation complète et a intégré ses nombreuses années d’expérience dans la production d’électronique open source.
Le fabricant allemand développe et produit des articles électroniques depuis 1996 et est connu pour ses produits innovants dans le domaine de la framboise Pi et de l’Open Source. Le Joy-Pi est un boîtier expérimental, basé sur le Raspberry Pi, idéal pour l’entrée dans le génie électrique et la programmation.
Le système de boîtier sophistiqué offre une solution tout-en-un parfaite et met fin à de nombreuses solutions de petites pièces délicates et au chaos des câbles sur la table de travail.
Le Joy-Pi est particulièrement adapté aux projets scolaires, car vous pouvez simplement l’éteindre à la fin de la leçon, le fermer et continuer à travailler sur le projet dans la leçon suivante. Un autre avantage du boîtier est sa grande mobilité et sa compacité. Cela vous permet de l’emmener avec vous partout où vous allez et d’explorer le monde de Raspberry Pi avec vos amis.
Qu’est-ce qui est inclus dans le cas expérimental Joy-Pi ?
Le Joy-Pi dispose d’un grand nombre de capteurs et de modules qui, grâce à des exemples d’application très détaillés, peuvent être utilisés indépendamment de vos propres connaissances préalables.
Un manuel clair et facile à comprendre pour Python, Linux et Scratch avec 21 leçons est disponible.
Aperçu des leçons individuelles :
Leçon 1 : Utilisation de l’avertisseur sonore pour les avertissements sonores
Leçon 2 : Contrôler l’avertisseur sonore à l’aide d’un bouton
Leçon 3 : Comment fonctionne un relais et comment le contrôler
Leçon 4 : Envoyer un signal de vibration
Leçon 5 : Détecter le bruit avec le capteur de son
Leçon 6 : Détecter la luminosité avec le capteur de lumière
Leçon 7 : Détection de la température et de l’humidité
Leçon 8 : Détecter les mouvements
Leçon 9 : Mesurer les distances avec le capteur à ultrasons
Leçon 10 : Contrôle de l’écran LCD
Leçon 11 : Lire et écrire des cartes RFID
Leçon 12 : Utilisation des moteurs pas à pas
Leçon 13 : Contrôle du servomoteur
Leçon 14 : Contrôler la matrice 8×8 LED
Leçon 15 : Contrôle de l’affichage à 7 segments
Leçon 16 : Reconnaître le toucher
Leçon 17 : Détection d’inclinaisons avec le capteur d’inclinaison
Leçon 18 : Utilisation de la matrice de sonde
Leçon 19 : Contrôle et utilisation du capteur IR
Leçon 20 : Circuits personnels avec la planche à pain
Leçon 21 : Photographier avec l’appareil photo Raspberry Pi
Et c’est aussi inclus :
Grâce à l’image système préparée, la valise d’expérimentation est immédiatement prête à l’emploi. L’écran tactile de 7 pouces intégré dans le couvercle a une résolution de 1024 x 600 DPI, ce qui le rend facile à utiliser. La carte enfichable implémentée permet de connecter et d’utiliser des capteurs et modules externes supplémentaires ou des circuits auto-construits.
Les capteurs installés comprennent : Un capteur de lumière pour mesurer la luminosité, un capteur de son pour détecter les bruits, un capteur de mouvement, un capteur à ultrasons pour mesurer les distances, un capteur d’inclinaison, un capteur tactile, un capteur de température et d’humidité et un capteur infrarouge, qui peut également être utilisé pour recevoir des commandes d’une télécommande infrarouge (fournie), par exemple.
Les modules comprennent : Un écran LED GPIO, un module LCD 16×2, un module LCD 16×2, une matrice LED 8×8, un écran LED 7 segments, un buzzer, un relais, une matrice de touches, des touches indépendantes, un module RFID, un moteur pas à pas 5V, un servomoteur, un écran tactile 7 pouces et une caméra – les deux intégrés au couvercle.
Plus qu’un simple apprentissage des bases
Une fois que vous avez appris comment fonctionnent ces capteurs et modules, il y a des possibilités presque illimitées d’étendre les programmes d’exemple et de combiner les différents composants dans vos propres programmes. Par exemple, vous pouvez combiner les LEDs avec le capteur de mouvement et le capteur de lumière pour allumer les LEDs dès que le mouvement est détecté dans l’obscurité. Vous pouvez aussi utiliser les touches pour influencer la hauteur du buzzer et construire un petit piano. Il n’y a pas de limites à votre imagination.Et si vous ne voulez pas expérimenter avec l’étui, vous pouvez simplement l’utiliser comme un petit ordinateur portable. Grâce au système d’exploitation Linux avec interface de bureau et navigateur Internet intégré ainsi qu’un clavier Bluetooth avec touchpad, rien ne vous empêche de surfer (connexion Internet requise).
Le Joy-Pi est compatible avec les versions Raspberry suivantes : 2B, 3B, 3B, 3B+, 4B
Intéressant pour les passionnés d’électronique âgés de 12 ans et plus, les développeurs, les fabricants, les écoles, les universités, les entreprises de formation.
Images : Joy-IT, Adobe Stock
Vous pouvez trouver un article sur l’actuel « Joy-Pi Advanced Developer Board » ici :