Le nouveau Raspberry Pi 4 est arrivé et dépasse toutes les attentes

Avant d’entrer dans le détail des innovations techniques de la Raspberry Pi 4, nous aimerions aborder brièvement le sujet des cartes de développement en général. Surtout la marque Raspberry Pi.


Depuis sa sortie début 2012, plus de 23 millions de planches Raspberry Pi ont été vendues dans le monde, et non sans raison. Alors que d’autres fabricants ont mis sur le marché des ordinateurs à carte unique au cours des dernières années, dont certains ont même attiré l’attention avec un meilleur matériel, aucun autre fabricant ne s’est même approché de la popularité de la Raspberry Pi.

L’ordinateur open source est soutenu par une vaste communauté mondiale qui fournit conseils et assistance, développe des idées de projets et publie des concepts prêts à l’emploi dans des forums ou sur des plateformes vidéo.

Mais qu’est-ce qui rend l’ordinateur à carte unique si unique et pourquoi y a-t-il un tel battage publicitaire à son sujet ?

À l’origine, le conseil de développement a été développé au nom du gouvernement britannique pour les étudiants afin de les rapprocher de la programmation. Mais il est vite devenu clair que le ” jack of all-trades ” basé sur Linux était plus qu’un simple outil pour les programmeurs en pleine croissance.

De nos jours, la plupart des utilisateurs de Raspberry Pi n’ont pas seulement un seul ordinateur de bord à la maison, mais plusieurs.

On agit comme un lecteur multimédia HD avec un disque dur externe pour le home cinéma ou comme une radio Internet avec un écran. La suivante sert de serveur webcam pour la surveillance par caméra, y compris le streaming en direct sur le téléphone portable.

En outre, il y en a un pour la domotique, comme le chauffage ou le contrôle de l’éclairage, et un autre en tant que mini-ordinateur pour la navigation générale sur Internet. Ceci est possible grâce à l’interface utilisateur avec son propre navigateur. Un Raspberry Pi peut également être utilisé comme simple serveur d’imprimante WLAN, pour ne citer que quelques scénarios d’application.

Mais aussi des projets comme Ambilights, un skateboard électronique, Magic Mirrow, une serre automatisée, son propre Cloud, Adblocker, une console de jeu Retro-Gaming ou des cadres photo électroniques sont très populaires.

Vous trouverez ici un aperçu de nos projets Raspberry Pi.

Qu’est-ce qui rend le Raspberry Pi 4 si spécial ?

Mais nous en arrivons maintenant à la nouvelle Raspberry Pi 4 et à sa valeur ajoutée évidente par rapport à ses prédécesseurs. Alors que les Raspberry Pi’s nouvellement sortis sont généralement devenus un peu plus rapides et ont produit 1-2 fonctionnalités supplémentaires, le nouveau Raspberry Pi’s fait un énorme bond en avant technique.

Cette fois, la Fondation Raspberry Pi ne lance pas seulement un nouveau Raspberry Pi, mais 3 modèles différents en même temps, la seule différence étant la taille de la RAM.

Tous les changements en un coup d’œil
Raspberry Pi 3 B+ (prédécesseur)                                                            Raspberry Pi 4 B (successeur)

– Processeur ARM Cortex-A53 Quad Core 1,4 GHz                              -Processeur ARM Cortex-A72 Quad Core
– 1 Go LPDDR2 SDRAM                                                                             – 1 Go, 2 Go ou 4 Go LPDDR4 SDRAM
– Gigabit-LAN jusqu’à 300 Mbit                                                               – Gigabit-LAN jusqu’à 1000 Mbit
– Bluetooth 4.2 & WiFi AC                                                                          – Bluetooth 5.0 & WiFi AC
– 4x USB 2.0                                                                                                  – 2x USB 2.0 / 2x USB 3.0
– 1x HDMI (1080p @H.264)                                                                      – 2x microHDMI (4k@60fps/30fps)
– microUSB @5V/2,5A                                                                               – USB Type-C @5V/3A

Comme vous pouvez le constater d’après les données techniques, il n’y a presque plus rien à désirer. Le nouveau Raspberry Pi 4 apporte enfin plus de RAM, Gigabit LAN rapide, USB 3.0, résolution 4k pour 2 moniteurs, prise de charge USB-C et est bien sûr un peu plus rapide que son prédécesseur. Maintenant au plus tard, tout le monde devrait avoir un Raspberry Pi à la maison, même si c’est juste un ordinateur pour surfer sur Internet.

Auteur : Sven Pannewitz – chef de produit pour les cartes de développement chez reichelt elektronik

 

 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *