Des interrupteurs de prise de courant en nuage pour 20€ sont maintenant disponibles dans le commerce, mais le adaptateur 11826 de DELOCK se distingue nettement de cette offre excédentaire. Alors que les adaptateurs de commutation conventionnels ne peuvent pas se passer d’un nuage, l’adaptateur de commutation Delock élimine complètement cette contrainte de nuage.
Ceci est rendu possible grâce au firmware TASMOTA déjà installé. Un autre avantage par rapport aux prises WiFi classiques est donc le stockage local des données de l’utilisateur dans l’appareil lui-même.
Qu’est-ce que TASMOTA ?
Le firmware open source TASMOTA a été développé pour permettre l’utilisation d’une maison intelligente sans nuage. Tasmota permet également à l’utilisateur d’intégrer facilement des appareils dans des systèmes Smart Home existants. Même si les appareils n’étaient pas prévus à l’origine pour une utilisation dans un système particulier.
Grâce à l’utilisation indépendante du nuage, les appareils peuvent également être contrôlés sans accès à Internet. Ce contrôle indépendant rend votre réseau domestique très flexible. Il peut être contrôlé via un navigateur web, mais aussi via des systèmes tels que Hue, WeMo, ioBroker, openHab, Fhem, Domoticz ou NodeRed et supporte des protocoles communs tels que http, MQTT ou WEB.
Pour installer le firmware open source sur un appareil, vous devez l’ouvrir et retirer la carte qu’il contient. Les contacts doivent être soudés avant de pouvoir brancher les adaptateurs. Ce n’est qu’ensuite que le logiciel peut être installé.
Grâce à la prise WiFi de Delock, ce processus d’installation fastidieux n’est plus nécessaire car le firmware est déjà installé et prêt à l’emploi. Ceci rend l’adaptateur de commutateur unique par rapport aux modèles actuels.
Facilité d’installation et d’intégration dans les systèmes existants
Branché sur une prise électrique, l’adaptateur ouvre un point d’accès WiFi dans le réseau 2,4 GHz et peut ensuite être configuré pour le réseau domestique via l’interface web locale dans n’importe quel navigateur Internet. De plus, un interrupteur sur le boîtier permet d’exécuter directement des commandes de touches configurables si le smartphone, la tablette ou un ordinateur n’est pas à portée de main.Le relais intégré commute jusqu’à 2,3 KVA (10 ampères à 230 volts) et devrait être parfaitement suffisant pour la plupart des appareils ménagers comme les machines à café ou les lampes.
Outre l’intégration dans un Smart Home System, des minuteries programmables facilitent l’allumage et l’extinction des appareils raccordés, comme par exemple l’allumage de la machine à café le matin ou la simulation d’une présence via la lampe standard à la fenêtre pour éviter les effractions.
La petite taille de l’adaptateur vaut également la peine d’être mentionnée, car il permet de connecter plusieurs interrupteurs côte à côte. En effet, l’adaptateur n’est que légèrement plus grand que la prise elle-même.
Fonction supplémentaire du nouveau commutateur de chez Delock
Le nouveau commutateur de prise 11827 peut également être commandé via un bouton ou via le WiFi. Ce nouveau modèle offre également une fonction de mesure de puissance: la consommation d’énergie actuelle au niveau de la prise peut être déterminée en un coup d’œil. Cela permet d’évaluer l’efficacité énergétique et les coûts ainsi que d’identifier des conditions d’exploitation inhabituelles.Conclusion
L’adaptateur de commutateur DELOCK WLAN convient particulièrement au type d’utilisateur qui souhaite économiser l’installation coûteuse de TASMOTA sur des boîtes de conserve avec firmware en nuage en raison de son faible prix, il n’y a pratiquement aucune différence de prix et il n’y a aucune incertitude lors de l’ouverture d’un appareil avec un courant porteur.