Les entreprises travaillent avec des quantités de données toujours plus importantes et ont donc besoin de plus en plus de stockage de données. Cela entraîne également une augmentation continue de la demande de disques durs dotés de capacités de stockage élevées. Une chose est déjà claire : le disque dur est et restera le support de stockage dominant du futur. Afin de pouvoir garantir un stockage suffisant dans les centres de serveurs, Western Digital produit des disques durs avec la technologie innovante d’enregistrement magnétique assisté par énergie (EAMR). Vos produits sont donc très économiques, notamment pour les centres de traitement des données, et sont désormais disponibles dans la boutique en ligne reichelt.
Plus de capacité avec ePMR
La technologie EAMR est mise en œuvre commercialement pour la première fois dans les disques durs Western Digital. Cela signifie qu’ils offrent une densité de surface plus élevée grâce à une valeur BPI (bits par pouce) plus élevée et augmentent ainsi la capacité de stockage. Le PMR à énergie améliorée (ePMR) fournit un courant de polarisation qui est appliqué à la tête d’enregistrement pour améliorer la capacité d’écriture. Le courant électrique passe dans la tête d’écriture, ce qui génère un champ magnétique supplémentaire et réduit ainsi la gigue. Cela permet aux disques d’être gravés plus étroitement et d’augmenter la densité de données.Actionneur à trois étages (TSA) pour une meilleure précision
Pour accéder à la densité de données plus élevée, des têtes d’écriture en trois parties sont utilisées. Elles peuvent être réglés plus finement que le système en deux parties utilisé jusqu’à présent et ont été développées par Western Digital sous le nom d’actionneurs à trois étages (TSA). La conception en trois étapes permet de garantir que les têtes d’impression peuvent être positionnées plus rapidement et plus précisément selon les besoins.
Plus de disques durs avec remplissage à l’hélium
Les avantages d’un disque dur rempli d’hélium sont bien connus. Étant donné que le gaz inerte a une densité beaucoup plus faible que l’air, il y a moins de turbulence à l’intérieur d’un entraînement rempli d’hélium. Cela permet d’utiliser des disques plus fins. Alors que les disques durs à air sont fortement limités dans le nombre de disques possibles, les lecteurs Helium de Western Digital utilisent jusqu’à neuf disques dans un lecteur de 18 To. La technologie HelioSeal™ réduit également la consommation d’énergie.
Les nouvelles technologies, telles que l’utilisation de l’intelligence artificielle dans de plus en plus de domaines de la vie et des affaires, entraîneront également une croissance rapide de la quantité de données à l’avenir. C’est pourquoi les entreprises et les opérateurs de centres de données doivent pouvoir s’appuyer sur des disques durs fiables avec des capacités de stockage élevées. Un disque dur Western Digital EAMR-WD, tel que le disque dur WD Gold ™, est la première étape.