Bang & Olufsen, connu pour ses enceintes de qualité, s’est associé avec HiFiBerry pour créer un Raspberry Pi Shield unique appelé Beocreate, qui révolutionne les enceintes passives en merveilles sonores sans fil. L’occasion pour les amateurs de redécouvrir les enceintes vintage des années 70 et 80.
Une petite carte fait du bon travail
La qualité sonore est rendue possible par le Beocreate 4-Channel Amplifier-Shield, une carte combinée DSP / DAC / amplificateur, spécialement développée pour la combinaison avec des enceintes passives.
Le shield fonctionne comme un appareil autonome ou comme un lecteur audio numérique lorsqu’il est associé au Raspberry Pi. Il est donc possible d’utiliser n’importe quel logiciel de son choix en liaison avec le Raspberry Pi.
La nouvelle carte est équipée d’un convertisseur numérique-analogique (DAC) de 24 bits / 192 kHz et d’un amplificateur à quatre canaux qui délivre jusqu’à 60 watts de son, ce qui est plus que suffisant pour la plupart des pièces.
De nombreuses combinaisons possibles sans soudure
La carte comprend une entrée et une sortie TOS-Link ainsi qu’un puissant processeur de signal numérique pouvant être programmé directement depuis n’importe quel PC avec SigmaStudio. De plus, une programmation DSP sans fil (Ethernet, WiFi) est possible.
La structure est simple et fonctionne complètement sans soudure. Le Raspberry Pi peut simplement être branché sur la carte Beocreate. L’alimentation est fournie via une source externe 12-24 V.
Toutes les enceintes Bang & Olufsen ainsi que celles d’autres marques peuvent être connectés via des bornes à vis.
Pour télécharger le bon logiciel, suivez ce lien : https://www.hifiberry.com/beocreate/
Illustration : https://de.fotolia.com/id/117959914