Licht für unterwegs: Taschenlampen näher beleuchtet

Lampes de poche sous les projecteurs

On a toujours besoin d’une lampe de poche, que ce soit à la maison, en camping, en randonnée ou pour la promenade du soir. Heureusement, les lampes de poche modernes n’ont plus grand-chose en commun avec les lampes encombrantes d’antan, grâce notamment à la technologie LED.

Le type de lampes de poche parfait

Autrefois, il s’agissait presque exclusivement de modèles coûteux qui offraient suffisamment de puissance et de robustesse pour une utilisation judicieuse. Les modèles bon marché nous faisaient désespérer par leur rendement lumineux médiocre, leurs piles toujours vides et leur sensibilité. Si un peu d’humidité pénétrait dans le boîtier, la panne totale était généralement programmée. Mais les lourdes piles et les ampoules de mauvaise qualité appartiennent désormais au passé. Grâce à la technologie LED, d’énormes progrès ont été réalisés ces dernières années en termes de luminosité, d’efficacité énergétique, de compacité, de légèreté et de design. De plus, l’offre s’est également considérablement élargie, si bien que l’on est vite dépassé au moment de l’achat. Nous vous disons ce qui est important.

Endurance et technologie des piles

La durée de vie des piles ou des accus dépend en grande partie de l’intensité lumineuse. Les bonnes lampes de poche devraient pouvoir éclairer au moins cinq à dix heures d’affilée. Les lampes de poche particulièrement lumineuses sont vides parfois après deux heures d’utilisitation seulement, malgré la technique LED, et les modèles haute performance parfois même en moins d’une heure. En règle générale, les lampes de poche avec des piles rechargeables sont préférables à celles avec piles et le prix neuf plus élevé par rapport aux modèles moins chers est généralement vite amorti. Les variantes hybrides, qui peuvent être utilisées aussi bien avec des piles rechargeables qu’avec des piles usuelles sont également très pratiques. Cela présente des avantages lorsque l’on est longtemps en route, par exemple en randonnée.

Manipulation et fonctions supplémentaires

D’autres critères sont importants lors du choix d’une lampe de poche appropriée, comme une bonne prise en main pour que la lampe ne glisse pas. Un clip de ceinture est pratique pour le transport. Des facteurs tels que le poids et la taille jouent un rôle important, surtout si la lampe de poche doit être utilisée souvent en déplacement. Si l’on veut une lampe très compacte et facile à porter sur soi dans une poche de pantalon, il faut généralement faire des concessions en matière de luminosité.

Pour la randonnée et les activités de plein air similaires, un boîtier robuste et résistant à l’eau est indispensable. L’intensité lumineuse de la lampe de poche doit en outre pouvoir être réglée, trois niveaux sont suffisants. L’idéal est bien sûr un réglage en continu. La plupart des utilisateurs devraient pouvoir se passer des fonctions morse et SOS que proposent certaines lampes de poche.

Image : Adobe Stock

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *