Die Stromrechnung effektiv senken – mit dem eigenen Balkonkraftwerk

Réduire sa facture d’électricité avec une centrale solaire sur balcon

L’augmentation des prix de l’électricité se fait peu à peu sentir sur les factures. Avec une centrale solaire sur balcon, vous pouvez prendre les choses en main et réduire votre facture d’électricité. De plus, vous contribuez activement à la production d’une énergie plus durable. Découvrez ce que l’utilisation d’un tel système peut signifier pour votre facture d’électricité et ce à quoi vous devez faire attention lors de l’installation.

Installation de panneaux solaires sur le balcon : quels en sont les avantages ?

En principe, une centrale solaire sur balcon n’est rien d’autre qu’un module photovoltaïque, qui produit de l’électricité pour son propre réseau domestique. Analogue à des installations photovoltaïques sur le toit d’une maison, par exemple, cela vous permet d’injecter très facilement l’électricité produite dans votre réseau domestique et de la consommer vous-même. L’électricité n’est pas injectée dans le réseau électrique public.

Réduisez durablement votre facture d’électricité

Le principal avantage d’un tel système est qu’il vous permet de réduire durablement votre facture d’électricité. Un seul système vous permet d’alimenter simultanément plusieurs appareils en veille. Il s’agit entre autres des chargeurs de téléphone portable, des téléviseurs, des routeurs WiFi et de nombreux autres appareils qui nécessitent une puissance comprise entre trois et vingt watts. Vous pouvez ainsi économiser de l’argent, surtout en cette période de forte hausse des prix de l’électricité.

Une centrale solaire sur balcon qui produit environ 250-300 kWh d’électricité par an permet d’économiser environ 80-90 € par centrale, suivant le prix de l’électricité actuel. Ce montant se répercute directement sur votre facture d’électricité, contrairement à une installation photovoltaïque qui alimente le réseau public. Outre la facturation compliquée pour l’alimentation par énergies renouvelables, les prix de rachat de l’électricité n’a cessé de diminuer. Mais comme l’électricité produite par la centrale solaire sur balcon est directement consommée dans l’unité d’habitation, et vous bénéficiez donc de factures moins élevées à long terme.

Une installation simple – sans électricien !

La construction modulaire, qui ne nécessite pas d’autorisation préalable, peut être installée pratiquement partout – sur le balcon, sur le toit ou même dans le jardin. Ainsi, vous ne profitez pas seulement d’une centrale solaire de balcon en tant que propriétaire. Vous pouvez également produire votre propre électricité en tant que locataire ou propriétaire d’un petit jardin. L’installation simple vous permet même de mettre en service la centrale miniature sans devoir consulter un électricien.

Du panneau au réseau domestique – comment une centrale solaire sur balcon est construite

Les centrales solaires de balcon se composent de différents modules ainsi que d’onduleurs qui vous permettent de couvrir votre propre consommation pour vos appareils en veille avec de l’électricité solaire produite par vos soins.

Composants d’une centrale solaire sur balcon

Les centrales sont composées de modules solaires compacts enfichables, reliés à un onduleur tel que le APSYSTEMS EZ1-M d’AP systems et équipés d’une fiche de sécurité. Il suffit de les brancher dans une prise de courant – et l’électricité produite alimente déjà votre réseau domestique.


Selon l’onduleur, vous êtes en outre en mesure d’intégrer votre centrale solaire sur balcon dans votre système domotique. Ils assurent un suivi transparent de vos rendements en temps réel et vous permettent également de visualiser et d’analyser vos rendements sous forme de graphiques.


Avec des appareils comme le HOYMILES HiBattery, 1 920 Wh de Hoymiles, vous pouvez en outre relier plusieurs panneaux à un onduleur. Cela permet de créer des centrales solaires sur balcon plus importantes à partir de plusieurs modules photovoltaïques. Au lieu de devoir raccorder chaque module solaire individuellement à une prise de courant, vous reliez les modules entre eux et n’en branchez qu’un seul à une prise de courant. Selon le fabricant, il est ainsi possible de faire fonctionner jusqu’à quatre centrales électriques individuelles avec une seule connexion électrique.


Vous êtes totalement libre de choisir le lieu d’installation. Les centrales solaires sur balcon peuvent être installées non seulement sur la grille du balcon, mais aussi sur la façade de la maison, sur le toit de la maison ou du garage, sur la terrasse ou dans le jardin. Vous devez simplement veiller à ce qu’une prise de courant fixe soit à portée du câble – les rallonges et les prises multiples sont fortement déconseillées.

Exigences relatives au réseau domestique

Les centrales solaires sur balcon sont adaptées à la norme générale des réseaux électriques allemands (230 volts ; 50/60 Hz). Toutefois, même si l’installation est simple à réaliser, il est tout à fait judicieux de se prémunir à l’avance. D’une part, vous devez veiller à ce que l’installation électrique de votre maison soit conforme aux réglemeents en matière de prévention des accidents. S’il est nécessaire de configurer des lignes, faites toujours appel à du personnel qualifié.
D’autre part, il faut veiller à ce que tous les composants correspondent aux classes de protection pour une installation extérieure. La certification IP67 est particulièrement importante à cet égard. Ce certificat vous confirme que votre appareil est étanche à la poussière et aux projections d’eau. Cela garantit un fonctionnement irréprochable de votre centrale électrique de balcon.

À quoi faut-il faire attention avec la centrale solaire sur balcon ?

Comme l’électricité produite est injectée directement dans le réseau domestique, vous ne pouvez pas stocker votre électricité dans des batteries lithium-ion. Si vous souhaitez débrancher votre centrale, assurez-vous en outre qu’il n’y a plus de courant.

Conclusion

Avec les centrales solaires sur balcon, non seulement vous contribuez durablement à la transition énergétique, mais vous économisez aussi de l’argent. Les centrales composées de modules photovoltaïques, d’onduleurs et des raccordements nécessaires sont faciles à installer et peuvent être utilisées aussi bien pour le réseau domestique que pour des unités d’habitation individuelles et des parcelles de jardin. Vous trouverez les composants correspondants pour votre centrale de balcon dans la boutique en ligne reichelt.

Images : Adobe Stock

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *