Cinéphiles et audiophiles, attention ! Partez en voyage avec Clicktronic
Vous connaissez cette sensation lorsque les poils fins de votre avant-bras se dressent et qu’un léger frisson vous parcourt l’échine lorsque, par exemple, un groupe joue ses premiers accords. Comme il serait agréable de pouvoir vivre un tel moment plus souvent ou non ? Ce n’est plus un problème avec les câbles premium de Clicktronic, car avec eux, cette expérience est à portée de clic.
Des conducteurs en cuivre pur, des contacts plaqués or et un blindage multiple vous permettent de bloquer les bruits de fond de la vie quotidienne et de vous immerger dans un monde impressionnant de sons et d’images. Retrouvez-vous sur les lieux du festival sans avoir quitté votre canapé à la maison. Vivez les chants tonitruants des supporters, comme au stade, et les moments nuancés du film, comme si vous étiez en plein dedans.
Pas de perte de signal sur les longs mètres
Depuis plus de 10 ans, la marque allemande Clicktronic est associée à un plaisir acoustique et visuel de premier ordre. Avec le relancement de la marque, des ajustements ont été effectués là où il y avait encore de la place pour des améliorations : les diamètres des conducteurs ont été optimisés et les normes techniques ont été relevées. Les best-sellers tels que le câble DisplayPort sont désormais disponibles en longueurs de 15 et 20 mètres. La transmission de données à haut débit est donc également possible sur de longues distances sans perte – un atout que les clients de Clicktronic ont toujours apprécié.
La solution aux défauts de connexion sur le téléviseur
Qui ne le sait pas – le nouveau téléviseur à écran plat ne dispose que de 2 connexions HMDITM mais des appareils de lecture externes tels que des lecteurs Blu-ray, des consoles de jeu, des clés Fire TV ou des récepteurs veulent être connectés. C’est là que l’adaptateur Clicktronic HDMITM Flex entre en jeu. Grâce à sa gaine en PVC pliable, il peut facilement être installé dans des endroits exigus, par exemple près du mur. Il sert d’interface installée de manière permanente à laquelle les appareils peuvent être connectés selon les besoins.
Une qualité que vous pouvez toucher – fabriqué à Braunschweig
Avec environ 20 000 inscriptions, le Red Dot Award est l’un des plus grands concours de design au monde. Clicktronic a réussi à impressionner le jury international d’experts avec son concept d’emballage innovant. Le design réalisé à Braunschweig impressionne grâce à un système de guidage des couleurs de signal fort. La typographie concise, la disposition des caractéristiques du produit et les images d’application contribuent à l’orientation. Les revêtements ponctuels ondulés sur les bords du manche procurent une sensation haptique de qualité.
Un emballage si bien pensé qu’il est presque trop beau pour être jeté. Car Clicktronic attache une grande importance à la durabilité et renonce complètement au plastique avec l’emballage écologique en carton.
Garantie du fabricant de 10 ans : Une connexion pour des décennies
Du déballage aux années d’utilisation des produits – Clicktronic convainc par une qualité élevée et constante. Nous en sommes tellement convaincus que nous vous couvrons entièrement pendant la première décennie avec la garantie du fabricant.
Avez-vous déjà cliqué sur notre gamme ? Alors découvrez-la ici dans notre magasin reichelt.
Bild: Clicktronic