Norme haute vitesse pour les SSD M.2

Avez-vous installé de nouveaux composants plus puissants sur votre ordinateur, mais celui-ci n’est pas devenu sensiblement plus rapide ? Ce sont souvent les petites mais subtiles différences qui ont le plus d’effet. Peu importe la périphérie de stockage de données que vous connectez à votre carte mère – le choix de la bonne connexion est un facteur décisif pour les taux de transmission de données élevés et donc aussi la puissance de calcul. De nos jours, il n’y a pas moyen de contourner les modules M.2 rapides. Ce guide a pour but d’expliquer ce que cette norme haut débit peut faire et ce à quoi vous devez faire attention lors de son achat.

M.2 – le “facteur de forme de nouvelle génération”

M.2, anciennement appelé facteur de forme de nouvelle génération (NGFF), est une spécification pour les cartes d’extension et les ports qui sont installés dans les ordinateurs portables, les tablettes et désormais également en standard dans les ordinateurs de bureau. Cette technologie d’interface a été présentée pour la première fois en 2012 par le fabricant de matériel Intel. Le plus grand avantage de M.2 est sa conception compacte, ce qui signifie que les modules peuvent être installés de manière très flexible.

Avec ces propriétés, il n’est guère surprenant qu’on les retrouve désormais sur presque toutes les cartes mères, tablettes et mini-ordinateurs mobiles.

Systèmes de bus plus rapides avec M.2

Les mémoires SSD sont extrêmement puissantes et rapides, mais ne peuvent souvent pas utiliser pleinement leur pleine puissance de calcul car elles sont limitées par les systèmes de bus. M.2, d’autre part, prend en charge PCI Express, vous permettant de contourner cette limitation. L’interface M.2 prend en charge jusqu’à quatre voies PCIe, deux fois plus que SATA-3 – et à une vitesse beaucoup plus élevée de 64 Gbit/s. De plus, les ports M.2 ont plus d’options de connexion, telles que WLAN, GPS, NFC ou Bluetooth. Il n’y a donc pratiquement aucune limite à la configuration.

Obtenez tout cela avec le protocole NVMe

NVMe – ou Non-Volatile Memory Express – est un autre protocole de transmission bien connu, qui est maintenant utilisé par de nombreux SSD M.2 actuels car – contrairement au SATA – il est directement connecté au PCI Express. En conséquence, des taux de transmission nettement plus élevés peuvent être atteints, ce qui permet des performances jamais atteintes auparavant. Les cartes mères modernes ont généralement plusieurs interfaces NVMe.

“La clé est la clé” : la signification des clés des cartes M.2

Mais les SSD M.2 ne sont pas égaux aux SSD M.2. Les modules ont différents types de connexion, appelés clés. Les clés indiquent de quel côté se trouvent les découpes pour les connexions. La forme la plus connue de M.2 est le type de carte enfichable Key M, qui peut être utilisé pour prendre en charge jusqu’à quatre voies PCIe et SATA. Avec cette clé, les découpes pour les connexions se trouvent sur le côté droit. Les SSD M.2 proposent également la variante Key B avec des encoches sur le côté gauche.

Les deux clés prennent en charge quatre voies PCIe. Cependant, ils ne peuvent pas être connectés aux emplacements de l’autre clé. De plus, les deux clés peuvent être combinées sur un seul module. Le Key B+M a des découpes des deux côtés, ce qui lui permet d’être branché sur l’un ou l’autre des ports. Cependant, il ne supporte que deux voies PCIe et ne s’est donc pas imposé comme la norme face aux deux autres.

Le stockage M.2 peut soit utiliser l’interface SATA, soit ils ont été développés pour l’interface NVMe plus rapide, l’interface PCIe-NVMe s’étant désormais imposée dans le secteur haut de gamme. La chose la plus importante pour vous est de savoir si votre stockage et votre port M.2 prennent en charge SATA ou NVMe. Si les deux maîtrisent le même format, le module conviendra également. Il convient de noter que certains ports prennent également en charge les deux formats et que le stockage NVMe et SATA peut donc être utilisé sans hésitation.

Les différentes conceptions

L’espace dans l’ordinateur est fondamentalement restreint, mais les modules M.2 sont également convaincants ici. Ils sont actuellement proposés en sept longueurs de 30 mm à 110 mm. La taille du module respectif donne ce que l’on appelle le facteur de forme. Il est indispensable si vous souhaitez installer le bon module. Pour ce faire, insérez le module dans le port d’un côté et fixez-le avec une vis de l’autre côté.

La désignation “facteur de forme” résulte de la largeur et de la longueur. Par exemple, le facteur de forme 2280 a les dimensions 22 x 80 mm. Il est disponible en longueurs de 30, 42, 60, 80 ou 110 mm. La clé B+M mentionnée précédemment se trouve principalement sur les modules avec le facteur de forme 2260 ou 2280.

Une connexion, de nombreuses possibilités – Solutions SSD M.2 pour votre ordinateur

La meilleure classe de SSD M.2 – le Seagate FireCuda 530 Heatsink SSD

Avec une performance allant jusqu’à 7 300 Mbit/s, le Seagate FireCuda 530 Heatsink SSD est l’un des plus performants parmi les modules M.2 avec interface NVMe. Grâce à un dissipateur thermique à profil bas spécialement développé, la chaleur est efficacement dissipée pour protéger contre les baisses de performances. De plus, le dissipateur thermique est conçu si étroit que le Seagate FireCuda peut également être installé dans les espaces les plus restreints.

La bonne réponse quand il s’agit de jeux et de serveurs : le Delock 89044

Surtout lorsque vous jouez à des jeux vidéo, mais aussi avec des serveurs, la vitesse est cruciale. Ici, le Delock 89044 est le choix parfait. Il étend le PC de quatre emplacements NVMe M.2 Key M et est déjà fourni avec le dissipateur thermique et les coussinets thermiques appropriés. Une combinaison de dissipateur thermique et de ventilateur garantit également que les modules M.2 sont correctement ventilés.

Nouvelle technologie dans du vieux matériel – avec le convertisseur Delock

Pour augmenter le nombre de vos connexions SATA, vous pouvez utiliser un adaptateur comme le Delock 62961. Ce convertisseur au facteur de forme 2280 possède une clé B+M et étend votre système avec deux ports SATA supplémentaires. Si plusieurs ports SATA sont occupés, il est également possible d’utiliser des modes RAID supplémentaires.

Assistance supplémentaire pour votre PC

Là où l’on calcule beaucoup, il y a de la chaleur. Graugear a développé des dissipateurs thermiques spécialement pour l’utilisation de SSD M.2 2280 dans les PC de bureau. L’alliage d’aluminium et le cuivre dans le design rainuré du GG 18007 augmentent la dissipation de la chaleur avec un effet de refroidissement d’environ 10°C – 30°C (varie selon l’environnement et le matériau). Votre SSD M.2 est ainsi maintenu à une température sûre afin d’éviter la surchauffe et l’étranglement, et améliore ainsi les performances de votre ordinateur.

Pour renforcer la connexion réseau sans fil de votre PC, vous pouvez également utiliser des adaptateurs WLAN M.2 tels que l’Intel AX210. Entre autres choses, il prend en charge le multimédia Wi-Fi, l’affichage sans fil Intel et le double flux – avec un taux de transfert allant jusqu’à 867 Mbit/s.

M.2 est une norme haute vitesse courante pour les SSD de nos jours. Dans différentes conceptions, différenciées par facteur de forme et clé, les modules offrent la bonne solution pour chacun. Vous trouverez une large gamme de produits pour les modules du Next Gen Form Factor dans la boutique en ligne de reichelt.

Images : Adobe Stock