PiCockpit : Internet des Objets (IdO) à faire soi-même avec votre Raspberry Pi
IoT signifie Internet of Things – il s’agit de connecter des appareils – par exemple des capteurs – via Internet et de pouvoir y accéder de n’importe où. Imaginez pouvoir accéder à votre Raspberry Pi de n’importe où. Et c’est aussi simple que d’utiliser votre smartphone – c’est la vision derrière PiCockpit.
Vous souhaitez savoir si votre Raspberry Pi surchauffe ? Où a-t-il été fabriqué et de quelle version s’agit-il ? Souhaitez-vous contrôler les broches GPIO à partir de l’interface Web ? Souhaitez-vous voir la température actuelle de l’air, l’humidité et la pression atmosphérique en un coup d’œil ?

Votre Raspberry Pi peut se trouver à l’autre bout du monde – grâce à MQTT, seule une connexion Internet est nécessaire, vous n’avez aucun paramétrage à effectuer dans votre routeur.
PiCockpit vous propose actuellement 6 applications pratiques. Pour utiliser ces applications, connectez-vous simplement à PiCockpit.com avec votre compte utilisateur – et vous pourrez accéder à votre Raspberry Pi :

GPIO
Avec l’application GPIO, vous pouvez lire et contrôler les broches GPIO de votre Raspberry Pi. Donnez aux épingles des noms conviviaux – par exemple, “chatière ouverte” / “chatière fermée”. Avec une interface graphique simple, vous n’avez pas besoin d’être un expert pour activer et désactiver les broches. Utilisez-le pour faire vos premiers pas dans l’électronique numérique – pilotez des LED, des buzzers, allumez et éteignez des moteurs. Il n’y a pas de limites à votre créativité – et PiCockpit vous soulage du travail de programmation fastidieux pour pouvoir changer les broches via Internet.

Un point fort de l’application GPIO est la possibilité de contrôler n’importe quelle broche via le logiciel PWM. Impressionnez vos amis en atténuant facilement les LED via l’interface Web !

PiControl et PiCockpit
PiControl vous offre un moyen sûr d’exécuter des commandes à partir de l’interface Web picockpit.com sur votre Raspberry Pi en appuyant simplement sur un bouton.

L’installation de base de PiCockpit contient déjà les commandes “Éteindre Raspberry Pi”, “Redémarrer Raspberry Pi” et “PiCockpit-Client Update”.
Avec PiControl, vous avez le contrôle total : seules les commandes que vous créez sur le Raspberry Pi sous forme de fichiers .JSON peuvent être exécutées à partir de l’interface Web. Bien entendu, vous pouvez également supprimer ou modifier les commandes déjà créées.
Ici aussi, les possibilités sont illimitées – toutes les commandes que vous pouvez exécuter sur le Raspberry Pi en tant que ligne de commande peuvent être stockées ici. Par exemple, vous pouvez ouvrir une fenêtre de navigateur Chromium sur une page Web spécifique en appuyant simplement sur un bouton. Ou démarrez facilement des services – par exemple SSH – depuis l’interface Web.
PiDoctor
PiDoctor est un outil de diagnostic complet pour votre Raspberry Pi. Vous pouvez détecter si votre Pi surchauffe (throttling) ou a une alimentation trop faible (sous-tension). Vérifiez la révision de votre Raspberry Pi 4 – et où le Raspberry Pi a été fabriqué. Voir les périphériques USB connectés à votre Pi, les connexions réseau et les réseaux WiFi à proximité de votre Pi.

Surveillez l’espace disque libre sur votre Raspberry Pi et voyez les processus système actuellement actifs et leur utilisation des ressources.

Vous pouvez également facilement étendre PiDoctor avec vos propres tests supplémentaires.
PiStat dans le PiCockpit
PiStats vous fournit des statistiques en temps réel, y compris une représentation graphique dans le temps – de nombreux paramètres de fonctionnement importants de votre Raspberry Pi. Surveillez la température du CPU Raspberry Pi (température SoC), la force du signal WLAN, la RAM libre actuelle et beaucoup plus.

BME688 AirMeter
Avec l’application BME688 AirMeter, vous pouvez accéder aux capteurs Bosch Sensortec BME680 et BME688 et aux cartes de dérivation basées sur eux à partir de l’interface Web et lire facilement les valeurs des capteurs.
Surveillez l’air ambiant, sa pression, sa température, son humidité et sa résistance aux gaz. Une valeur élevée de résistance aux gaz indique un air propre, tandis qu’une faible valeur de résistance aux gaz indique la présence de nombreux composés organiques volatils dans l’air. De nombreux COV peuvent être dangereux pour la santé, il est donc utile d’avoir cette information.

Grâce à l’intégration de la bibliothèque Bosch BSEC dans PiCockpit, vous pouvez accéder à toutes les valeurs pouvant être calculées à partir des données brutes du capteur directement et sans aucun effort de programmation. IAQ (Indoor Air Quality Index), eCO2 (concentration de CO2 calculée) et bien d’autres. La QAI vous aide à prendre une décision lorsqu’il est temps de ventiler à nouveau.

Visualisez les paramètres qui vous intéressent – que ce soit l’humidité, la température, la pression atmosphérique ou la QAI avec l’application AirMeter BME688 au fil du temps, grâce à l’affichage graphique intégré. Ou utilisez la vue d’ensemble tabulaire pour avoir une vue d’ensemble de tous les paramètres à la fois.

Nous avons déjà la platine de dérivation BME688 qui vous convient dans notre gamme : Capteurs et modules
Capteur de CO2
Avec le capteur de CO2, vous pouvez contrôler le capteur de CO2 EE895 à partir de l’interface Web.
Ce capteur mesure les valeurs de CO2 directement et, grâce à la technologie à double faisceau, très précisément et sans étalonnage régulier de l’air frais.

L’application du capteur de CO2 vous indique la température de l’air, la pression atmosphérique et la valeur de CO2. Vous pouvez également surveiller les valeurs au fil du temps ici.

Et ici aussi, nous avons la platine de dérivation EE895 qui vous convient dans notre gamme : RPI SHD CO2 SENS
La prochaine étape : s’inscrire gratuitement à PiCockpit
Essayez PiCockpit dès aujourd’hui – avec un compte gratuit sur PiCockpit, vous pouvez contrôler jusqu’à 5 de vos Pis dans le monde entier. La configuration est rapide et une vidéo vous guide étape par étape tout au long du processus.
Vous n’avez besoin d’aucune connaissance Linux, aucune compétence en programmation et vous n’avez pas besoin d’être un expert. PiCockpit est fait pour tout le monde. Aussi simple qu’un smartphone.