Le nettoyage des pièces industrielles innove

Efficace, peu coûteux, sûr et respectueux de l’environnement : les micro-organismes apportent de nombreux avantages lors du nettoyage industriel de petites pièces de machine

Tant dans les ateliers automobiles que dans les entreprises de l’industrie métallurgique, s’accumulent en permanence des pièces très sales et difficiles à nettoyer, principalement en métal. Dans de nombreux cas, le nettoyage des petites pièces s’effectue manuellement et est laborieux et chronophage. Les procédés de nettoyage qui étaient courants jusqu’à présent nécessitent parfois des équipements de protection individuelle (EPI) ou des dispositifs d’aspiration, car les procédés sont basés sur des substances pouvant être nocives pour l’homme et l’environnement. Dans le même temps, l’huile et les autres déchets de lubrifiants associés au nettoyage doivent être correctement éliminés. Et si une grande partie de ces dépenses pour la sécurité et l’élimination pouvait être évitée à l’avenir ? Il existe déjà aujourd’hui des alternatives efficaces : des méthodes de nettoyage basées sur la bioremédiation qui utilisent le pouvoir de la nature.

Que ce soit dans la construction automobile, la métallurgie ou la construction mécanique, la propreté technique est désormais un critère de qualité évident, et la technologie de nettoyage industriel devient donc de plus en plus importante. Ce guide examine les méthodes traditionnelles de nettoyage des pièces et présente une solution innovante qui utilise les capacités des micro-organismes.

Quelles sont les options disponibles pour nettoyer les pièces sales de la machine ?

Les objectifs de nettoyage industriel les plus importants comprennent le nettoyage avant l’assemblage, le nettoyage intermédiaire ou le prétraitement et le nettoyage final des pièces. L’objectif principal est d’éliminer les particules telles que les copeaux ou la poussière ou les contaminations filmiques telles que les lubrifiants réfrigérants, les pâtes ou les huiles de toute nature.

Aujourd’hui, des nettoyants liquides principalement alcalins, aqueux, neutres et acides sont utilisés pour nettoyer les pièces des machines. Dans les nettoyants industriels modernes, il existe essentiellement des substances inorganiques, ioniques et non ioniques. L’efficacité des nettoyants repose sur diverses interactions physiques et chimiques coordonnées. Souvent, une seule étape de travail ne suffit pas, de sorte que les processus de nettoyage en plusieurs étapes sont exécutés en fonction de la tâche. Voici un aperçu des méthodes les plus courantes :

Nettoyeur à immersion et nettoyeur à ultrasons

La méthode de nettoyage industriel par immersion traditionnelle, principalement en plusieurs étapes, dissout les graisses et les huiles et permet aux particules de saleté d’être dispersées (finement réparties). Autrefois, le nettoyage de la graisse et de l’huile était obtenu grâce à un chauffage très élevé, alors qu’aujourd’hui il fonctionne à des températures plus basses entre 50 °C et 75 °C. L’injection de pression à des pressions comprises entre 8 et 25 bars via de nombreuses buses opposées et décalées soutient le processus de nettoyage.

Le nettoyage par ultrasons est une méthode spéciale de nettoyage par immersion et est largement utilisé pour le support de nettoyage mécanique. Il sert à éviter les saletés résiduelles et les particules fines. Les ultrasons à haute fréquence génèrent des bulles de vide qui, lorsqu’elles éclatent, génèrent une pression allant jusqu’à plus de 1 000 bars. Cette méthode est particulièrement adaptée aux endroits inaccessibles tels que les perçages et le gaufrage. Les fréquences sonores sont pour la plupart comprises entre 20 et 45 kHz, parfois même largement au-dessus de 100 kHz. La durée de l’application est de une à trois minutes.

Nettoyant en aérosol

En raison de la haute pression du jet de pulvérisation, généralement de 0,5 à 4 bars, le nettoyage par pulvérisation est plus court que le nettoyage par immersion. Néanmoins, il ne fonctionne que dans la plage de température de 40 à 70 ° C. La solution de nettoyage pour cela nécessite une concentration plus faible. Le nettoyage par pulvérisation nécessite donc moins de produits chimiques, d’énergie de chauffage et, par conséquent, des coûts réduits pour le traitement et l’élimination de l’eau sale.

Il existe des systèmes d’injection à chambre unique et à chambres multiples. Les nettoyants désémulsifiants qui séparent les émulsions sont une condition préalable à un bon fonctionnement. Les principaux avantages par rapport au nettoyage par immersion sont des coûts inférieurs et des temps de traitement plus courts. Tout comme les systèmes de nettoyage industriel par immersion, les nettoyeurs par pulvérisation nécessitent des systèmes appropriés pour l’entretien des supports, tels que des filtres ou des séparateurs d’huile, afin que la solution de nettoyage puisse être utilisée sur une plus longue période de temps.

Nettoyants à base d’eau

Dans de nombreux cas, le nettoyage industriel du métal est effectué manuellement. Si une cuve à kérosène était utilisée dans le passé, il existe désormais des tables de nettoyage équipées d’un tuyau, où les employés peuvent nettoyer de petites pièces avec une brosse. En règle générale, le kérosène est désormais remplacé par un meilleur nettoyant à base d’eau haute performance.

Des machines de nettoyage à vapeur ou à haute pression peuvent également être utilisées pour améliorer la pulvérisation manuelle. Ceux-ci utilisent principalement des concentrés de nettoyage aqueux sans solvant. Mélangés à de la vapeur chaude ou de l’eau, ces nettoyants nettoient bien en les pulvérisant sous haute pression sur les surfaces à nettoyer.

Que faut-il considérer ?

En fin de compte, toutes les méthodes conventionnelles produisent des matériaux dont l’élimination est associée à des efforts et des coûts, car il est nécessaire de se conformer à des réglementations de protection de l’environnement de plus en plus strictes dans le monde. L’eau contaminée par des produits chimiques ou de l’huile doit être nettoyée, les filtres et les séparateurs d’huile doivent être éliminés conformément à la réglementation. Les systèmes de nettoyage peuvent également nécessiter un dispositif d’aspiration et des équipements de protection pour le personnel, que ce soit des gants et des lunettes ou une protection respiratoire, afin de minimiser le risque pour la santé.

Selon l’étendue des mesures de sécurité, le personnel doit être formé en conséquence. La planification, la mise en œuvre et la formation sur tout ce qui concerne le nettoyage prennent du temps.

Comment fonctionne l’alternative écologique basée sur la bioremédiation ?

Mais il existe désormais des alternatives : une technologie qui devient de plus en plus importante est la bioremédiation. C’est un processus qui intensifie les processus naturels afin d’assainir les milieux contaminés tels que l’eau ou le sol. Pour ce faire, la croissance de micro-organismes est stimulée, qui décomposent spécifiquement les polluants concernés. Dans de nombreux cas, la bioremédiation est moins chère et plus durable que les autres méthodes de remédiation. C’est pourquoi les utilisateurs du monde entier font de plus en plus confiance à cette technologie. Les domaines d’application comprennent, par exemple, les stations d’épuration, les raffineries de pétrole ou les usines de production industrielle.

Les micro-organismes ou microbes sont de minuscules organismes présents naturellement dans l’environnement. Cela inclut les bactéries ainsi que certains champignons et algues. Ils sont les aides de la nature dans la décomposition, le recyclage et la correction des conditions chimiques déséquilibrées dans l’eau et le sol. La nature a la capacité de se corriger. La science et l’industrie utilisent maintenant cette capacité.

Le CRC SmartWasher® : nettoyage industriel efficace des pièces avec bioremédiation

Dans le cas du nettoyage de pièces, les microbes peuvent décomposer les huiles, les graisses et les polluants à base de carbone. L’un des fournisseurs d’un tel système est CRC, connu comme l’un des principaux fabricants de produits chimiques spécialisés pour l’entretien, les professionnels de la réparation et l’usage domestique. L’entreprise a développé un système de nettoyage manuel des pièces à la fois efficace, sûr et respectueux de l’environnement.

Le CRC SmartWasher® se compose de trois éléments :

  • Appareil SmartWasher®
  • Liquide de nettoyage OzzyJuice®
  • Tapis filtrant OzzyMat®
Le SmartWasher® de CRC est un système de nettoyage de pièces basé sur la bioremédiation pour les pièces d'équipement contaminées pendant les travaux de réparation et de maintenance
Le SmartWasher® de CRC est un système de nettoyage de pièces basé sur la bioremédiation pour les pièces d’équipement contaminées pendant les travaux de réparation et de maintenance

Le liquide du système OzzyJuice® est dans le réservoir et est chauffé à 40°C, ce qui est confortable pour l’opérateur, et peut être régulé jusqu’à 46°C. Une pompe assure la circulation du fluide du système. L’utilisateur utilise un robinet flexible en haut de l’évier pour diriger le flux de liquide directement sur les pièces grasses et sales. Le liquide de nettoyage est capable de détacher les particules de saleté à lui seul. De plus, une brosse à flux durable est intégrée à l’appareil. Le liquide contaminé retourne dans le réservoir via le tapis filtrant. Le tapis, qui est imprégné d’un mélange microbien développé en interne, retient les substances particulaires d’une taille de 50 μm (micromètres) ou plus. Les microbes du tapis sont activés lorsqu’ils sont utilisés avec OzzyJuice®.

La fonctionnalité du système est brièvement présentée ici :

1. La contamination par l'huile des pièces pénètre dans la solution de nettoyage pendant le lavage
1. La contamination par l’huile des pièces pénètre dans la solution de nettoyage pendant le lavage
2. Le tensioactif de la solution OzzyJuice® émulsionne les huiles
2. Le tensioactif de la solution OzzyJuice® émulsionne les huiles
3. L'huile émulsionnée est pratiquement « mangée » par les microbes Ozzy®, qui sont évacués du tapis dans le réservoir
3. L’huile émulsionnée est pratiquement « mangée » par les microbes Ozzy®, qui sont évacués du tapis dans le réservoir
4. Cela convertit l'huile en eau et en dioxyde de carbone
4. Cela convertit l’huile en eau et en dioxyde de carbone

Performance, sécurité, coûts – qu’est-ce qui distingue le SmartWasher® ?

Un tel système présente de nombreux avantages. Dans la plupart des ateliers et des applications, la première chose qui compte est que le nettoyeur de pièces ne nécessite pas de long temps de préparation, nettoie efficacement et soit facile à utiliser. Ici, le SmartWasher® marque sur tous les fronts, car il est prêt à l’emploi en quelques minutes, se caractérise par des performances de nettoyage exceptionnelles et un entretien minimal.

L’utilisateur n’a besoin d’aucun EPI car en tant que solution à base d’eau, OzzyJuice® ne contient aucun solvant ni toxine, est au pH neutre et doux pour la peau. Il n’y a pas de gaz COV (Composés Organiques Volatils) et comme le liquide est ininflammable, il n’y a aucun risque d’explosion.

Le SmartWasher® est un système fermé qui se nettoie tout seul. Grâce à la bioremédiation, le liquide de nettoyage reste propre et prêt à l’emploi, car les polluants dangereux sont biologiquement transformés en dioxyde de carbone et en eau. L’entretien se limite au remplissage d’OzzyJuice®. De plus, le fabricant recommande de changer la natte filtrante tous les mois. Le système ne produit donc aucun déchet dangereux et est certifié NSF (National Science Foundation).

Dans le même temps, l’utilisation des SmartWashers® est payante. Il n’y a pas de substances nocives à éliminer. Il n’est pas nécessaire d’investir dans des EPI, des systèmes d’aspiration ou d’autres équipements tels que des bacs de récupération, ainsi que des frais de gestion ou de formation liés aux thèmes des polluants et de la sécurité. Selon le fabricant, jusqu’à 41 % des coûts et 99 % des polluants peuvent être économisés par rapport à la méthode à base de solvant.

Une solution pour chaque besoin – l’offre

CRC propose quatre versions différentes du nettoyeur de pièces :

  • Le nettoyeur de pièces et freins mobile SW-23, qui se caractérise par un grand évier et une bonne mobilité grâce à un chariot avec une surface de marche. Il est équipé d’une brosse coudée avec un tuyau extra long pour les zones difficiles d’accès.
  • Le Nettoyant pour pièces SmartWasher, SW-23, qui convient même aux tâches plus importantes en raison de sa capacité de charge élevée allant jusqu’à 454 kg. En même temps, il peut être facilement déplacé dans la zone de l’atelier sur un chariot mobile ou installé à l’arrêt à l’aide de roulettes verrouillables.
  • Le nettoyeur de pièces SW-25 Signature, qui a tout ce dont un nettoyeur de pièces manuel a besoin et est également équipé de commandes à bascule, d’une minuterie pour le contrôle du débit, d’un thermostat réglable et d’une pompe à haut rendement.
  • Le nettoyeur de pièces SW-28 Supersink, qui dispose d’une surface de travail extra large pour les petites et grandes tâches, sur laquelle deux utilisateurs peuvent travailler en même temps grâce à une deuxième brosse.
La gamme d'appareils SmartWasher® en un coup d'œil
La gamme d’appareils SmartWasher® en un coup d’œil

Le liquide OzzyJuice® SW-1 est disponible en bidons de 20 l. C’est une puissante solution de dégraissage et de nettoyage à base d’eau. OzzyJuice® offre une puissance de nettoyage supérieure et égale ou dépasse les performances des solvants de haute qualité sans les risques encourus.

L’OzzyMat® FL-4 multicouche a été développé pour une utilisation normale à intensive et comporte quatre couches blanches et une couche bleue. Les couches blanches du tapis retiennent les particules et doivent être décollées chaque semaine pour de meilleures performances. La couche bleue contient les microbes qu’elle libère dans le système. Les microbes migrent du tapis filtrant dans le réservoir avec le liquide OzzyJuice® et y décomposent les polluants.

Conclusion claire avec engagement envers la bioremédiation

Dans le cadre de la prise de conscience environnementale croissante et des exigences de plus en plus strictes en matière de sécurité des personnes et de l’environnement, les solutions basées sur la bioremédiation deviendront de plus en plus importantes. Avec son SmartWasher®, CRC propose un système innovant de nettoyage industriel des pièces qui est non seulement puissant et économique, mais également sûr pour l’utilisateur et l’environnement. Par rapport aux nettoyeurs de pièces manuels conventionnels à base de solvant ou d’eau, il offre des avantages significatifs.

Images : CRC Kontaktchemie