Principes de base pour le choix d’un haut-parleur : Quelles sont les propriétés des différentes conceptions ?

Quel haut-parleur est le meilleur ? Cette question n’est pas si facile à répondre car l’audition de chacun est très différente. Il n’est donc pas surprenant que, notamment, sur le choix du bin haut-parleur, des discussions animées aient lieu qui ne soient pas toujours basées sur des faits. Il y a une raison pour laquelle il y a le dicton en allemand “Wat den Eenen sin Uhl, is den Annern sin Nachtigall” [NTD: Autant de têtes, autant d’avis] – chacun a donc sa propre opinion sur ce sujet. Les haut-parleurs ne sont pas à exclure.

Cependant, certains paramètres techniques sont utiles lors de la recherche du bon haut-parleur suivant l’usage spécifique, et qui redonnent aux discussions une base factuelle. Pour cela, vous avez besoin de connaissances de base sur les différents modèles. Ce guide souhaite examiner de plus près le châssis de haut-parleur commun en détail.

Comment fonctionne un haut-parleur ?

Une chose à l’avance : le terme « haut-parleur » comprend techniquement l’ensemble du système avec châssis, filtre et boîtier. Le haut-parleur est le système électromécanique composé d’une membrane, d’une bobine, d’une suspension externe et d’un aimant.

Le principe de fonctionnement est simple à expliquer : une bobine fixée sur une membrane en forme d’entonnoir est placée devant un aimant permanent. La bobine est excitée par une tension alternative du signal musical et la membrane est mise en mouvement via le principe physique de l’attraction magnétique. Cependant, une fois que le diaphragme est en mouvement, il oscille légèrement. Cela entraîne une distorsion du signal musical, ce que l’on appelle l’effet de cliquetis, qui affecte également l’expérience d’écoute d’une chanson en cours de lecture. Afin de supprimer cet effet, les châssis sont optimisés pour qu’ils n’oscillent pas.

L’amplificateur auquel le haut-parleur est connecté joue un rôle au moins aussi important pour une expérience musicale sans faille. Il doit être capable de fournir suffisamment d’énergie pour ralentir les vibrations naturelles du châssis. Cela montre à quel point les enceintes et les amplificateurs doivent être coordonnés les uns avec les autres.

Au final, un châssis de haut-parleur est un moteur électrique avec un très faible rendement : seulement un pour cent environ de la puissance électrique est converti en son, le reste en chaleur. C’est également l’une des raisons pour lesquelles il existe tant de conceptions différents pour les enceintes acoustiques.

Types de châssis de haut-parleurs

La fonction de base d’un châssis de haut-parleur pour faire vibrer la membrane, suit essentiellement le principe de masse de la physique. La règle suivante s’applique : plus le ton est grave, plus la membrane et donc la masse en mouvement, doit être grande. Après tout, la taille de la membrane est déterminante pour la gamme de fréquences qu’un haut-parleur peut transmettre. C’est comme les orgues d’église, les notes les plus graves proviennent des plus gros tuyaux.

Cette influence de la masse en mouvement sur la gamme de fréquences a conduit à développer des haut-parleurs spécialement pour certaines gammes de fréquences. Les différentes catégories de châssis sont expliquées dans les sections suivantes.

Aiguës

Le châssis des aiguës est le plus petit châssis dans un boîtier de haut-parleur – à l’exception du châssis des aiguës exponentiels. L’idée derrière cela était d’atteindre une gamme de fréquences supérieure pouvant encore être entendue par l’oreille humaine et avec le moins de masse mobile possible. Il s’agit de 20 kHz et la limite inférieure pour le châssis est de 3 kHz. Le problème avec cette conception, cependant, est également la performance : en raison de sa petite membrane, la puissance acoustique rayonnée est relativement faible et doit être optimisée par des mesures structurelles telles que des entonnoirs exponentiels. De fins rubans similaires aux cordes vocales humaines sont également utilisés pour générer des hautes fréquences.

Les haut-parleurs à plasma représentent la classe supérieure et absolue parmi les haut-parleurs à haute fréquence. Comme le son de ce châssis est généré avec une flamme de plasma modulée, la masse en mouvement et donc la distorsion du son, est nulle. Quiconque a déjà apprécié un tel haut-parleur à haute fréquence connaît donc l’éclat de la reproduction des hautes fréquences. Comme c’est souvent le cas, la qualité a son prix, et l’enceinte plasma appartient également à la catégorie des enceintes de luxe.

La musique classique et les chansons de jazz, en particulier, ont des fréquences élevées. C’est pourquoi nous recommandons de bons aiguës, surtout aux fans de ces styles de musique. Il existe une sélection correspondante dans la boutique reichelt.

Milieu de gamme

Dans le milieu de gamme, les châssis sont déjà plus grands, car la plage de fréquences couvre les fréquences de 400 Hz à 10 000-15 000 Hz. Elles s’étendent loin dans la zone de travail des aiguës et les soutiennent. Dans le même temps, le châssis couvre une plage de fréquences dans laquelle l’oreille humaine peut entendre le mieux, la plage dite zone conversationnelle du champ auditif 500 Hz à 4 000 Hz.

Les caractéristiques du haut-parleur médium conduisent souvent à suraccentuer certaines plages de fréquences pendant la lecture. Des filtres électroniques sont souvent utilisés pour éviter cet effet. Vous pouvez lire exactement comment cela fonctionne dans la deuxième partie de ce guide.

La zone du champ auditif signifie également que le choix du bon châssis peut être déterminant pour le bon son d’un caisson de haut-parleur. Dans le studio d’enregistrement, on utilise généralement des haut-parleurs dotés d’excellents haut-parleurs de milieu de gamme afin de permettre une expérience d’écoute réaliste lors de la surveillance et du nivellement des enregistrements. La fourchette de prix des châssis de haut-parleurs dans le milieu de gamme est logiquement large, mais vous pouvez obtenir de bons châssis dans la boutique reichelt même avec un budget plus petit.

Les haut-parleurs de la société italienne LAVOCE méritent une mention spéciale. Leur châssis médium a un rendement très élevé de plus de 95db et une fréquence de coupure relativement basse : A 8kHz, ils rentrent moins dans la gamme du châssis haute fréquence, ce qui évite de trop insister sur les aigus. Le châssis est parfait pour les enceintes de scène de taille moyenne et pour les amplificateurs à faible puissance de sortie, tels que ceux que l’on trouve dans les amplificateurs haut de gamme. Surtout, vous avez un large choix entre différents matériaux (acier, aluminium, néodyme ou ferrite).

Les châssis de haut-parleur de Truaudio sont en fait des systèmes à trois voies complets dans un seul châssis de haut-parleur. Ils couvrent également la gamme de fréquences moyennes et sont conçus pour être utilisés dans les systèmes de cinéma maison. Leur système de fixation par clips est unique et introuvable sous cette forme chez d’autres fabricants – ils utilisent généralement encore des vis.

Basse / Boomer

Bass châssis sont les plus grands dans une boîte haut-parleur. Dans les stéréos à trois voies, ils sont généralement installés deux fois par boîte. Mais comme l’oreille humaine ne peut pas localiser les sons de basse, ce n’est pas vraiment nécessaire. C’est la raison pour laquelle seul un subwoofer est généralement utilisé dans une chaîne stéréo, ce qui est suffisant pour la reproduction de la basse stéréo. Il en résulte également que le subwoofer dans les voitures est souvent installé dans le coffre ou sous le siège.

Les châssis basse de haute qualité doivent être construits massivement pour éviter les résonances indésirables dans la poutre. Ce qui compte le plus, c’est les matériaux utilisés, où il y a un large spectre allant de l’aluminium au titane. Une bonne lecture de basse est particulièrement importante pour les fans de musiques actuelles comme la pop, le rock ou le hiphop. Vous trouverez une sélection de bass-châssis dans la boutique en ligne riche.

Large plage de fréquences

Les premiers haut-parleurs des radios étaient des haut-parleurs à large plage de fréquences. De tels haut-parleurs doivent couvrir toute la gamme de fréquences de 20 Hz à 20 000 Hz. Il va sans dire que des compromis doivent être faits en matière de lecture ; un haut-parleur large bande s’affaiblit toujours dans une plage de fréquences. Comme leur installation est très économique, ils sont encore assez souvent utilisés aujourd’hui, entre autres, dans la sonorisation de salles, d’installations industrielles et de gares.

Mais il y a aussi la possibilité de construire de très bonnes box hi-fi avec des enceintes à large plage de fréquences. Cela inclut une baffle ouverte – comme il est utilisé dans les amplificateurs de guitare et les radios portables – ou le haut-parleur à pavillon. Avec le haut-parleur à pavillon, un pavillon exponentiel est placé devant le haut-parleur large plage. Avec la forme du pavillon, les faiblesses du haut-parleur peuvent être corrigées. La gamme de bons haut-parleurs à large plage de eintes haut débit est immense, laissez-vous simplement inspirer.

Conclusion

Dans cette première partie du guide sur le thème des « haut-parleurs », nous vous avons présenté les conceptions de base des haut-parleuts. Sur cette base, la deuxième partie expliquera les paramètres électroniques les plus importants de manière pratique et montrera comment vous pouvez choisir le meilleur haut-parleur pour l’objectif respectif sur la base des données fournies par le fabricant.