Rouages réglé et bien huilés : entretien rapide de la chaîne et de la transmission de votre vélo

Rouages réglé et bien huilés : entretien rapide de la chaîne et de la transmission de votre vélo

L’été approche et vous avez envie de faire une longue balade à vélo ? Emportez rapidement quelques snacks et boissons, mettez vos lunettes de soleil et c’est parti. Mais attendez… Votre vélo est-il vraiment en forme pour une excursion ? Cela signifie-t-il qu’il n’a pas de crevaisons ? Vous devez absolument le vérifier. Sinon, la randonnée que vous imaginiez détendue peut vite se transformer en une pénible course à pied.

Dans la première partie de cette série, nous vous avons expliqué comment nettoyer votre vélo en trois étapes simples. Mais pour que votre vélo bien-aimé ne se contente pas de briller et de rouler en douceur, vous devez également vous consacrer à son nettoyage et à son entretien. Parmi les petits composants du vélo, on compte surtout le dérailleur, la chaîne et les pignons.

Nettoyer l’entraînement

Antriebsreiniger verbessert die Laufeigenschaften der Fahrradkette und wird hier auf das Ritzel gesprüht
Le nettoyant pour chaîne améliore le fonctionnement de la chaîne de vélo.

Il permet également d’améliorer les propriétés de la chaîne.

Le nettoyant pour chaîne de WEICON élimine efficacement la saleté de la chaîne, des plateaux et des couronnes. Le spray permet également de nettoyer le dérailleur, les jantes et les freins et d’éliminer la graisse qui s’est échappée des roulements.

Notre conseil : avant d’utiliser le spray, il est conseillé d’enlever la saleté grossière avec une brosse à pignons ou un chiffon en microfibres.

Huilez la chaîne

Kettenöl sorgt für einen leichtgängigen Lauf: Hier wird das Öl auf eine Fahrradkette getropft
L’huile pour chaîne assure un fonctionnement souple

Même les plus réfractaires au nettoyage des vélos connaissent l’huile pour chaîne. Il est en effet de notoriété publique qu’un vélo ne peut fonctionner correctement que si la chaîne est huilée.

L’huile pour chaîne WEICON, avec sa formule spéciale en PTFE, s’applique facilement grâce à sa pointe de dosage astucieuse. De plus, la couleur blanche de l’huile permet un contrôle visuel facile des zones lubrifiées.

Notre conseil : la chaîne de vélo doit être propre et sèche avant d’utiliser l’huile pour chaîne. Après l’application, faire tourner la manivelle deux à trois fois en sens inverse et éliminer l’excédent d’huile avec un chiffon sec.

Et voici comment procéder

Le vélo brille comme un sou neuf, la transmission est nettoyée et la chaîne est huilée. C’est tout ce qu’il y a à faire ? Pas tout à fait. Dans la troisième et dernière partie de cette série, nous vous indiquerons encore comment lubrifier et sécuriser au mieux les raccords vissés de votre vélo.

Images: WEICON GmbH & Co. KG

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *