WEICON - Le monde du colles - Partie 4 - Colles à prise instantantée

Attends, juste une seconde ! Tout ce qu’il faut savoir sur les colles à prise instantantée

Lorsque quelque chose doit être collé rapidement, nous aimons utiliser la fameuse colle à prise instantanée. Comme son nom l’indique, elle lie presque tous les matériaux entre eux en un clin d’œil. Il s’agit notamment du métal, du plastique, du verre, de la céramique, du bois, du cuir et du caoutchouc. Mais comment le temps de prise très rapide de cette colle est-il possible ? Dans quelles situations est utilisée cette super glue pleine de promesses ?

Remède miracle à base de cyanoacrylate

Le nom chimique correct de la colle instantanée est colle cyanoacrylate. Et en effet, les cyanoacrylates durcissent à la vitesse de l’éclair. Mais pas lorsqu’ils sont encore dans le tube.

Dans la troisième partie de notre série intitulée “Le monde des colles et des adhésifs”, nous avons expliqué que les colles durcissent dans diverses conditions. Dans le cas des cyanoacrylates, l’élément le plus important pour le durcissement est l’humidité de l’air.

Dès que l’adhésif entre en contact avec l’humidité atmosphérique, une réaction chimique en chaîne se déclenche. Les monomères individuels de l’adhésif instantané forment de longues chaînes – appelées polymères – au cours de la réaction. Cette formation de chaînes à la manière d’un éclair garantit un durcissement rapide de la colle.

C’est trop abstrait pour vous ? Alors soyons un peu plus graphiques. Imaginez une classe d’étudiants dansant follement (monomères). Dès que l’enseignante (humidité) frappe dans ses mains, les élèves se donnent la main et forment une longue ligne stable (polymères).

Attends, juste une seconde ! Tout ce qu'il faut savoir sur les colles à prise instantantée

Des secondes aux heures

Le temps de réaction très rapide des colles à prise instantanée permet de gagner du temps et de l’argent. Les pièces à coller peuvent donc être traitées rapidement. Mais à quelle vitesse exactement la superglue durcit-elle ? En quelques secondes, bien sûr – n’est-ce pas ? Pas exactement. Après quelques secondes, le collage résiste certes bien, mais la résistance n’est finale qu’après environ 24 heures. La vitesse de durcissement d’une superglue dépend également du type de colle et d’autres conditions, telles que la température ambiante.

Attention ! Quelle que soit la puissance d’une colle à prise instantanée, elle ne parviendra pas à obtenir une adhésion optimale si la surface n’est pas correctement préparée. Nous avons déjà expliqué comment préparer correctement les surfaces pour le collage dans la deuxième partie de la série “Le monde des colles et des adhésifs“.

Types d’adhésifs instantanés

De nombreux types de colles à prise instantanée sont disponibles pour une grande variété d’applications. Il existe des colles qui sont aussi liquides que l’eau et d’autres qui ont une consistance de gel. L’avantage des candidats à faible viscosité est qu’ils durcissent très rapidement et peuvent pénétrer profondément dans la surface. Les colles à prise instantanée sous forme de gel, en revanche, peuvent être appliquées très précisément et, par exemple, même à la verticale.

WEICON, le professionnel des colles et des adhésifs, a également lancé de nombreuses colles à prise instantanée pour des besoins particuliers. Elles défient même les conditions les plus défavorables. Les types spéciaux comprennent, par exemple, une superglue pour les environnements humides (VA 1408) ou pour les hautes températures (VA 2500 HT).

Nous reviendrons plus en détail sur les colles et adhésifs destinés à des exigences particulières dans la prochaine partie de cette série.

Utilisation à domicile et dans l’industrie

Les cyanoacrylates sont souvent utilisés dans le secteur du bricolage et de la construction. Par exemple, la colle Contact VA 100 de WEICON est un type universel populaire pour les petits travaux de bricolage et de réparation.

Mais ce n’est pas pour rien qu’il existe aujourd’hui autant de colles à prise instatanée différentes. Dans de nombreux domaines de l’industrie également, nous rencontrons maintenant la super colle. Elle est utilisée, entre autres, dans la fabrication de véhicules ou la production de biens de consommation. Sa polyvalence sur de nombreux matériaux et son durcissement rapide en font également une colle idéale pour la production en série.

Industrie automobile

Dans la fabrication des voitures modernes, les colles contribuent à la construction légère des véhicules et se caractérisent également par des valeurs de résistance très élevées. Par exemple, elles sont utilisées pour coller de nombreuses applications, panneaux de porte ou autres pièces à l’intérieur du véhicule, mais également dans le compartiment moteur, par exemple dans le filtre à air.

Biens de consommation

Les colles sont également utilisées avec succès dans la production de nombreux biens de consommation. Pour ne citer qu’un exemple parmi tant d’autres : Les couvercles de thermos sont collés avec des cyanoacrylates.

Production en série

Dans le domaine de la production d’outils, par exemple, des inserts en caoutchouc sont fixés dans les poignées pour s’assurer une bonne tenue et ne pas glisser. Pour les feux de circulation, l’acier revêtu de poudre est collé au caoutchouc NBR avec des cyanoacrylates. Dans la fabrication des ordinateurs, les puces sont collées sur des circuits imprimés et, dans le domaine de la construction mécanique, les pieds sont équipés d’amortisseurs en caoutchouc ou en plastique.

Si quelque chose ne va pas – enlever la superglue

Il peut arriver que quelque chose se passe mal lorsque l’on travaille avec des colles – mais c’est ennuyeux. Parce que les colles à prise instantanée sont très adhésives – et elles aiment le prouver sur les plans de travail, les outils, etc. WEICON CA Remover dissout et élimine de manière fiable tous les types de colles cyanoacrylates. Après quelques minutes, la colle dissoute peut être enlevée en l’essuyant avec un chiffon non pelucheux.

Et ainsi de suite…

Collage sous l’eau, par un froid glacial ou à des températures bien supérieures à 100 degrés – dans la prochaine partie de notre série “Le monde des colles et des adhésifs”, nous vous présenterons quelques candidats pour des conditions d’application extrêmes.

Images : WEICON

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *