Ce qu’il faut faire et ce qu’il ne faut pas faire pour manipuler correctement les batteries mobiles
Si l’indicateur d’état de charge de votre smartphone ou de votre tablette s’éteint sur la route et que vous ne pouvez pas voir une prise de recharge, vous avez besoin d’une source d’alimentation mobile.
Les Powerbanks se sont entre-temps révélées particulièrement populaires auprès des consommateurs. Un Powerbank est un chargeur portable conçu pour charger des appareils électroniques en déplacement.
La gamme s’étend des appareils plats de poche aux modèles plus grands et de grande capacité. Mais à quoi devez-vous faire attention lorsque vous utilisez Powerbanks ? Où sont les risques et les méthodes simples pour trouver le produit qui convient à vos besoins ?
Comment puis-je déterminer mes besoins en énergie ?
La capacité disponible dans une banque de puissance n’est jamais la capacité que l’appareil final atteint. Pour calculer facilement combien de fois un appareil peut être chargé en moyenne avec une Powerbank, la règle empirique suivante peut être utilisée :
Capacité de la batterie (mAh) ÷ Capacité de la batterie de la borne × 0,7
Par exemple:
Un iPhone 7 avec une capacité de batterie de 2 000 mAh peut être chargé 4 fois en moyenne avec une batterie de 12 000 mAh à partir du segment de prix moyen:
12.000 ÷ 2 000 × 0,7 = 4,2
Le nombre de processus de charge possibles peut varier en fonction de différents facteurs d’influence :
- Normalement, la batterie n’est pas complètement déchargée (meilleur ~20%) et n’est pas complètement chargée (meilleur ~80%)
- La capacité de la batterie (et de l’appareil à charger) diminue légèrement avec le temps grâce à la technologie lithium-ion
- Si l’appareil est utilisé pendant le processus de charge, l’énergie est à nouveau consommée en même temps
Quelle Powerbank me convient le mieux ?
Classe d’entrée de gamme

Les modèles de la gamme de prix d’entrée de gamme sont relativement bon marché, mais peuvent ne pas livrer une charge complète.
Ces Powerbanks sont particulièrement adaptés aux jeunes avec un petit budget, qui sont constamment en mouvement et soucieux du prix et qui ont besoin d’une solution pour les urgences.
Elles sont donc idéales pour une excursion d’une journée – un produit qui répond aux besoins quotidiens. En règle générale, ces distributeurs d’énergie pratiques et modernes ont une capacité allant jusqu’à 3.000 mAh.
Classe affaires

Dans le segment de prix moyen, il est déjà possible de charger plusieurs appareils l’un après l’autre. Ils sont donc indispensables pour les utilisateurs de smartphones et de tablettes qui voyagent fréquemment et souhaitent être alimentés en énergie.
Ces Powerbanks offrent principalement une capacité allant jusqu’à 10.000 mAh et sont une solution conviviale idéale pour tout type de voyage.
Classe spéciale

Si vous voulez charger plus d’un appareil à la fois, vous le trouverez dans le segment de prix supérieur.
Les Powerbanks de ce type ont souvent une capacité allant jusqu’à 20 000 mAh et sont indispensables pour les personnes qui sont en déplacement permanent et utilisent plusieurs appareils qui doivent être alimentés quotidiennement.
Comment puis-je prolonger la durée de vie de ma Powerbank ?
DO’S
- Faites attention à la température
Le Powerbank ne doit pas être chargé à des températures inférieures à 5°C et déchargé à des températures supérieures à 40°C. Le Powerbank ne doit pas être chargé à des températures inférieures à 5°C et déchargé à des températures supérieures à 40°C. - Retirez le câble de charge dès que le Powerbank est complètement chargé
Ceci est également recommandé pour les appareils de charge. - Chargez la Powerbank même si vous ne l’utilisez pas
Pour maintenir la Powerbank en bon état, elle doit être rechargée au plus tard tous les 3 mois. - Évitez de charger complètement le Powerbank
Pour des performances optimales et une durée de vie plus longue, il est recommandé de charger la Powerbank jusqu’à un maximum de 80% et de ne la décharger que jusqu’à 20%. La plupart des Powerbanks ont un indicateur de charge.
DON’TS
- Lâchez la Powerbank
Les Powerbanks contiennent un circuit imprimé et d’autres composants fragiles. Une Powerbank doit toujours être manipulée avec précaution. Ne jamais lancer ou laisser tomber ! - Exposition de la Powerbank à des températures extrêmes
Les batteries préfèrent une température entre 5 °C et 25 °C. Plus l’écart par rapport à la zone de confort est important, plus la perte de capacité qui peut survenir est importante. Cela comprend également le fait de couvrir le banc électrique avec une couverture ou des vêtements. - Rangez le Powerbank avec des objets métalliques dans la poche ou le sac de votre pantalon
Manipulez toujours la batterie avec précaution et veillez à ce qu’aucun objet métallique aux bornes ne puisse provoquer un court-circuit. - Chargement simultané de la Powerbank et de l’appareil
Lors d’une charge simultanée, il se produit des températures élevées qui affectent la durée de vie de la batterie. En moyenne, une Powerbank peut être chargée entre 300 et 500 fois.
Le saviez-vous ?
Il est interdit de transporter des Powerbanks avec des batteries lithium-ion dans les bagages enregistrés. Ils doivent être rangés dans des bagages à main et ne doivent pas dépasser 100 Wh.
Contrairement à l’opinion générale, il n’est pas non plus nécessaire de charger et décharger complètement une Powerbank. Il est toujours possible de charger 10%, 20% ou 30%. Une charge partielle peut même prolonger la durée de vie de la batterie lithium-ion intégrée.
Avec l’aimable soutien de VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA
Images : VARTA, Adobe Stock