SMA et RP-SMA – Ce que vous devez savoir sur les connecteurs coaxiaux
SMA et RP-SMA sont des connecteurs dits coaxiaux et la norme pour les connexions d’antenne. Avec un mécanisme de couplage vissable, ils constituent les interfaces minimales pour les câbles coaxiaux.
Ils sont maintenant utilisés dans de nombreux appareils et applications dans le domaine des hautes fréquences. Dans ce qui suit, vous apprendrez ce qui distingue le standard SMA du RP-SMA et quelle version peut être utilisée à quelle fin.
Connecteurs coaxiaux
Adaptés à la structure d’un câble coaxial, les connecteurs coaxiaux protègent également le conducteur intérieur des influences électromagnétiques en l’entourant d’une couche isolante. Le diélectrique est souvent fait de plastique comme le polyéthylène et assure à la fois le blindage et le comportement capacitif.
De plus, l’impédance caractéristique et l’impédance influencent toutes deux la structure d’un connecteur coaxial. L’impédance caractéristique de ligne est principalement influencée par les propriétés du diélectrique et décrit la relation entre un courant se déplaçant dans la même direction et des ondes de tension en mouvement. L’impédance caractéristique du câble dépend de la fréquence, alors que la longueur du câble n’a aucune influence sur celle-ci.
L’impédance est généralement de 50 ohms dans la gamme des hautes fréquences et de 75 ohms pour l’audio et la télévision. L’impédance résulte de la résistance ohmique et de la réactance.
Les principaux avantages des câbles coaxiaux sont leur vitesse de transmission élevée et leur technique de connexion simple. SMA et RP-SMA sont parmi les types de connecteurs coaxiaux les plus importants.
SMA et RP-SMA
Connecteur SMA
Le connecteur SMA classique a été développé dans les années 1960. L’abréviation SMA signifie “Sub-Miniature Version A”.Afin de maintenir la vitesse de transmission des câbles coaxiaux, les deux versions des connecteurs correspondants ont une conception coaxiale. Ils ont donc un bon blindage électrique et de faibles interférences électromagnétiques.
Connecteur RP-SMA
Facile à confondre avec un connecteur SMA est la conception SMA à polarité inversée. Cette variante a été développée à l’origine pour empêcher la connexion non autorisée d’une antenne plus puissante. La “polarité inverse” du RP-SMA se réfère exclusivement à la variante d’interface et en aucun cas à la polarité du signal.
Le connecteur RP-SMA a également un filetage intérieur, mais il a le godet au milieu et non la broche. Compatible avec cela, la douille se compose d’un filetage femelle avec une broche femelle. Ainsi, une connexion d’antenne SMA s’adapte mécaniquement sur une prise RP-SMA, mais pas électriquement.
Comparaison des deux modèles
SMA et RP-SMA sont des connecteurs d’antenne filetés standard pour les applications haute fréquence de 1 GHz à environ 16 Ghz. Ils sont le plus souvent utilisés dans les systèmes hyperfréquences, tels que les antennes de radios portables et de téléphones portables, mais aussi dans les systèmes d’antennes WiFi.Les deux versions diffèrent dans l’inversion de la conception. Le connecteur SMA possède un écrou-raccord et une broche conductrice intérieure, la douille se compose d’un filetage mâle et d’un tube conducteur intérieur.
Applications de la SMA et de la RP-SMA
Dans le domaine LTE / GSM / UMTS, une connexion SMA est généralement utilisée en standard pour les antennes et les appareils. RP-SMA, d’autre part, est principalement utilisé pour les antennes et les appareils WLAN.
Une application fréquente consiste à améliorer la réception en déplaçant ou en étendant le flux vers une antenne WLAN. En raison des différents domaines d’application et conceptions d’antenne, il existe également différentes connexions pour le SMA. Si nécessaire, ils doivent être adaptés par des adaptateurs.
L’un des avantages du RP-SMA par rapport au SMA est l’usure. Avec des dévissages fréquents et fréquents – normalement jusqu’à 500 connexions ne posent pas de problème – il peut arriver que les conducteurs internes s’usent et que l’intensité du signal diminue donc.
Dans le cas d’une prise SMA intégrée, il est plus complexe de remplacer la connexion sur l’appareil. Avec un connecteur RP-SMA, par contre, la coupelle est située sur l’antenne ou le câble, par exemple, ce qui signifie qu’en cas d’usure, seule l’antenne ou le câble devra être remplacé.
Photo de couverture : Adobe Stock 42161787