Vidéosurveillance sur propriété privée : Qu’est-ce qui est permis ?
Même s’il est encore un peu timide dans certaines régions du pays, l’été approche à grands pas – et avec lui vient la période des Fêtes que beaucoup de gens attendent avec impatience : emballer sept choses, quitter le travail et la vie quotidienne et simplement s’arrêter. Mais tout ce qui est à la maison est-il vraiment en sécurité dans la maison ou l’appartement ?
Pour s’épargner ces soucis, beaucoup s’appuient sur des caméras de surveillance qui peuvent être contrôlées à distance. Cependant, il y a plusieurs choses à considérer lors de l’installation et du réglage de ces caméras afin de ne pas avoir les voisins involontairement dans l’image et donc peut-être enfreindre la loi.
Comment positionner les caméras
La prémisse suprême pour l’installation de caméras de surveillance est le respect du droit fondamental au libre développement de la personnalité (art. 2 al. 1 + art. 1 al. 1 LGE) ainsi que le respect du droit à l’autodétermination informationnelle et du droit à sa propre image (LPD, §201a CPG).
En conséquence, on peut filmer avec une caméra de surveillance seulement la propriété privée – donc la propre maison, le propre jardin et sur des chemins privés. Sur les photos, aucune propriété voisine ne peut être vue, car les droits des propriétaires respectifs s’y appliquent. Les chemins publics sont également tabous, car les passants doivent pouvoir y rester sans entraves. Si un chemin, tel qu’un chemin d’accès à un logement multipartite, est un chemin privé, mais qu’il est utilisé par plusieurs propriétaires, il ne peut y être filmé.
Les mêmes règles s’appliquent aux mannequins de caméra. Aussi ceux-ci peuvent être placés seulement d’une telle manière qu’ils ont exclu la propre propriété dans la visière potentielle. La raison en est que ces mannequins de caméra déclenchent une soi-disant pression de surveillance et sont donc assimilés à de vraies caméras.
Placement autorisé de la caméra – c’est permis
Dans ce contexte, les caméras fixes sont idéales, car vous pouvez les régler exactement à l’angle de prise de vue souhaité. Les caméras pivotantes doivent être utilisées avec précaution afin de ne pas enfreindre les exigences légales. De plus, il est possible d’attacher à la caméra des écrans qui excluent certaines zones de l’image. Il est important que les changements de positionnement de la caméra soient clairement visibles.Il est interdit d’utiliser des caméras qui pourraient être télécommandées pour viser la propriété d’autres personnes ou des lieux publics. Une couverture opaque de la caméra est également considérée comme problématique, car les voisins et les passants ne peuvent pas évaluer comment la caméra est alignée et quelle zone elle filme. Comme nous l’avons déjà mentionné, la pression de surveillance pèse plus lourd que les coups de feu réels pour une éventuelle décision judiciaire.
Il est également important que les passants puissent voir clairement qu’il ne suffit pas d’entrer dans une propriété. Une barrière claire, telle qu’une clôture ou un panneau d’avertissement contre la surveillance, doit donc être prévue.
Exceptions
Des exceptions à cette règle ne sont possibles que dans des cas exceptionnels particuliers où les intérêts du propriétaire prévalent, par exemple parce qu’il a été victime d’un délit à plusieurs reprises. Un exemple serait l’installation d’une caméra de surveillance dans le parking souterrain, si la propre voiture a déjà été endommagée plusieurs fois.
Mais même dans ce cas, des restrictions strictes s’appliquent. En aucun cas, il n’est permis d’enregistrer des informations intimes, par exemple dans le domicile d’autres personnes.
Caméras de surveillance dans les immeubles d’habitation
Le propriétaire doit obtenir le consentement de tous les locataires pour installer des caméras de surveillance dans et sur les immeubles d’habitation ou les zones connexes comme les poubelles, la cour arrière ou les jardins communautaires. En outre, les locataires doivent être informés à l’avance de l’emplacement exact des caméras, des zones qu’ils filmeront et de l’heure à laquelle elles seront placées. En outre, il faut expliquer exactement qui a accès aux enregistrements et si – et si oui, pendant combien de temps – le matériel vidéo sera stocké.
Si vous souhaitez faire de la vidéosurveillance en tant que locataire, vous avez besoin de la déclaration de consentement du propriétaire. De plus, les mêmes règles que pour les propriétaires s’appliquent : seul le tournage d’espaces et d’espaces privés est autorisé. Si vous souhaitez également filmer les parties communes, tous les autres locataires doivent donner leur accord par le biais d’une déclaration d’accord.
Ici aussi, il y a un cas exceptionnel : lorsqu’une attaque imminente peut être évitée par vidéosurveillance et que le danger ne peut être évité d’aucune autre manière.
Photo en page couverture : Adobe Stock #135976466