Comment installer un VPN avec le Fritz!Box 7590

Si les employés veulent accéder aux données et applications de leur employeur à partir de leur bureau à domicile ou sur la route, cela peut entraîner des problèmes qui affectent la sécurité en particulier.

L’utilisation d’un réseau privé virtuel (VPN) permet d’établir une connexion sécurisée entre les réseaux domestiques et professionnels.

Cela permet aux petits bureaux ou aux utilisateurs externes d’accéder en toute sécurité aux appareils et services du réseau de l’entreprise – comme s’ils étaient sur place avec leur ordinateur. Ceci est rendu possible par une passerelle VPN. La configuration d’un VPN est très simple pour les utilisateurs, surtout s’ils choisissent un Fritz!box 7590 avec fonction Easy Connect.

Le projet

Convient pour : Débutants avec des connaissances de base

Temps nécessaire : env. 15 minutes

Budget : environ 230 Euro

Ce qu’il vous faut : 1 Boîte Fritz ! 7590

Ce dont vous avez également besoin : Tablette ou PC pour l’installation, connexion Internet

Avant de commencer – Voici les avantages d’un réseau privé virtuel

En période de cybercriminalité, il est plus important que jamais de protéger les données sensibles. Le trafic de données via une connexion VPN est entièrement crypté afin qu’aucune donnée ne puisse être consultée par des tiers. Il n’est pas non plus possible pour le fournisseur d’accès Internet ou l’employé de l’entreprise de consulter les activités Internet, l’utilisation des services ou l’endroit où se trouvent les utilisateurs, car l’adresse IP reste anonyme.

De plus, toutes les données qui vont de l’ordinateur de l’utilisateur dans le tunnel VPN sécurisé, comme les mots de passe ou l’adresse de l’intranet de l’entreprise, ne sont pas visibles de l’extérieur. Une connexion VPN est donc également idéale pour surfer dans un WLAN ouvert.

De plus, les utilisateurs peuvent accéder en toute sécurité au réseau domestique via VPN avec un smartphone.

Informations générales – VPN dans la boîte Fritz !

En principe, il existe différentes approches techniques pour réaliser un VPN. Les plus courants sont IPSec et SSL. IPSec signifie Internet Protocol Security et est destiné à sécuriser les communications sur les réseaux IP. Il établit à cet effet des liaisons point à point.

Les administrateurs utilisent cette technologie pour les connexions permanentes. Ici, un tunnel sécurisé est mis en place via un logiciel client indépendant, ce qui est moins cher qu’une ligne louée classique.

Un autre avantage par rapport à SSL est que l’ensemble du réseau est disponible pour les utilisateurs autorisés, de sorte que les utilisateurs n’ont pas besoin d’attendre que l’administrateur soit activé pour chaque application. VPN dans la boîte Fritz ! est basé sur le standard IPSec. Jusqu’à huit connexions VPN peuvent être établies et, si nécessaire, utilisées simultanément.

Comment cela fonctionne

Pour accéder au réseau de l’entreprise via le Fritz!Box 7590, il fonctionne comme un client VPN qui se connecte à un serveur VPN.

L’administrateur du serveur VPN de l’entreprise doit d’abord établir une connexion client VPN pour la Fritz!Box. Pour ce faire, il utilise les algorithmes IPSec qu’il met ensuite à votre disposition en tant qu’utilisateur. Ceci vous permet d’établir votre connexion VPN dans la boîte Fritz!Box.

Ces données comprennent l’adresse Internet du serveur VPN (nom de domaine), le réseau IP du VPN de l’entreprise, le nom d’utilisateur VPN de la connexion VPN dans le serveur VPN et la clé pré-partagée de la connexion VPN dans le serveur VPN.

Le Fritz!Box VPN-ready n’est qu’à quelques pas.

Pour établir une connexion VPN dans votre Fritz!Box, connectez-vous simplement à l’interface utilisateur du Fritz!Box et procédez comme suit :

1. Cliquez dans le masque à gauche dans le menu sous “Internet” sur “Partager” et sélectionnez l’onglet “VPN”.

2. Sous l’onglet “VPN”, cliquez sur “Ajouter une connexion VPN” dans le coin inférieur droit.

3. Allez dans “Connect this Fritz!box” à un VPN d’entreprise” et cliquez sur “Next” dans le coin inférieur droit.

4. Entrez les données que vous avez reçues de votre administrateur dans les champs prévus à cet effet :

  • Le champ de saisie “Nom d’utilisateur VPN” (aussi appelé Key-ID) contient le Key-ID de la connexion VPN établie dans le serveur VPN pour la Fritz!box (exemple : Max Mustermann).
  • Le champ de saisie “Mot de passe VPN” (également appelé clé partagée) contient le mot de passe pour la connexion VPN (exemple : Zjxp3j965lhr).
  • Votre administrateur vous indiquera si le VPN XAUTH utilise – c’est une extension du protocole réseau IPSec. Si tel est le cas, vous recevrez également un nom d’utilisateur et un mot de passe. Activez d’abord l’option “XAUTH” et entrez les données requises dans les champs de saisie correspondants.
  • Dans le champ de saisie “Adresse Internet”, entrez le nom de domaine ou l’adresse IP fixe du serveur VPN (exemple : sec.meinedomain.de ou 212.42.244.80).
  • Le champ de saisie “Réseau distant” est destiné au réseau IP de l’entreprise VPN (exemple : 172.16.0.0.0).
  • Le masque de sous-réseau appartenant au réseau IP du VPN de la société (exemple : 255.255.0.0.0) est saisi dans le champ de saisie “Masque de sous-réseau”.

5. Activez ensuite l’option “Garder la connexion VPN en permanence” et confirmez toutes les entrées avec “OK”.

Grâce à l’option “Garder la connexion VPN en permanence”, le Fritz!box établit la connexion VPN en permanence et la rétablit automatiquement en cas de déconnexion par le serveur VPN.

Si cette option n’est pas activée, la Fritz!box établit automatiquement la connexion VPN lors de l’accès au réseau de l’entreprise et la déconnecte à nouveau après une heure d’inactivité.

Conclusion

La mise en place d’une connexion VPN sécurisée à un réseau d’entreprise se fait en quelques étapes, en particulier avec un boîtier Fritz ! qui simplifie considérablement l’installation. Rien ne s’oppose donc à un travail efficace depuis le bureau à domicile !

Photo de couverture : reichelt