Les LED se distinguent par leur longue durée de vie, leur haute efficacité énergétique et leur faible coût d’entretien. Mais ce n’est pas tout : la gestion intelligente de l’éclairage, le contrôle précis de l’éclairage et les nouvelles possibilités de commande offrent d’innombrables possibilités en matière d’éclairage d’ambiance. Intégré dans un concept de maison intelligente, votre intérieur devient une oasis de bien-être.
Une combinaison gagnante : des lampes à LED – agrémentées d’une petite touche personnelle !
L’attrait d’un aménagement intérieur d’ambiance se ressent particulièrement lorsque le soleil se lève plus tard et se couche plus tôt. Voici comment cela fonctionne :
- Créez une atmosphère chaleureuse avec un éclairage d’ambiance en combinant un éclairage de base et un éclairage d’accentuation.
- Choisissez par exemple un plafonnier, plusieurs appliques ou d’autres sources lumineuses indirectes pour un éclairage optimal du salon.
- Déterminez tout d’abord la lumière de base : des luminaires dotés d’une fonction de variation de l’intensité de la lumière sont recommandés pour que la luminosité puisse être réglée en continu et ajustée ainsi à chaque type d’ambiance. Vous pouvez aussi installer des LED dans le salon, réglables avec télécommande et changeur de couleurs, de façon à les commander depuis votre canapé.
- Avec quelques sources lumineuses indirectes, vous pouvez également créer des attractions visuelles qui animent la structure spatiale de la pièce. Dans ce cas-là, nous vous recommandons une lumière blanche chaude de luminosité moyenne, par exemple des LED de 2 700 kelvins.
- Vous pouvez par exemple créer un éclairage de fond relaxant avec une bande de LED flexible qui peut être intégrée dans un meuble ou placée dans la pièce comme une guirlande lumineuse. Cet accessoire a l’avantage non négligeable de pouvoir être disposé à votre gré, puisqu’il s’adapte à toutes les surfaces. Il en résulte une très faible production de chaleur ; ainsi, la présence de bois ou d’objets sensibles à proximité ne pose aucun problème.
Une gestion intelligente de l’éclairage en un clic
Un aménagement harmonieux ne représente que la moitié du chemin. Pour un bien-être absolu entre vos murs, des conditions lumineuses optimales sont essentielles et ce, à tout moment et dans chaque pièce.
En effet, la couleur de la lumière a une influence sur le psychisme : alors que le bleu apaise le corps et l’esprit, le rouge symbolise la force et la joie de vivre, tandis que le jaune stimule véritablement votre bonne humeur. Ainsi, certaines couleurs de lumière conviennent mieux à une cuisine ou une salle de bains, alors que d’autres s’accordent à un bureau, une salle de jeu, une chambre ou un séjour.
Et avec les nouveaux systèmes d’éclairage à LED, plus besoin de choisir une seule couleur de lumière. Profitez d’une flexibilité maximale avec les LED intelligentes, facilement réglables à l’aide d’une application ou de commandes vocales ! Modifiez la luminosité et la couleur via l’application, qui mémorise également des scénarios lumineux entiers. Reproduisez le lever du soleil dans votre chambre ou créez un éclairage aussi naturel que possible pour votre rituel de toilette matinal.
Alors que les lampes classiques sont limitées à un fonctionnement manuel via un interrupteur, les LED intelligentes peuvent être commandées à distance de manière flexible.
Un intérieur sous contrôle
Vous souhaitez régler la température du salon depuis votre bureau pour retrouver une maison chaleureuse en rentrant du travail, éteindre la lumière à l’aide de l’assistant vocal lors de vos déplacements ou simplement regarder sur votre iPad qui se trouve devant votre porte d’entrée ? Aucun problème avec Apple HomeKit.
L’intégration d’accessoires compatibles avec HomeKit est très simple. Par exemple, il vous suffit de visser une LED dans la douille d’une lampe pour que celle-ci puisse déjà être installée dans l’application et enregistrée en conséquence. Outre la multitude de couleurs d’ambiance, il vous est possible d’automatiser l’éclairage.
Vous pouvez donc par exemple éteindre toutes les lampes automatiquement dès que vous quittez la maison ou faire varier lentement l’intensité de la lumière le soir. Il existe également des têtes thermostatiques compatibles avec Apple HomeKit : vous pouvez ainsi commander automatiquement la température ambiante en toute simplicité en fonction de l’occupation de la pièce, de règles ou de scènes.
Images : Adobe Stock