En France, les dashcams vont-elles passer la seconde ?

La popularité des dashcams ne cesse de croître, leur utilisation notamment mise en lumière par des vidéos d’accidents spectaculaires devenant virales. Mais qu’en est-il en France ? Si un conducteur dispose d’une dashcam à bord de son véhicule, il a le droit de s’en servir en cas d’accident ou de verbalisation abusive ; dans ce contexte les compagnies d’assurance ajustent leurs contrats en fonction de l’utilisation de ces caméras embarquées.

Pour mieux comprendre cette nouvelle tendance, reichelt elektronik a mené une enquête sur l’utilisation des dashcams par les Français et leurs critères d’achat.

Les Dashcams, encore peu utilisées en France

Dans cette étude représentative menée par OnePoll pour le compte de reichelt elektronik en Allemagne, en France, en Grande-Bretagne et en Pologne, 73 % des Français déclarent ne pas encore utiliser de dashcam dans leur véhicule. Cependant, 15 % d’entre eux prévoient d’en installer une au cours des douze prochains mois, tandis que 52 % des personnes interrogées sont encore indécises.

Un moyen de sécuriser son véhicule

Parmi les fonctions importantes aux yeux des utilisateurs, on retrouve :

  • La Fonction Loop, qui assure l’écrasement automatique de la vidéo après un certain temps, évoquée par 40 % des répondants.
  • Le G-sensor, une fonction qui permet à la caméra de réagir de manière sensible aux vibrations et peut ainsi stocker des données en cas d’accident. Pour 60 % des répondants, un G-sensor est une condition préalable à l’achat d’une dashcam.
  • De même, 59 % déclarent apprécier un capteur de mouvement qui active la caméra si, par exemple, une collision par l’arrière se produit lorsque le véhicule est à l’arrêt.

Ainsi, la majorité des répondants (61 %) utilise une dashcam pour se protéger contre les dommages pouvant être causés sur leur propre véhicule.

Infographie dashcam

Des critères de qualité attendus par les Français

Les Français ont des exigences précises en termes de fonctionnalités pour les dashcams : la possibilité d’obtenir des images en haute résolution est un critère important pour 53 % des répondants ; 41 % recherchent la technicité, avec des fonctions comme l’amélioration automatique de l’image dans le brouillard ou dans l’obscurité par exemple.

52 % des Français privilégient également les marques connues, même si cela implique un prix plus élevé, puisque 42 % d’entre eux seraient prêts à mettre entre 115 et 225 euros pour une dashcam.

« Le potentiel de croissance du marché des dashcams est important, mais une grande partie de la population n’est pas encore certaine que l’achat en vaille la peine. Il est nécessaire que les fabricants et les revendeurs informent davantage sur les caméras, leurs fonctions et leur utilisation » commente Sven Pannewitz, Chef de produit chez reichelt elektronik.

Image : Adobe Stock, infographie : reichelt elektronik

*Méthodologie :

Etude quantitative réalisée par OnePoll, membre de l’association ESOMAR, entre le 25 juin et le 05 juillet 2018 auprès de 1 000 conducteurs français possédant une voiture.