DSL ou câble – quelle connexion choisir ?
Pour la plupart des ménages, avoir une connexion internet rapide est aussi commun que d’avoir l’eau courante. Mais contrairement aux canalisations, les manières de faire parvenir la connexion internet jusque dans un foyer varient considérablement.
La majorité opte pour la réception via DSL (« Digital Subscriber Line », aussi appelée « ligne d’accès numérique »), qui passe par la ligne téléphonique. L’alternative est la réception via une ligne câblée. Dans ce cas, l’accès à internet est commuté via la prise de câble. Chacune de ces alternatives a ses avantages, en fonction de ce qui est important pour chaque utilisateur.
Une vitesse de transmission DSL qui varie en fonction du lieu de résidence
Le raccordement DSL est désormais disponible dans presque toute la France, mais il existe encore des largeurs de bande différentes. En fonction du lieu de résidence ou de la distance par rapport au boîtier de distribution, notamment. Plus une maison est éloignée de ce commutateur, le moins de bande passante arrive chez l’utilisateur.C’est surtout le cas dans les zones rurales, où la faible densité des boîtiers de distribution est responsable de cette différence significative. Bien souvent, la vitesse maximale théoriquement possible n’y est jamais atteinte.
Des taux de transfert plus élevés grâce à la vectorisation
Pour atteindre des débits de transmission d’environ 100 mégabits par seconde malgré une connexion DSL, une connexion VDSL (Very High Speed Digital Subscriber Line) est recommandée. En effet, la technologie VDSL, aussi connue sous le nom de vectorisation, permet d’augmenter la vitesse des câbles en cuivre. Cela s’avère particulièrement utile si vous souhaitez utiliser la connexion internet non seulement pour internet et la téléphonie mais également pour la télévision (offre triple play).
La fibre optique, une technologie d’avenir qui a déjà conquis la France
La fibre optique offre quant à elle un accès internet encore plus rapide que les connexions VDSL. Elle permet des vitesses de transmission élevées, jusqu’à 1 gigabit/sec., et surtout stables. Actuellement néanmoins, le réseau de fibre optique reste inégal à l’échelle nationale. Bien qu’en constante expansion, il n’est pour le moment accessible qu’à 15,5% des foyers français.
Recevoir Internet, téléphone et télévision par câble
Autrefois, seule la télévision était accessible via une connexion câblée. Le téléphone nécessitait une connexion séparée et une connexion internet est longtemps resté un luxe dans les foyers. Aujourd’hui, ces trois technologies sont toutes disponibles via connexion câblée.La vitesse de transmission par câble étant beaucoup plus rapide qu’avec une connexion DSL, le câble est particulièrement adapté à la transmission de grandes quantités de données en amont et en aval, par exemple pour le streaming.
Des latences lors des pics de demande
Il n’y a pas de perte de vitesse au niveau de la connexion par câble par l’intermédiaire des commutateurs, mais il peut y avoir des fluctuations de la bande passante pendant les périodes de pointe lorsque de nombreux utilisateurs sont en déplacement. Cela se produit principalement le soir et le week-end.
DSL ou câble, des avantages pour chacune des technologies
La connexion DSL et la connexion câblée offrent toutes deux un débit de donnée stable, en conjonction avec un débit forfaitaire. Selon le lieu de résidence ou le temps d’utilisation, l’une ou l’autre de ces options peut être plus avantageuse pour le consommateur individuel. Dans tous les cas, nous vous recommandons d’effectuer une comparaison de vitesse sur internet pour vérifier les taux de transfert exacts. Dans l’éventualité d’un déménagement imminent, une discussion avec les futurs voisins peut également fournir d’importantes indications quant à la décision la plus adaptée.
Quid du matériel ?
Que vous optiez pour le DSL ou pour le câble, les coûts seront similaires. Par le passé, les routeurs DSL dépendaient du fournisseur, alors qu’aujourd’hui, vous disposez d’un plus grand choix de matériel. Cependant, pour bénéficier de la vectorisation, il faut s’assurer que le routeur a les performances appropriées.
Dans le cas d’un raccordement par câble en revanche, le consommateur n’est pas libre du choix du fournisseur, mais doit se contenter du fournisseur disponible localement.