La vidéosurveillance simple et efficace

Si vous souhaitez protéger votre maison et votre propriété contre les cambriolages de façon efficace, il vous faudra un système de vidéosurveillance. Dans ce tutoriel, nous vous expliquons comment installer un tel système chez vous et comment garder un œil sur votre maison quand vous êtes absent.

L’achat et l’installation d’un système de vidéosurveillance n’est ni très onéreux ni très compliqué, et encore moins avec le système de vidéosurveillance Synology NVR1218.

[themen_sprungmarken]

Le système de vidéosurveillance de Synology 

La station de base permet le raccordement d’une à douze caméras IP et est livrée avec une licence pour quatre caméras. Vous pouvez vous procurer des licences supplémentaires si nécessaire. En plus de la station, il vous faudra des disques durs ou des disques SSD. Le NVR1218 prend en charge jusqu’à deux appareils internes. Inutile d’avoir un PC séparé, le moniteur de surveillance peut être directement raccordé à la station par câble HDMI. Il en va de même pour le clavier avec câble USB.

Installer le NVR1218 est un jeu d’enfants. Tout d’abord, retirez la partie supérieure du boîtier et installez les disques durs. Pour cela, vous aurez besoin de disques durs de 3,5 pouces avec deux ou trois trous pour les vis de chaque côté, comme la version de Seagate ou, pour plus de mémoire, un modèle 12 TB. Une fois le couvercle remis en place, branchez le NVR1218 à une prise de courant et à votre réseau local. Branchez également le moniteur HDMI et une souris USB. En plus, connectez le dongle d’installation USB fourni avec et allumez la station. Vous serez guidé pas à pas lors de l’installation du logiciel de surveillance.

Maintenant, il faut encore connecter les caméras IP au NVR1218. Le gros avantage du système Synology est sa capacité à prendre en charge une multitude de caméras disponibles sur la boutique en ligne reichelt elektronik. Vous en trouverez un aperçu complet ici. Pour les espaces intérieurs, vous avez le choix entre la caméra Foscam C1 ou la caméra rotative Edimax IC-7113W. Les deux se connectent au réseau par WiFi, ce qui vous épargne des câbles encombrants. Pour les espaces extérieurs, vous aurez la caméra Foscam FI9961EP ou sa version rotative et avec zoom Foscam FI9828P, qui dispose également d’une vision nocturne LED. Suivez les instructions d’installation de chaque caméra et connectez-les à votre réseau.

Tout voir en un clic

Une fois la configuration terminée, l’icône « Caméra IP » apparaîtra sur le bureau du logiciel Surveillance Station. Cliquez dessus pour installer les caméras de surveillance. Ajoutez une caméra en cliquant sur le bouton, donnez-lui un nom facilement mémorisable et appuyez sur le bouton avec la loupe. Le logiciel va maintenant chercher toutes les caméras qui sont connectées au même réseau que le NVR1218. Sélectionnez la caméra de votre choix, saisissez le nom d’utilisateur et le mot de passe de la caméra dans les champs correspondants, vérifiez si tout fonctionne comme prévu en effectuant un test et, si nécessaire, sélectionnez des options supplémentaires comme le format vidéo ou la résolution.

A l’étape suivante, vous allez pouvoir déterminer les options d’enregistrement. De cette façon, Surveillance Station peut automatiquement démarrer un enregistrement lorsque la caméra détecte un mouvement. Ensuite, vous pouvez configurer l’horaire des enregistrements, comme à l’heure de fermeture du magasin ou durant la nuit. Chaque caméra peut avoir un horaire différent.

En votre absence, activez l’option dans le menu principal de Surveillance Station, et si un mouvement est détecté, il sera enregistré et vous en serez averti par email. Mais le mieux est de télécharger gratuitement l’application gratuite DS cam sur votre smartphone, disponible sur Android et iOS. Vous pouvez y activer les notifications push et sélectionner celles-ci dans la fenêtre de notifications de Surveillance Station. Réglez aussi les notifications pour d’autres cas de figures, par exemple lorsqu’une caméra se déconnecte. 

DS cam : restez informé, ou que vous soyez

Où que vous soyez, l’application DS cam a accès au système de caméras de surveillance. Vous pouvez visionner les images en direct ou celles de l’enregistrement d’une caméra en particulier. En outre, lorsque la caméra le permet, vous pouvez incliner et faire tourner celle-ci, ainsi que zoomer sur les images. Grâce à la géolocalisation, vous pouvez préconfigurer certains réglages, en fonction de l’endroit où vous vous trouvez. Non seulement vous avez un aperçu complet de votre maison mais vous devenez également maître de votre système de sécurité.