Harmoniser son éclairage LED : Principes de base et conseils pratiques
Contrairement aux ampoules classiques et aux lampes halogènes, il n’est pas possible de réduire l’intensité lumineuse de toutes les lampes LED. En effet, cela nécessite une combinaison adéquate entre le variateur, le transformateur et les lampes.
[themen_sprungmarken]Dans le salon ou la salle à manger par exemple, il est souvent utile de pouvoir régler l’intensité des lampes principales. Lors des repas ou de soirées jeux de société, il vaut mieux que la lumière soit forte. En revanche, pour lire, regarder la télé ou siroter son verre de vin le soir, l’ambiance peut être un peu plus calfeutrée. Dans ce cas, les variateurs sont la meilleure solution pour régler l’intensité des lumières d’une pièce. Mais atténuer une lumière LED n’est pas si simple : plusieurs facteurs doivent être pris en compte.
Le variateur à découpage de phase ascendante ou descendante
Pour régler l’intensité de vos ampoules LED, il existe deux types de variateurs : le variateur à découpage de phase descendante et le variateur à découpage de phase ascendante. Dans le cas du découpage de phase ascendante, la tension, lors de chaque passage du sinus par zéro, sera activée à retardement lorsqu’elle est en demi-onde, ce qui réduit le courant. Le principe est le même pour le découpage de phase descendante sauf que la tension est activée lors du passage de l’onde par zéro et désactivée lorsqu’elle est en demi-onde.
Pourquoi n’est-il pas possible de varier l’intensité de toutes les lampes LED ?
Lorsque vous achetez des lumières LED, assurez-vous que l’emballage indique qu’il est possible de varier leur intensité. Les ampoules incandescentes ou halogènes classiques peuvent très simplement être atténuées en réduisant la tension. Ce n’est pas le cas des LED. Elles nécessitent une tension particulière (tension directe) pour s’illuminer. La lumière s’intensifie rapidement lorsque la tension est augmentée. Cela veut dire que le variateur doit agir directement sur la tension d’une ampoule LED.
Autre différence : les LED fonctionnent au courant continu, ce qui veut dire que le courant alternatif d’une prise de courant doit être transformé par un régulateur de puissance, qui à son tour doit être adapté au réglage de l’intensité lumineuse. Si tel n’est pas le cas, la lampe, le variateur ou les deux risquent d’être endommagés lors d’une tentative de variation de la lumière.
Quel variateur pour quelle LED ?
Les lettres R, L et C sur les emballages indiquent le variateur, le transformateur et l’ampoule LED. Pour que ces trois composantes puissent correspondre, les lettres doivent être présentes sur les trois pièces. Par exemple, si vous avez une ampoule LED de 230 volts variable, vous aurez alors besoin d’un variateur de découpage de phase ascendante standard (R, L) pour transformateurs conventionnels. Ou bien si vous avez une ampoule LED de 12 volts réglable avec un transformateur électrique, vous aurez besoin d’un variateur à découpage de phase descendante (R, C). Il existe donc plusieurs combinaisons possibles. Cependant, informez-vous dès l’achat de vos lampes sur le transformateur et le variateur adapté afin d’éviter toute mauvaise surprise plus tard.
Choisir du matériel adapté
Outre les variateurs à découpage de phase ascendante et descendante, il est également possible de trouver des variateurs universels, qui remplissent les deux fonctions. Le variateur doit avant tout être adapté à la charge de la lampe. Beaucoup de variateurs sont réglés sur la charge plus élevée des ampoules incandescentes et halogènes et ne sont donc pas adaptés aux LED car celles-ci ont une charge bien moins élevée. Vous trouverez cependant une très large gamme de variateurs également adaptés aux lampes LED dans notre boutique en ligne.
Les avantages des LED réglables
Outre la satisfaction de pouvoir changer l’ambiance d’une pièce en réglant l’éclairage, les lampes LED réglables présentent deux avantages supplémentaires : d’une part, vous prolongez la tenue de vos lampes et d’autre part, vous économisez de l’énergie car une lumière tamisée consomme moins.
Évitez-vous des soucis.
Lorsque vous achetez vos ampoules LED, vérifiez si leur intensité est réglable et avec quelles composantes elles fonctionnent. Vous n’aurez ainsi pas de tracas par la suite et éviterez d’endommager vos installations. Et après avoir effectué cette tâche, vous pourrez porter un toast à votre succès en compagnie de votre partenaire sur le canapé du salon dans une ambiance parfaitement tamisée par vos soins. Santé !