Conseils : comment refroidir votre PC

Les ordinateurs personnels sont de plus en plus performants, leurs processeurs de plus en plus rapides et efficaces, ils ont donc davantage tendance à surchauffer. Avec la carte graphique, le processeur est l’élément du PC le plus sensible à la surchauffe. Que pouvez-vous faire pour éviter que votre PC n’atteigne des températures trop élevées ? Grâce à ce guide, trouvez le système de refroidissement adapté.

Pourquoi le refroidissement est-il si important ?

Les processeurs modernes contiennent de plus en plus souvent des transistors afin d’augmenter la performance et la vitesse du matériel informatique. En raison de la charge électrique, chacun de ces transistors libère de la chaleur, ce qui a pour conséquence de chauffer la surface du processeur.
Cet effet de chaleur est renforcé par le fait que beaucoup de transistors sont montés les uns à côté des autres dans un espace très réduit. Si la température du PC vient à dépasser 60 degrés Celsius, la performance peut s’en retrouver sévèrement affectée et cela peut, à terme, endommager le matériel informatique.
Afin d’éviter cela, il est conseillé d’installer un système de refroidissement sur l’ordinateur. L’objectif de celui-ci est d’éloigner la chaleur le plus vite possible du cœur du processeur. Une autre possibilité pour éviter la surchauffe est d’agrandir la surface qui libère de la chaleur.

Quels sont les différents types de refroidissement ?

Outre le refroidissement à air, il existe également le refroidissement à eau. Les refroidisseurs modernes sont par ailleurs équipés de caloducs, dans lesquels se trouve un liquide spécial, ou du gaz, qui transporte la chaleur, non pas par conduction mais par convection.
Il est également possible de refroidir son PC avec de l’azote. Mais ce type de refroidissement est moins répandu que les autres, et n’est utilisé que par les experts car il peut représenter un risque pour la santé.

1. Refroidissement à air
Dans le cas d’un refroidissement à air passif, la chaleur s’échappe dans l’air. Pour être plus performants, certains systèmes de refroidissement utilisent des caloducs, afin de conduire la chaleur vers l’extérieur.
Dans le cas d’un refroidissement à air actif, la chaleur est repoussée à l’extérieur par un ventilateur supplémentaire, ce qui produit un courant d’air continu. De façon générale, le refroidissement à air est une alternative moins chère au refroidissement à eau.
Le refroidissement à air passif est silencieux car il ne nécessite pas le mouvement de certaines pièces. Mais il n’est conseillé que pour les processeurs à faible performance et où les risques de surchauffe sont réduits. Pour les processeurs modernes plus performants, un refroidissement à air actif est nécessaire.
La performance du système de refroidissement dépend, premièrement, de la taille du refroidisseur, et deuxièmement du courant d’air produit par le ventilateur. Notez que le refroidissement à air actif n’est pas silencieux. Un système muni d’un gros ventilateur à faible vitesse de rotation fera moins de bruit qu’un ventilateur plus petit mais avec une vitesse de rotation plus élevée.

2. Refroidissement à eau
La particularité du refroidissement à eau est sa capacité à évacuer la chaleur de façon efficace et silencieuse. Grâce à sa capacité de refroidissement, qui est plus élevée que celle à air, le refroidissement à eau est mieux adapté aux PC plus sophistiqués, qui ont des spécificités supplémentaires par rapport aux PC classiques.
Dans la plupart des cas, le refroidisseur est constitué d’aluminium ou de cuivre. L’eau y est mise en circulation par le biais d’une pompe. La chaleur du processeur rentre dans le circuit et est envoyée dans un radiateur, dans lequel la chaleur est refroidie par l’eau avant d’être expulsée.
Le refroidissement à eau dispose également d’une version passive et active. Dans le cas du refroidissement à eau passif, le refroidissement dans le radiateur se fait naturellement par courant d’air. Dans le cas du refroidissement à eau actif, c’est un ventilateur qui produit le courant d’air.

Quel système de refroidissement choisir pour son PC ?

Avant de vous lancer dans l’achat d’un système de refroidissement, sachez qu’il faut tenir compte de plusieurs facteurs. Premièrement, il faut savoir qu’un refroidissement à eau ne va fonctionner que sur certaines parties bien déterminées de votre PC. C’est la raison pour laquelle le refroidissement à eau ne peut pas remplacer le refroidissement standard dédié aux autres composants du PC. De plus, le refroidissement à eau est plus difficile à installer. Il faudra parfois retirer la plaque principale du PC pour pouvoir le faire.
Les systèmes de refroidissement modernes, tels que les tours de refroidissement, offrent une performance très élevée grâce aux caloducs. La dernière génération des refroidisseurs Dark Rock PRO 3 CPU de « be quiet ! » en est un exemple.
Si vous ne disposez pas de l’espace nécessaire pour installer un refroidisseur, optez pour un appareil de plus petite taille : certains sont spécialement conçus pour les HTPC et autres appareils de taille réduite. Concernant les refroidisseurs de processeurs, il est particulièrement important de prêter attention à la compatibilité des composants issus de différents fabricants ou technologies. Si votre refroidisseur est basé sur la technologie AMD, il ne sera pas compatible avec la technologie Socket Intel et inversement.
Cette question ne se pose pas pour la plupart des systèmes de refroidissement à eau. En effet, presque tous sont aussi bien compatibles avec la technologie AMD que Socket Intel. Si votre choix se porte sur un pur refroidisseur de processeurs, faites attention au niveau de bruit de l’appareil dans la description du produit pour éviter toute mauvaise surprise.

Petites astuces

Outre le choix du système de refroidissement adapté, il y a quelques règles de base à respecter pour éviter une surchauffe de votre PC. Par exemple, ayez toujours une distance d’au moins 50 cm entre l’appareil et les murs ou les meubles, afin de permettre une bonne évacuation de la chaleur.
De plus, ne couvrez jamais le refroidisseur. D’autres sources de chaleur comme une lampe ou un radiateur ne doivent pas se trouver à proximité immédiate du PC. Evitez également les rayons du soleil directs.
Procédez régulièrement à la vérification du refroidisseur : un ventilateur défectueux fera davantage de bruit que d’habitude ou fera des bruits inhabituels.