L‘Internet à la perfection : une vitesse de transmission élevée et une réception optimale grâce au Wi-Fi maillé (Mesh)
Que ce soit au bureau ou à la maison, avoir une bonne connexion Internet est devenu indispensable. Voici tout ce qu’il faut savoir sur le Wi-Fi Mesh.
La connexion Internet dépend principalement de deux facteurs : la vitesse de transmission et la réception Internet. Pour ces deux aspects, les routeurs Wi-Fi pourvus de réseaux Mesh sont le nec plus ultra de la connexion Internet.
Un mauvais signal ? Ce problème quotidien a pourtant une solution !
Tout le monde s’est déjà retrouvé confronté à des situations dans lesquelles le Wi-Fi capte très bien dans le salon mais pas dans la cuisine, ou bien dans un couloir qui mène au bureau mais pas en salle de réunion.
Les routeurs Wi-Fi classiques, qui se trouvent souvent proches du téléphone fixe ou d’une prise Internet, ont leurs limites et n’offrent pas une réception dans toutes les pièces. Certes, un répéteur Wi-Fi augmente la portée du signal mais pas sa vitesse de transmission. Mais de cette façon, il est déjà possible d’accroître la distance entre le routeur et l’appareil qui doit capter le signal. Les distances peuvent même être très étendues, dans le jardin par exemple, comme l’explique cet article.
Mais bien qu’il soit possible d’augmenter la portée du Wi-Fi grâce à un répéteur, la vitesse de transmission, elle, reste peu élevée, ce qui peut vite devenir agaçant.
Le Wi-Fi Mesh résout ce problème et est connu, à juste titre, pour sensiblement améliorer la qualité de votre Internet. Depuis la création du Google Wi-Fi avec son design chic en cylindre blanc, le Wi-Fi Mesh est sur toutes les lèvres.
La technologie Mesh pour une connexion fiable
Les routeurs Wi-Fi pourvus d’un réseau maillé (Mesh) sont la meilleure option si vous souhaitez profiter d’une force de signal élevée et d’une connexion Internet rapide et fiable dans toutes les pièces.

Ces routeurs spéciaux se connectent à plusieurs appareils pour bâtir un réseau très étendu. De cette façon, la vitesse du Wi-Fi reste optimale. Ce réseau constitué de plusieurs mailles (en anglais, « mesh » signifie maille) fonctionne sous un seul et même nom de réseau (SSID). Le passage de mailles en mailles se fait de façon fluide, sans qu’on ne doive le confirmer en tant qu’utilisateur.
L’appareil Wi-Fi se connectera toujours à la maille du réseau qui offre le meilleur signal. Lorsque le routeur indique que la connexion Internet est bonne, vous pouvez être sûr que sa portée ne connaîtra quasiment aucune limite. Le Google Wi-Fi par exemple couvre, avec un seul appareil, une superficie de 130 m².
Une manipulation facile pour de larges surfaces : 3 systèmes MESH de qualité
En fonction du nombre d’étages ou de pièces que vous souhaitez couvrir, nous vous conseillons d’inclure d’autres appareils sur le réseau. Le modèle ASUS Lyra AC2200 Tri-Band MESH WLAN-System pour réseau local couvrira l’ensemble de votre maison.
Le système tri-bande avec trois mailles vous offre une couverture du signal parfaite, jusqu’à 557 m² ! De plus, l’application ASUS Lyra, disponible sur Android et iOS, permet une installation rapide du système. Elle permet aussi de gérer la bande passante et d’identifier et de régler les problèmes techniques.
En ce qui concerne les normes de sécurité, le modèle ASUS Lyra AC2200 comblera également toutes vos attentes : le système intégré AiProtection bloque toute menace afin de protéger au mieux tous les appareils.
Plus abordable : le modèle UBIQUITI AmpliFi Home Wi-Fi System.
Ce dernier comprend un routeur de base, plus deux appareils Mesh sans fils pour une couverture Wi-Fi maximale dans toutes les pièces. Si nécessaire, le système peut être élargi.
Conseil : un accès pour les invités vous permet de savoir qui utilise votre réseau et dans quelle mesure les données sont utilisées.
Chic et élégant : le modèle NETGEAR Orbi Whole Home AC2200.
C’est le premier système Wi-Fi tri bande au monde pour les réseaux privés. Grâce à la technologie tri-bande, le système couvre jusqu’à 465 m².Il vous en faut encore plus ? Complétez votre système d’un satellite Orbi, afin de renforcer davantage votre connexion Wi-Fi.
Le Wi-Fi Mesh assure aussi notre sécurité

Comme c’est déjà le cas pour les répéteurs, les paramètres de sécurité sont automatiquement appliqués pour le Wi-Fi Mesh. Cela signifie que l’ensemble du réseau est protégé et qu’il ne peut pas y avoir de failles de sécurité. Certes, nous voulons surfer rapidement partout mais il faut pouvoir le faire en toute sécurité.