Les bases du minage de bitcoin
L’aventure étonnamment couronnée de succès du bitcoin a débuté en 2008. L’idée était de créer une monnaie et un système de paiement qui ne dépendaient pas d’une banque centrale. Au contraire, ce système se voulait être transparent et géré de façon décentralisée.
Cette monnaie électronique repose sur une trace cryptographique et ne nécessite pas d’intermédiaires comme les banques. Cela veut dire que toute personne ayant une connexion Internet et du matériel informatique adapté peut y participer.
Comment fonctionnent les bitcoins ?
Comme pour les devises classiques, chaque jour, des gens transfèrent des bitcoins par le biais du réseau bitcoin.
C’est la raison pour laquelle on parle d’une monnaie « pair à pair » (traduit de l’anglais peer-to-peer), car le bitcoin n’existe que de façon virtuelle. C’est lorsque qu’un message est envoyé à un utilisateur qu’un certain montant va être envoyé d’un compte vers un autre.
Chaque transaction est rassemblée dans un grand bloc. La liste de toutes les transactions est publique mais anonyme. Elle se trouve dans une banque de données décentralisée, gérée par tous les utilisateurs.
Cela veut dire que chaque utilisateur peut vérifier qu’aucun bitcoin n’est utilisé deux fois ou n’est falsifié.
Le minage de bitcoin, qu’est-ce que c’est ?
Afin de faire face à l’énorme quantité de données découlant des transactions, toutes les transactions durant une période de temps donné sont réunies dans des blocs, qui à leur tour forment des chaînes de blocs (de l’anglais « blockchain »).
Au bout de cette chaîne de blocs se trouve un hash, qui représente un nombre aléatoire et qui est formé par les transactions du bloc, une partie du hash du bloc précédent et par d’autres composantes. Le hash empêche une manipulation ultérieure des blocs.
Calculer ces hash est le travail des mineurs de bitcoin. Des logiciels spécialisés sont utilisés à cette fin. Celui qui arrive à trouver un nouveau bloc et à calculer en premier un hash valide peut poursuivre la chaîne de blocs et, de cette façon, maintient le système des bitcoins en vie.
Bien entendu, chaque hash est récompensé. A l’heure actuelle, un hash vous voudra 12,5 bitcoins.
Que vous faut-il pour faire du minage de bitcoin ?
Tous les 210 000 blocs, la récompense est divisée par deux. Ainsi, les bitcoins ne sont pas distribués trop vite.
En effet, la quantité de bitcoins est limitée à 21 millions. De plus, calculer un hash est de plus en plus ardu.
Cela veut dire que cela nécessite plus de temps et de capacités. En raison de sa raréfaction, la valeur du bitcoin augmente constamment. La valeur actuelle d’un bitcoin est de 2 400 euros.
Des cours élevés combinés à la possibilité d’une augmentation de valeur encore plus forte ont rendu le bitcoin incontournable. Afin de se lancer, il faut du matériel informatique performant et un client bitcoin, qui peut être téléchargé gratuitement.
La plupart des ordinateurs ne sont plus adaptés pour le minage de bitcoin. Afin de pouvoir rester dans la course, il faut une carte graphique très performante, comme les modèles GTX 1060 ou Radeon 570. Il est également possible de commander en tant que mineur de bitcoin du matériel informatique spécifique.
Photos: Fotolia
À lire aussi:
Internet en plein air : obtenir un signal Wi-Fi fiable dans son jardin
Pourquoi changer son éclairage pour des LED ?