Raspberry Pi pour débutant : les premiers pas

Grâce à ce mini-ordinateur et ses possibilités d’utilisation infinies, réalisez avec le Raspberry Pi vos propres projets électroniques et vos propres expériences. Qu’il s’agisse de piloter un robot, de construire une radio Internet ou de vouloir concevoir son propre système de domotique intelligente : le Raspberry Pi constitue la base idéale pour le faire. Ce mini-ordinateur est commandé par Python, une langue de programmation facilement lisible, synthétique, mais également facile à apprendre – bien adaptée aux débutants, mais servant aussi de support aux projets complexes.

Comment réussir ses premiers pas ? Notre guide pratique vous détaille ce dont vous avez besoin pour démarrer, comment faire fonctionner un Raspberry Pi, et quels sont les premiers projets les plus adaptés à un débutant passionné par la technique.

Pour démarrer, voici ce dont vous avez besoin :

Acheter un Raspberry Pi est un bon début. Il existe désormais plusieurs modèles pour une différence de prix tout à fait minimale. Cela correspond à des détails d’équipement qui varient selon l’utilisation que l’on souhaite en avoir. Seul le nouveau Raspberry Pi 3 bénéficie par exemple du WLAN et de Bluetooth intégrés – une fonctionnalité qui simplifie particulièrement la mise en place de composants de domotique intelligente.

Un avantage supplémentaire du Raspberry Pi 3 est une fréquence d’horloge du processeur de 1 200 MHz et un processeur quadri-coeur. Renseignez-vous avant l’achat de votre mini-ordinateur, de façon à choisir le mieux adapté à vos projets. Si vous souhaitez en avoir des utilisations diverses, ou conserver la possibilité de faire des mises à niveau ultérieures pour des fonctions complexes, le Raspberry Pi 3 est un très bon choix.

Accessoires indispensables

Le Raspberry Pi est comparable avec le disque dur de votre PC : vous ne pouvez l’utiliser qu’avec les accessoires adaptés. Ainsi, les accessoires qui vous seront essentiels dépendront de l’utilisation que vous allez avoir du Raspberry Pi et de vos projets. Un certain nombre de choses sont néanmoins indispensables :

Une carte Micro-SD

Elle sera nécessaire pour mettre en service le Raspberry Pi, puisque son système d’exploitation ne peut être utilisé qu’avec la carte Micro-SD, et non à partir d’une clé USB. Selon le système d’exploitation choisi, il faudra sélectionner une capacité mémoire entre 2 et 6 GO. Les cartes Micro-SD pouvant être achetées directement avec le système d’exploitation NOOBS sont particulièrement adéquates.

Une alimentation électrique

Le Raspberry Pi ne fonctionne pas sans alimentation électrique. Pour obtenir un courant suffisant, il est possible de se procurer un dispositif d’alimentation disposant d’une prise Micro-USB. Ce dispositif doit être adapté à la durée d’utilisation et fournir au minimum 2 000 mA.

Un boîtier et un refroidissement

Pour protéger les circuits de la poussière et d‘un risque d’endommagement, une grande variété de boîtiers de différentes formes et couleurs vous est proposée. Dans le cas où vous envisagez des projets nécessitant d’utiliser le Raspberry sur une durée prolongée, vous devez également prévoir la mise en place d’un refroidissement – de manière à empêcher toute surchauffe.

Accessoires supplémentaires en fonction des besoins

Lorsque vous avez démarré le Raspberry Pi, vous avez besoin d’une possibilité de transmettre des instructions et de les visualiser. Dans la plupart des cas, une souris et un clavier USB ainsi qu’un écran sont indispensables. Ils peuvent néanmoins être empruntés à votre PC pour la programmation. Pour les débutants en particulier, il est intéressant de connaître le pack de démarrage. Les éléments indispensables y sont regroupés, afin d’évaluer si les produits sont compatibles les uns avec les autres.

Choisissez un pack All-In-Bundle, qui comporte les accessoires essentiels, ou allez plus loin en fonction de vos besoins avec un pack intégral incluant un écran tactile de 7 pouces . N’hésitez pas à consulter des tutoriels vidéos sur Python, certains sont très bien faits et vous permettront de rapidement avancer (par ex : MatteReal ou Lucas Willems).

Il existe naturellement un grand nombre d’accessoires supplémentaires, dont l’utilité dépend de votre projet. Par exemple, si vous prévoyez d’utiliser le Raspberry Pi comme centre multimédia, il est conseillé d’investir dans un câble HDMI supplémentaire. En général, il se révèle utile d’avoir à portée de main un certain nombre de câbles rubans et de stylets supplémentaires.

De plus, le Raspberry Pi présente différentes interfaces librement programmables (GPIO), au niveau desquelles des liaisons électriques peuvent être raccordées, collées ou soudées. Un certain nombre de ces broches peuvent également être utilisées comme point de raccordement pour des interfaces UART, I2C ou SPI.

Vous pouvez trouver ici plus de 1 000 produits accessoires, de l’adaptateur A à Z comme Zigbee.

La mise en service

Le nécessaire pour mettre en service le Raspberry Pi se compose de la carte SD comportant le système d’exploitation, d’une alimentation électrique et d’un écran avec clavier. À partir du moment où la carte SD est fixée dans la bonne prise et que le câble d’alimentation est raccordé, le mini-ordinateur démarre.

Pour les débutants, l’assistance à l’utilisation NOOBS, proposée par la Fondation Raspberry Pi, apporte également une aide pratique. Une fois le programme installé, il est très facile de choisir un système d’exploitation à partir de la liste proposée et de l’installer. Pour les débutants encore une fois, il est conseillé de choisir Raspbian, en raison de son interface facile d’utilisation.

Ensuite, vous pouvez raccorder le Raspberry à Internet – soit grâce au WLAN déjà intégré dans Raspberry 3 (ou pour d’autres versions grâce à une clé WLAN ou par l’intermédiaire d’un câble). Après ces étapes, votre Raspberry Pi est prêt à démarrer. Nous vous souhaitons tout le succès possible !


Illustrations : Fotolia, 120497479, goodcatfelix, produits: reichelt