Comment éviter la perte de données en cas de panne de courant

Une détonation et le courant disparaît. Et avec lui, peut-être de précieuses photos, de la musique ou des documents stockés sur des PC, des disques durs ou des serveurs. Difficile à croire : pannes de courant et surtensions électriques sont responsables de la moitié des dommages informatiques et des pertes de données.

Comment éviter la perte de données

Même si les pannes de courant se font plus rares, en cas de dysfonctionnement, il peut toutefois encore arriver que des régions entières soient totalement privées d’électricité pendant quelques heures.

Ces types de coupure de courant, dans le sillage de la transition énergétique, sont prévus par les producteurs d’électricité eux-mêmes, puisque le réseau électrique allemand exige d’être restructuré. Et bien entendu, un court-circuit et une panne de courant peuvent, en raison de problèmes techniques, même avoir lieu dans sa propre maison.

Les pics de tension représentent donc un phénomène relativement fréquent.

Il se forme alors de courtes charges qui se propagent via le réseau électrique et provoquent des variations de tension. Les systèmes informatiques y sont particulièrement sensibles.

Même de petites coupures de quelques millisecondes à peine donnent souvent lieu à d’importants dégâts. Découvrez grâce à ce guide comment protéger vos appareils contre ces dangers.

Mieux vaut trop que pas assez                            

La solution : les alimentations sans interruption (ASI). Bien qu’une alimentation sans interruption ne protège pas contre les pannes de courant très longues et supérieures à plusieurs heures, elles assurent toutefois une énergie suffisante d’urgence pour une courte durée d’autonomie.

Dans le cas d’une ASI, il s’agit pour simplifier d’une grande batterie proposant une certaine durée de fonctionnement. Si le courant ou la tension tombe au-dessous d’un certain seuil, l’électronique intégrée active, en quelques millisecondes seulement, l’alimentation de secours des appareils connectés.

Il vous reste alors quelques minutes pour enregistrer des fichiers ouverts et arrêter vos appareils de façon contrôlée. De plus, les ASI permettent de compenser les pics de tension. Trouvez donc le bon modèle :

  • dressez tout d’abord la liste de tous les consommateurs d’énergie que vous souhaitez connecter, tels que les ordinateurs, serveurs, systèmes de stockage et de mise en réseau. Additionnez les puissances de tous les systèmes en watts. L’ASI doit permettre de faire face au résultat obtenu.
  • Afin de se préparer à une panne de courant plus longue, l’ASI doit fournir de l’électricité pendant une durée suffisante pour pouvoir mettre hors tension les serveurs, ordinateurs et autres appareils de façon sécurisée et contrôlée.
  • Certains appareils fournissent même un logiciel capable d’arrêter automatiquement les ordinateurs connectés. L’autonomie de la batterie de l’ASI doit donc être conséquente. Suggestion : Les principaux fabricants proposent des calculateurs ASI sur Internet, qui vous recommandent des ASI correspondant à votre système informatique.

Différentes catégories d’ASI

  • Systèmes hors ligne : la catégorie la plus simple et la plus économique. Les appareils de ce type sont généralement dotés de grandes batteries et sont en mesure de compenser les pics de tension. Inconvénient : Il vous faut souvent quelques instants pour détecter la panne de courant. Par conséquent, ces appareils sont exclusivement conçus pour des systèmes capables de résister à des pannes de courant allant jusqu’à 8 millisecondes, ce qu’on appelle des consommateurs robustes.
  • Systèmes Line Interactive : ces dispositifs répondent plus rapidement aux pannes que les systèmes hors ligne, le temps de commutation s’élève en moyenne entre deux et quatre millisecondes. Inconvénient : Ils conviennent à des ordinateurs, mais pas à des systèmes extrêmement sensibles, tels que des serveurs ou du matériel de stockage.
  • Systèmes en ligne : ces dispositifs filtrent le courant.
    En clair : ils assurent une commutation entre l’alimentation électrique et les consommateurs, prennent en charge l’ensemble de l’alimentation et fournissent en permanence la même tension et puissance ; ils sont donc constamment en ligne. Par conséquent, ces systèmes n’affichent aucun temps de commutation en cas de panne de courant et constituent la solution idéale pour les équipements très sensibles.
Illustration : reichelt