Multimètres : comment ça marche ?
Les multimètres sont des instruments de mesure universels pour différents types de mesures électriques. Ils mesurent par exemple la tension, la résistance et l’intensité du courant. La méthode du multimètre ne relève pas de la magie, tout du moins pas lorsqu’il s’agit de mesurer des valeurs basiques comme la tension. Étant donné que les appareils analogiques sont de moins en moins utilisés, ces instructions s’appliquent aux modèles numériques.
1. Une question de réglage
Il est important de bien paramétrer l’appareil pour éviter blessures et détériorations. Le sélecteur rond au centre du multimètre correspond à son principal élément de commande.
Il permet à l’utilisateur de sélectionner le type de mesure et, le cas échéant, la plage de mesure.
Il peut placer le sélecteur sur “DC” (tension continue) ou “AC” (tension alternative), ou bien sur “V” (volt) ou “A” (ampère). Pour mesurer une résistance, il sélectionne “Ohm”. Dans ce cas, aucun courant ne doit circuler dans le câble à vérifier.
2. Affinage du réglage
Si le multimètre ne dispose pas de la fonction “Auto Range”, c’est-à-dire s’il ne détermine pas lui-même la plage de mesure, vous devez également évaluer l’ampleur de la tension ou du courant escompté.En principe, Il est préférable de paramétrer une plage de mesure la plus élevée possible si vous n’avez aucune idée de la valeur. Au cours de la mesure, vous pourrez alors progressivement réduire la plage pour obtenir des résultats de mesure précis.
Si la plage de la tension que vous voulez mesurer se situe par exemple autour de 10 V, nous vous conseillons de sélectionner une plage d’au moins 20 V.
3. Cordons de test
Passons maintenant aux cordons de test (ou sondes de mesure). Normalement, on utilise un fil rouge et un fil noir.
Les cordons de test servent à relier le multimètre à l’objet à mesurer. Le multimètre est doté des prises correspondantes, généralement sur la partie inférieure.
Le cordon noir se branche dans la prise “-” ou “COM” (pour “Common”). Le cordon rouge se branche dans la prise “+”, “V” (pour Volt) ou “Ω” (pour Ohm). Important : Le plus et le moins correspondent à la polarité en cas de mesure d’un courant continu. Le rouge pour le pôle positif, et le noir pour le pôle négatif. Une information utile lorsque le circuit à tester n’est pas caractérisé de la même manière.
Important : lorsqu’on mesure un courant, on doit d’abord interrompre le circuit électrique, puis intercaler le multimètre avant de remettre le courant.
4e Mesure
Placez les sondes de test aux deux points de mesure, par exemple sur les pôles d’une batterie.
Si la plage de mesure est trop élevée (cf. étape 2), la valeur est trop infime. Dans ce cas, nous vous conseillons de réduire progressivement la plage de mesure du multimètre. Vous obtiendrez ainsi des résultats plus précis.