Souder parfaitement en toute sécurité
Lorsque vous devez relier deux pièces conduisant la chaleur ou le courant, il faut souder. Dans le domaine privé, on utilise la technique du brasage tendre. Cela signifie que l’on évolue dans une plage de température inférieure à 450 degrés, voire à 250 degrés en règle générale. En tant que débutant en matière de brasage, il convient de veiller aux points suivants.
La sécurité avant tout
Les appareils de soudage ne sont pas des jouets. La pointe de la lampe à souder peut atteindre plusieurs centaines de degrés, et même un léger contact avec la peau peut entraîner des brûlures. Les objets peuvent s’enflammer rapidement par inadvertance. C’est pour cette raison qu’un support est obligatoire pendant les pauses, tout comme un support ignifuge.
Il est également bon de savoir : Le brasage génère parfois des substances malsaines qui ne doivent pas être inhalées ni pénétrer dans le corps d’une quelconque manière. C’est pourquoi il faut au moins veiller à une aération suffisante, ou mieux encore, à une aspiration des vapeurs de soudure. Les aliments à proximité du point de soudure sont tabous. Des lunettes de protection sont recommandées pour les travaux de soudure fins.
Ce dont vous avez besoin
- Soudure à l’étain : les spécialistes parlent de soudure. Il se compose en grande partie de cuivre et d’étain, et contient parfois aussi d’autres composants comme le flux. La composition est reconnaissable à l’abréviation : Sn96,5Ag3,0Cu0,5 signifie environ 96,5 % d’étain, 3 % d’argent et 0,5 % de cuivre. La valeur numérique désigne donc la proportion d’étain. Comme il s’agit d’alliages, le point de fusion de la soudure peut varier. En outre, le diamètre varie. En règle générale, les épaisseurs comprises entre 0,5 et 1,5 millimètre conviennent aux travaux sur les appareils électriques. Le flux réduit la tension superficielle de la soudure, ce qui permet à celle-ci de mieux s’écouler et de s’étaler. Autre point important : le fer à souder doit atteindre la température nécessaire pour faire fondre la soudure.
- Fer à souder : on a le choix entre le fer à souder, le pistolet à souder et le fer à souder à marteau. Le fer à souder typique, avec sa panne en métal, est bien adapté aux travaux sur les circuits imprimés et dans l’électrotechnique. Les modèles sans fil avec batterie offrent une meilleure maniabilité que les appareils avec fil. Les stations de soudage sont plutôt adaptées à une utilisation stationnaire sur le lieu de travail et offrent souvent des possibilités de réglage plus précises et ont souvent aussi une puissance plus élevée.
- Dispositif de maintien : en plus d’un support réfractaire, un dispositif de maintien est pratique pour fixer la pièce à souder. Elle ne peut ainsi pas glisser pendant le brasage et le refroidissement et protège en outre des brûlures.
La préparation
Une surface métallique pure est la condition préalable à un résultat de brasage optimal. Nettoyez soigneusement toutes les pièces que vous souhaitez souder. Des ustensiles tels que la lime, le papier abrasif et l’alcool sont utiles à cet effet. La panne doit également être parfaitement propre. Pour cela, il suffit de passer la panne sur une éponge spéciale humidifiée avec de l’eau ou sur un nettoyant à sec spécial en laine de métal avant de commencer à souder.
Le brasage
Faites monter le fer à souder en température. Pour savoir si le fer est suffisamment chaud, testez l’étain de soudure. La soudure doit fondre immédiatement lorsque vous la tenez à la pointe de la panne. Placez les pièces à souder dans la position souhaitée. Cela simplifie énormément le processus de soudage. Touchez ensuite la zone à souder avec la pointe du fer à souder et chauffez-la. Ajoutez l’étain de soudure. Il fond, s’écoule et relie les deux parties. Retirez immédiatement la panne et l’étain de la zone de soudure et laissez-la refroidir. Ne déplacez pas les pièces soudées pendant la phase de refroidissement. Le mouvement peut entraîner un « point de soudure froid ».
Problème de soudure froide
Parfois, les points de contact ne se connectent pas correctement. La cause en est généralement une soudure insuffisamment chauffée ou comme décrit ci-dessus : Mouvement pendant la phase de solidification. Une telle « soudure froide » se reconnaît à son manque de brillance. Le mieux est de s’y attaquer à nouveau avec le fer à souder. Alors qu’un point de soudure froid est généralement facile à réparer, un dommage dû à la chaleur entraîne souvent un défaut irréparable. Dans ce cas, le fer à souder a été utilisé trop longtemps. Veillez donc à ne traiter les points de contact que pendant quelques secondes avec la panne de soudage.
Images : Adobe Stock
Initialement publié le 10 octobre 2016, mis à jour le 07 mars 2025.