Accessoires pratiques pour la Fritz!Box

La Fritz!Box est plus qu’un simple routeur Wi-Fi. Grâce à différentes interfaces, elle se connecte à de nombreux périphériques informatiques et accessoires de téléphonie. Selon le modèle, elle peut servir de standard téléphonique avec répondeur et fax, mais aussi de station de base pour votre maison intelligente. Vous trouverez ici les accessoires qu’il vous faut.

Téléphones Fritz aux fonctions supplémentaires pratiques

Bien sûr, vous pouvez aussi apparier n’importe quel autre téléphone DECT à votre Fritz!Box. Si vous utilisez un Accessoires AVM FRITZ!Box, vous profitez en plus de fonctions supplémentaires pratiques.

Par exemple :

  • répertoire téléphonique Fritz!Box / Google : Organisez avec votre Fritz!Box les contacts mémorisés dans votre smartphone Android. Et dès que vous créez ce répertoire téléphonique, il se synchronise aussi avec le Fritz!Fon.
  • Appels avec image : Comme sur votre smartphone, l’image de votre correspondant s’affiche en cas d’appel. Cette fonction est disponible sur les modèles Fritz!Fon C4 et C5.
  • Radio internet : Envie d’écouter de la musique, les actualités ou une émission culturelle ? Fritz!Fon vous permet de recevoir différentes stations de radio Internet.
  • Fonction babyphone : si un bruit est détecté alors que la surveillance de pièce est activée, le téléphone appelle automatiquement un autre téléphone, interne ou externe.
  • Activation et désactivation du Wi-Fi : Si, pour des raisons de rayonnement ou de sécurité, vous coupez souvent votre réseau Wi-Fi, Fritz!Box vous simplifie la vie. Un menu du Fritz!Fon vous permet d’activer et de désactiver le Wi-Fi.
  • Maison intelligente : Si vous utilisez une prise “intelligente” de type Fritz Dect 200 ou Fritz!Powerline 546E, votre Fritz!Fon vous permet de l’activer et de la désactiver.

Répéteur pour étendre votre réseau Wi-Fi

Votre réseau Wi-Fi est trop faible pour couvrir correctement toutes les pièces ? Le répéteur (“Range Extender”) vous permet généralement d’accroître sa portée et son débit.

Ce dispositif se branche dans une prise, idéalement située à mi-chemin entre le périphérique et le routeur. Il reçoit les signaux du routeur et les amplifie. En principe, tous les routeurs Wi-Fi et les répéteurs sont compatibles.

Si vous utilisez un routeur moderne de 5 GHz sans interférences, vous devrez également vous équiper du répéteur adéquat. La norme Wi-Fi est elle aussi importante.

Si votre Fritz!Box utilise par exemple la dernière norme AC, votre répéteur doit lui aussi prendre en charge cette technologie (ex. répéteur AVM FRITZWLAN 1160 et 1750E).

Fritz!Box et répéteur DECT pour téléphone

Les répéteurs DECT augmentent la portée des téléphones sans fil. Les modèles AVM Fritz!DECT se coordonnent parfaitement avec votre Fritz!Box.

Ils vous permettent de mener jusqu’à trois conversations en même temps. Avec leur cryptage intégré, les modèles AVM offrent une meilleure protection contre l’écoute. Pendant une conversation, la transmission alterne entre le répéteur et le routeur selon la pièce où vous vous trouvez afin de garantir en permanence la meilleure réception possible.

Bon à savoir : Les modèles FritzDECT 100 consomment à peine un watt en veille.

Prise intelligente

La prise FRITZ!DECT 200 est une prise DECT spéciale. Grâce à son adaptateur commutateur, elle allume et éteint les lumières et les appareils électriques à des heures définies.

Elle s’appuie pour cela sur des profils horaires. Vous pouvez par exemple paramétrer la mise en route de votre machine à café à six heures du matin. Ou vous pouvez allumer ou éteindre automatiquement les appareils raccordés au levé ou au coucher du soleil (fonction Astro).

Mais vous pouvez aussi associer le mode aléatoire à un éclairage pour dissuader les voleurs. En outre, la prise mesure en permanence la consommation d’énergie des appareils qui lui sont raccordés et présentent ces informations dans un graphique sur l’écran de la Fritz!Box.

Crédits photographiques : www.reichelt.de