Utiliser un nano-ordinateur Raspberry Pi comme lecteur multimédia

Le mini-ordinateur Raspberry Pi est très apprécié des bricoleurs car, en plus d’être très peu cher, il offre tout un panel de possibilités de programmation.

Mais l’utilisateur lambda peut lui aussi utiliser cet appareil sans s’y connaître vraiment pour le transformer en puissant lecteur multimédia, par exemple.

Plusieurs logiciels gratuits permettent en effet de bénéficier de cette fonction. L’installation et l’intégration au réseau domestique sont extrêmement simples.

Le Projet

De nos jours, un lecteur multimédia doit aussi être capable de lire des vidéos en HD de 720 pixels ou 1 080 pixels. Le Raspberry Pi B+ et le Raspberry Pi 2 B en sont tous les deux capables.

Le tout dernier modèle 2 est toutefois nettement plus puissant, avec une diffusion des vidéos en HD logiquement plus stable.

Il est doté d’une mémoire vive de 1 gigaoctet et d’un processeur à quatre cœurs d’une fréquence d’horloge de 900 MHz maximum.

Son port HDMI intégré vous permet de le raccorder à votre téléviseur, tandis qu’il accède aux données enregistrées via son port USB. Outre le mini-ordinateur, il vous faut aussi les composants suivants :

La matériel

  • Un boîtier
  • Un bloc d’alimentation
  • Une carte mémoire SD
  • Un refroidisseur
  • Un câble HDMI

Pour établir une liaison sans fil entre votre Raspberry Pi et votre réseau, vous aurez aussi besoin d’une clé Wi-Fi.

Attention au choix de la carte SD : comme elle contient le logiciel du lecteur multimédia, sa vitesse de lecture doit être élevée pour qu’il démarre rapidement.

On recommande 95 Mbit/s, mais une carte moins chère de 48 Mbit/s devrait suffire pour une telle utilisation.

Le lecteur sera alors légèrement moins rapide. En tout, il faut compter entre 70 et 100 euros.

Bien entendu, il existe aussi des lecteurs multimédia moins chers qui n’exigent pas de l’utilisateur d’installer lui-même un logiciel sur eux.

Mais le Rapsberry Pi associé à un bon logiciel est nettement plus performant que les produits de la même catégorie de prix.

Le logiciel de lecteur multimédia pour le Raspberry Pi

Pour utiliser le Rapsberry Pi comme lecteur multimédia, vous avez besoin d’un logiciel. Il en existe plusieurs.

Kodi Mediacenter est un logiciel très répandu qui a fait ses preuves. Il est disponible dans plusieurs versions, par exemple OpenELEC et Xbian. Si vous le chargez sur une carte SD, il se lance avant l’ouverture du système d’exploitation.

Pour l’installer, vous devrez raccorder une souris au Raspberry Pi. Vous devrez également établir une liaison avec l’écran.

Dès qu’on lance le logiciel, l’interface s’ouvre pour vous permettre de sélectionner les paramètres, par exemple :

  • Présentation de l’interface
  • Langue
  • Add-ons
  • Format vidéo
  • Emplacements de stockage
  • Type de sous-titres
  • Liaison Internet

Vous n’aurez ensuite plus besoin de la souris puisque vous pouvez commander le lecteur multimédia avec une télécommande ou bien un smartphone ou une tablette où vous aurez installé une application.

Il ne vous reste plus qu’à lire les données de votre choix ou à appeler les fonctions qui vous intéressent à partir des menus Images, Vidéos, Musique et Programmes.

Ce que vous ne pouvez pas faire lorsque vous utilisez un Raspberry Pi comme lecteur multimédia

Raspberry Pi n’est pas compatible avec les formats audio HD comme DTS HD ou Dolby TrueHD.

Mais vous pouvez visionner des formats audio de home cinéma comprimés (Dolby Digital ou DTS) par HDMI, ce qui sera suffisant pour le commun des mortels.

De même, vous ne pouvez pas installer d’add-ons pour des portails de streaming sur le Raspberry Pi avec le logiciel Kodi car les possibilités de chiffrement des données d’accès ne sont pas suffisantes.

Si vous souhaitez utiliser Netflix ou Amazon Instant Video, vous avez besoin d’un matériel compatible.

Illustration : Raspberry Pi Foundation