Bien choisir sa tablette

Bien choisir sa tablette

Les tablettes ont révolutionné l’univers de la technologie. Aujourd’hui, on a l’embarras du choix avec des modèles de différentes tailles pour tous les prix. Nous vous aidons à faire votre choix et nous vous expliquons ce qu’est une tablette et son utilité.

La commercialisation du premier iPad en 2010 a signé l’avènement de la tablette. Ces périphériques plats et légers sont polyvalents et mobiles, faciles à utiliser et endurants. Place à la convivialité ! Mais toutes les tablettes ne sont pas destinées à la même utilisation, sous peine de remiser la convivialité au placard. Avant d’acheter une tablette, il convient donc de réfléchir précisément à ce que l’on veut faire avec et de vérifier que le modèle envisagé en soit véritablement capable. Une démarche qui vous évitera des dépenses inutiles, car vous n’avez pas toujours besoin du modèle dernier cri le plus cher.

Surfer partout sur Internet… ou pas : telle est la question

Une question déterminante à se poser avant d’acheter une tablette est : quel degré de mobilité attendez-vous de votre tablette ?

Si vous comptez l’utiliser exclusivement chez vous, un modèle doté d’une simple réception Wi-Fi vous comblera amplement. Les modèles qui vous permettent de surfer sur Internet via le réseau de téléphonie mobile (par UMTS ou LTE) sont plus chers, sans compter la carte SIM et l’abonnement pour le transfert de données. Autant de frais en plus.

Si vous souhaitez utiliser votre tablette en extérieur principalement, faites particulièrement attention à son autonomie. Si la batterie montre des signes de fatigue au bout de quelques heures seulement, une utilisation mobile va vite représenter un vrai défi. Pour regarder des vidéos, il faut généralement compter une autonomie d’environ six heures.

D’ailleurs, même les tablettes Wi-Fi vous permettent de surfer avec le réseau de téléphonie mobile. Il suffit d’être équipé d’un smartphone avec la fameuse fonction “Tethering” qui permet d’apparier la tablette. Dans ce cas-là, il faut bien avoir conscience que l’on utilise le volume de données de l’abonnement du téléphone.

Taille de l’écran : compact à XXL, tout est possible

Vous préférez un format pratique ou généreux ? Aujourd’hui, la taille des écrans des tablettes oscille entre 6 à plus de 20 pouces.

Les écrans des modèles les plus répandus font entre 7 et 10 pouces. La tablette phare d’Apple, l’iPad Pro, fait 12,9 pouces, soit 32,8 cm. Plus l’écran est grand, plus il est agréable de regarder des films ou de jouer à des jeux. Mais plus la tablette est grande, moins elle est pratique et plus elle consomme d’énergie, deux inconvénients pour une utilisation mobile.

Une bonne qualité d’image pour profiter pleinement des vidéos

Vous souhaitez surtout regarder des vidéos sur votre tablette ? Alors vous ne devez pas faire l’impasse sur la qualité d’image ! Il vous faut au moins un modèle Full HD avec une résolution de 1 920 x 1 080 pixels. Bien sûr, un écran plus grand représente un autre atout lorsqu’on veut regarder des films. Avant d’acheter une tablette, nous vous recommandons d’aller vérifier en magasin la qualité de l’image du modèle que vous avez en tête. L’image est-elle nette ? Qu’en est-il du contraste et de la luminosité ? Mais on peut aussi acheter la tablette sur une boutique en ligne.

Processeur, mémoire vive, mémoire de la tablette et système d’exploitation

Le processeur est le cœur d’un ordinateur, et donc d’une tablette. Il doit être suffisamment puissant pour vous permettre de regarder des vidéos en haute résolution ou de jouer à des jeux sophistiqués. Les tablettes bon marché sont souvent équipées de processeurs à un seul cœur qui manquent de souffle pour les applications complexes. Un processeur à plusieurs cœurs moderne (Dualcore voire Quadcore) est suffisamment performant. La mémoire vive est elle aussi importante pour les performances. Si elle ne doit en aucun cas être inférieure à 1 Go, elle n’a pas de limite supérieure : plus il y en a, mieux c’est.

Si vous souhaitez stocker beaucoup de vidéos, photos et morceaux de musique sur votre tablette, sa mémoire doit être suffisante, 32 voire 64 Go. Sinon, une carte SD permet de l’étendre à condition que la tablette soit équipée de la fente correspondante. En effet, l’iPad n’en est pas pourvu.

“Last but not least” : quel système d’exploitation souhaitez-vous utiliser ? Il est souvent appréciable que notre ordinateur, notre smartphone et la tablette que nous venons d’acheter utilisent le même système d’exploitation. On évolue ainsi dans un environnement familier et on peut facilement synchroniser ses appareils.

Images : Adobe Stock

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *