Fin de support de Windows 10 en octobre 2025

Le 14 octobre 2025, le support de Windows 10 prendra officiellement fin. Alors que Microsoft présente son successeur, Windows 11, depuis plus de trois ans, Windows 10 est toujours utilisé sur un grand nombre de systèmes, que ce soit dans les entreprises, dans l’éducation ou chez les particulierts. Continuer à utiliser un système obsolète peut avoir de graves conséquences. La sécurité de l’appareil et des données personnelles est particulièrement concernée. Cet article explique comment effectuer la transition de Windows 10 à Windows 11 et quels sont les aspects à prendre en compte.

Les risques liés au maintien de Windows 10

Les personnes qui souhaitent continuer à utiliser Windows 10 après la fin officielle du support prennent de gros risques. L’absence de mises à jour de sécurité est le plus important d’entre eux. En effet, cela augmente la probabilité d’être victime de logiciels malveillants ou de cyberattaques. Microsoft a toutefois annoncé qu’il y aurait au moins trois années supplémentaires de mises à jour de sécurité pour les applications Office (jusqu’au 10 octobre 2028 au moins). Toutefois, l’entreprise avertit en même temps que, malgré ces mises à jour, des problèmes de performance et de stabilité peuvent encore survenir. C’est pourquoi Microsoft recommande vivement de passer à Windows 11.

Les utilisateurs doivent également s’attendre à des changements au niveau du support technique. Celui-ci sera nettement plus limité pour Windows 10. Il sera toutefois toujours possible d’effectuer des demandes d’assistance. Cependant, si le problème ne concerne que Windows 10, les clients seront informés à l’avenir de la nécessité de passer à Windows 11 pour le résoudre. Si ce changement n’est pas possible, le support peut encore aider à résoudre le problème dans certains cas. Toutefois, ces options sont limitées et peuvent même ne pas être disponibles selon le type de problème. À l’avenir, les demandes de signalement d’erreurs ou de réception de mises à jour de produits pour les applications Microsoft 365 ne seront plus traitées pour les systèmes fonctionnant sous Windows 10.

De plus, les corrections de bugs, c’est-à-dire les corrections d’erreurs du système, ne seront plus effectuées. Cela peut considérablement limiter la stabilité et la sécurité d’un système d’exploitation. Mais ce n’est pas tout : les appareils équipés de Windows 10 ne recevront plus de nouvelles fonctions, ce qui peut à long terme entraîner des problèmes de compatibilité avec des logiciels. Le maintien de Windows 10 présente donc globalement plus d’inconvénients que d’avantages, que ce soit pour les utilisateurs privés ou pour les entreprises.

Windows 11 Home
Vers le produit ►
Windows 11 Pro
Vers le produit ►

Quelles sont les caractéristiques requises pour utiliser Windows 11 ?

Avec Windows 11, Microsoft souhaite ouvrir une nouvelle ère : celle d’un système moderne, sûr et performant. Toutefois, pour passer à la nouvelle version, certaines conditions techniques sont nécessaires. Ceux qui ont encore Windows 10 installé aujourd’hui doivent disposer de la version 2004 ou d’une version supérieure pour passer à Windows 11. Le matériel doit également être adapté : un processeur d’au moins 1 GHz, deux cœurs, 4 Go de mémoire vive et 64 Go d’espace libre sont les conditions de base. Ces conditions techniques ne semblent pas spectaculaires au premier abord. Pourtant, elles sont décisives pour la stabilité, la sécurité et les performances de Windows 11.

Comment réussir la transition

En règle générale, la transition de Windows 10 à Windows 11 est simple. La seule condition est que l’appareil actuel réponde aux exigences techniques. La mise à niveau peut alors être installée. L’application de contrôle de l’intégrité du PC s’avère être une aide précieuse. Elle permet de vérifier en quelques minutes seulement si l’appareil est compatible avec Windows 11. Si ce n’est pas le cas, il est vivement recommandé de procéder à une mise à niveau matérielle ou d’acheter un nouvel appareil.

Microsoft Windows 11 sur PC de bureau et ordinateur portable

Options innovantes et d’avenir de HP

L’ordinateur portable ProBook 4 G1R 16″ séduit par ses performances élevées, son autonomie longue durée et sa facilité de mise à niveau. Le dernier processeur Intel Core et ses 16 Go de mémoire vive DDR4 lui confèrent la puissance nécessaire. La caméra HD avec réduction du bruit basée sur l’IA, le réglage automatique de la luminosité et ses haut-parleurs de haute qualité en font l’outil idéal pour le travail hybride. La sécurité est assurée par HP Wolf Pro Security Edition avec des fonctions de protection avancées, ce qui permet de se passer d’infrastructure informatique complexe.

Si vous recherchez un ordinateur de bureau compact et puissant, le HP Pro Mini 400 G9 est un excellent choix. Il est équipé d’un SSD PCIe NVMe de 512 Go. Grâce à ce dernier, le système démarre en un instant. Il offre également suffisamment d’espace pour stocker projets et données. Par ailleurs, ses connexions Flex polyvalentes incluent notamment un port USB-C (jusqu’à 20 Gbit/s), HDMI 2.1 et deux ports DisplayPort. Cela en fait un appareil parfaitement adapté aux environnements de travail, qu’ils soient modernes ou plus traditionnels. Avec HP Wolf Security for Business, le mini-PC est en outre parfaitement protégé.

Compact, puissant et compatible avec l’IA : le mini-PC de bluechip

Le PC de bureau Barebones et mises à niveau PC offre une puissance de calcul suffisante pour les applications professionnelles et d’intelligence artificielle les plus exigeantes. Il est équipé d’un processeur Intel® Core™ Ultra 5, de 16 Go de RAM DDR5 et d’un disque SSD NVMe de 500 Go. Le système se distingue par des temps de chargement rapides et des performances fiables. Grâce à la carte graphique Intel® Arc, le mini-PC est également adapté aux applications graphiques intensives. Il offre également de multiples possibilités de connexion, comme deux ports Thunderbolt™ 4, un port HDMI avec Wake-on-CEC, un port 2,5 Gb/s-LAN ainsi que le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5, pour une flexibilité maximale dans chaque environnement de travail.

Avec la technologie Intel® PTT intégrée et la prise en charge de l’IA par Intel® AI Boost, le BUSINESSline M11451 allie sécurité et performance pour les tâches innovantes.

Conclusion : Windows 11 marque un pas vers l’avenir

La mise à niveau vers Windows 11 apporte bien plus que de simples changements esthétiques. Elle représente un véritable progrès pour le travail quotidien moderne. La transition est particulièrement flexible, avec deux options disponibles : une mise à niveau de l’appareil existant ou l’achat d’un nouveau modèle performant. En passant à Windows 11, on investit de manière ciblée dans la pérennité de son infrastructure informatique. En effet, avec une sécurité nettement améliorée, des performances système optimisées et une interface intuitive, Windows 11 crée la base idéale pour un travail productif et flexible, que ce soit au bureau, à la maison ou en déplacement.

Images : Microsoft, Adobe Stock