Les mini-PC – une performance extraordinaire dans un format compact  

Les mini-PC – une performance extraordinaire dans un format compact

Les mini-PC sont prisés comme jamais auparavant, car ils sont de plus en plus petits, tout en devenant toujours plus performants. Avec une performance identique à celle des ordinateurs de bureau de grand format, les mini-PC vous séduiront par leurs dimensions réduites et leur aspect compact.

De quoi est capable un mini-PC et à quoi peut-il servir ?

Comme pour les ordinateurs normaux, il existe plusieurs catégories de mini-PC, avec différents niveaux d’équipement. La marque Zotac, par exemple, fabrique des mini-PC depuis huit ans, et s’est forgée une bonne réputation parmi les connaisseurs.

Le compagnon idéal au bureau ou comme poste de travail

Avec le ZBOX PI225, Zotac propose aujourd’hui le plus petit PC du monde. Il trouvera sa place dans n’importe quelle sacoche, et permet l’installation de toutes les applications Office. En termes de performance, on peut donc le comparer à une tablette Windows, mais beaucoup plus pratique.

Pour les tâches nécessitant plus de mémoire vive et une plus haute fréquence du processeur, il existe des options très intéressantes : notamment les modèles Zotac de la série C, équipés de processeurs Quad Core de 8ème génération. Vous avez le choix entre des processeurs i3, i5 et i7.

Dans ce mini-format, on retrouve toute la puissance d’une station de travail : la série Q de Zotac est la première gamme de mini-PC équipés d’une carte graphique NVIDIA® Quadro® dotée d’une architecture Pascal™. Cette gamme convient à des logiciels de DAO plus avancés, au traitement vidéo, à des programmes de réalité virtuelle, ou à des rendus graphiques plus complexes.

Presque plus rien ne les différencie des « gros » PC

Cette petite incursion dans l’univers des mini-PC nous montre déjà que leur format compact n’est pas incompatible avec une excellente performance. Tout ce dont est capable aujourd’hui un PC « normal », un mini-PC le fera aussi bien.

Son caractère compact lui permet par ailleurs d’assumer toutes sortes de fonctions, là où l’espace est réduit. On pourra par exemple utiliser ces petits PC plats pour de l’affichage dynamique, car il est facile de les insérer derrière les écrans plats des panneaux publicitaires.

 

Quels sont les avantages d’un mini-PC ?

Un mini-PC présente par ailleurs un grand nombre d’avantages.

Son faible encombrement

Sa conception compacte et peu volumineuse est un de ses principaux atouts. Un mini-PC peut très facilement être suspendu. Certains modèles sont même dotés d’un dispositif de fixation VESA, et peuvent donc être accrochés au dos d’un écran. Votre espace de travail reste propre et bien ordonné.

Sa mobilité

Vu son format compact et léger, le mini-PC est un ordinateur qu’il est facile d’emporter avec soi. Rien de plus simple que de dénicher un écran auquel vous pourrez brancher votre ordinateur. A cet égard, le mini-PC est encore plus pratique qu’un ordinateur portable.

Sa faible consommation

Un des principaux atouts des mini-PC, c’est leur faible consommation électrique. En mode veille, ils consomment moins de 10 Watts.

Son niveau sonore réduit

La série P, comme la série C de chez Zotac ont des ordinateurs sans ventilateur, et sont donc parfaitement silencieux. Il en résulte un confort de travail irréprochable.

 

Quel mini-PC me conviendrait ?

Quel est le mini-PC qui correspond le mieux à mes besoins ?
Tout dépend du niveau de performance, de vos besoins et du budget disponible.

Si vous recherchez un PC fiable, compatible avec les applications Office, nous vous conseillons le ZBOX PI225 :

Avec ses dimensions réduites de 95 x 63 x 8 mm, c’est le plus petit PC au monde et peut se glisser dans la poche de votre pantalon. Son boîtier en aluminium et sa conception sans ventilateur permettent un fonctionnement silencieux.

  • Processeur Intel® N3350, 1,1 GHz
  • Mémoire RAM de 4 Go DDR4
  • Prise Bluetooth 4.2
  • 2 ports USB 3.0 de type-C
  • Il a d’ailleurs remporté le concours de design IS.

Ce mini-PC se prête parfaitement à un usage domestique ou au bureau pour rédiger des textes, travailler des feuilles de calcul ou pour naviguer sur Internet. On pourra aussi l’utiliser pour du streaming avec de la vidéo à la demande (Amazon Prime ou Netflix). Il suffira pour ce faire de relier le PC au téléviseur à l’aide d’un simple câble HDMI. Grâce à sa conception sans ventilateur, il conviendra parfaitement à des environnements rigoureux comme des ateliers, des entrepôts et même des hôpitaux.

 

Que faut-il respecter lors de l’achat d’un mini-PC ?

Il y a plusieurs paramètres à prendre en compte quand vous achetez un mini-PC. Pensez à la configuration dont vous avez besoin en définissant clairement ce à quoi le PC va servir.

Pour les mini-PC, vous pouvez soit commander un pack complet, soit opter pour un barebone.

Les barebones présentent l’avantage de pouvoir être configurés « à la carte ». Vous pourrez, dans ce cas, choisir un processeur adapté à vos besoins, une mémoire RAM, un disque dur/SSD et un système d’exploitation qui vous conviennent.

Il vous sera livré à domicile un pack complet, prêt à l’emploi. Vous n’aurez rien d’autre à faire.

Dans les deux cas, tout ce dont vous avez besoin, c’est un écran, une souris et un clavier. Optez plutôt pour une souris et un clavier connectés par Bluetooth. Vous éviterez ainsi tout câblage encombrant et disposerez d’un espace de travail propre et minimaliste.

Illustration: reichelt elektronik

 

Qu'en pensez-vous? Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *