Tutoriel : installer des caméras de sécurité grâce à la technologie PoE  

Tutoriel : installer des caméras de sécurité grâce à la technologie PoE

La technologie PoE (« Power over Ethernet » en anglais) est une technologie qui permet d’alimenter les appareils via câble Ethernet. Grâce à cette technique, pas de surplus de câbles, pas de perte d’espace et pas de coûts d’installation superflus.

Le projet

Niveau : Débutant

Temps : 45 minutes et + (en fonction du nombre de caméras de sécurité)

Budget : à partir de 260€ environ

Matériel requis : 1 x caméra de sécurité (UBI UVC-G3), 1 x commutateur (UBI US-8-150W) ou 1 x point d’accès (UBI UAP-AC-PRO)

En supplément : caméras de sécurité supplémentaires

Pourquoi opter pour la technologie PoE ?

Avant de rentrer dans le détail du projet, voyons quels sont les avantages de l’alimentation électrique par câble Ethernet. La technologie « Power over Ethernet » permet d’alimenter un appareil compatible réseau en électricité via câble Ethernet, et ce sans que la transmission de données ne soit affectée. Cette double utilisation du câble est particulièrement utile dès lors que l’on souhaite installer des appareils tels que des caméras de sécurité à l’intérieur et tout autour de la maison sans avoir de prise électrique à proximité.

Autre avantage important : l’économie d’espace qui permet de ne pas saturer les goulottes de câbles ou autres passes-câbles. Enfin, cette technique permet de réduire les coûts d’installation, tant d’un point de vue de l’effort que des ressources nécessaires.

Installer des caméras de sécurité compatibles PoE

Pour alimenter un appareil via câble Ethernet, il faut généralement un adaptateur PoE. Dans notre cas, nous avons choisi un modèle de la gamme Ubiquiti, déjà équipé d’un adaptateur. Si vous souhaitez installer une caméra IP qui ne dispose pas d’un adaptateur PoE, veillez à vous procurer un adaptateur qui utilise le bon standard.

installation PoE

Quant à l’installation, rien de plus simple : il suffit de fixer la caméra à l’emplacement souhaité, de connecter le câble Ethernet à l’adaptateur PoE comme sur la photo et le tour est joué.

Adaptateur PoE, commutateur ou point d’accès ?

Une autre option consiste à utiliser un commutateur PoE ou un point d’accès au lieu de l’adaptateur. De cette manière, un seul interrupteur commande l’alimentation, en électricité et en données, de plusieurs appareils à la fois. Cette option est particulièrement utile dans le cas où plusieurs caméras sont installées.

Grâce à l’application du commutateur, il est possible d’afficher les statistiques de chaque appareil ou d’effectuer des réglages spécifiques pour les ports individuels. Dans notre exemple, le commutateur Ubiquiti détecte automatiquement les appareils compatibles PoE et les alimente en courant sans aucune étape d’installation supplémentaire.

N.B. : Comme pour l’adaptateur, il est important de s’assurer que les normes utilisées sont bien les mêmes. Ici, la caméra et le commutateur fonctionnent tous deux avec la norme IEEE 802.3af. Pour que l’alimentation électrique puisse fonctionner sans problème et relier plusieurs appareils au courant, il faut bien comparer les fiches techniques des caméras avec celle de l’interrupteur.

Quel câble Ethernet choisir ?

En principe, n’importe quel câble LAN CAT5 ou supérieur convient aux installations PoE. Idéalement, vous devriez opter pour un câble de qualité supérieure pour s’assurer d’obtenir la meilleure performance de transmission possible. Notez également que la longueur du câble dépend de la puissance requise.

Vous pourrez trouver plus d’informations sur le contexte technique, les normes et les types de câbles, les classes de performance et d’autres informations complémentaires dans cet article.

Important : Pour les installations extérieures, il est essentiel de choisir un câble adapté à cet environnement. En effet, les câbles destinés à l’extérieur sont dotés d’une gaine résistante au vent, aux intempéries et qui protège également contre les rayons UV. Un câble endommagé représente un réel danger, il ne faut donc pas faire de compromis dans le choix des câbles.

 

 

Qu'en pensez-vous? Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *