Un foyer intelligent et joliment agencé avec Apple HomeKit  

Un foyer intelligent et joliment agencé avec Apple HomeKit

Apple HomeKit permet de commander un grand nombre d’appareils compatibles en réseau via une application centrale. Avec l’aide de Siri, l’assistant vocal d’Apple, vous pouvez contrôler sur simple commande vocale vos luminaires et votre thermostat intelligents, mais aussi vos enceintes, votre système d’alarme et vos volets. Mais ce n’est pas tout : Siri apprend au fur et à mesure et s’adapte naturellement aux habitudes de ses utilisateurs.

Contenu
  1. Une installation aisée
  2. Une gestion intelligente de l’éclairage avec le charme du rétro
  3. Un chauffage intelligent
  4. Conseils au sujet Eclairage intelligent
  5. Ces articles peuvent aussi vous intéresser :

Machine à laver, réfrigérateur, systèmes multimédia, chauffage, volets roulants ou système d’alarme : de plus en plus d’appareils de notre intérieur peuvent être mis en réseau et commandés à distance via une application.

Avec Apple HomeKit, vous pouvez gérer de manière centralisée divers appareils intelligents et standards sur une seule et unique interface. La possibilité de commander l’éclairage, le chauffage et d’autres fonctionnalités via un iPhone, une Apple Watch, un haut-parleur HomePod ou une Apple TV constitue un avantage supplémentaire.

Une installation aisée

L’installation des appareils à intégrer s’effectue rapidement : après avoir téléchargé l’application Maison, vous pouvez ajouter en toute simplicité un appareil compatible en cliquant sur le symbole « + » et en saisissant manuellement le code HomeKit correspondant ou en scannant un code QR. La création de groupes d’appareils et de pièces, pour établir des règles d’automatisation ou des scènes par exemple, s’effectue de manière intuitive via l’application.

Par ailleurs, les données collectées par HomeKit et échangées avec les terminaux sont cryptées de manière fiable, ce qui minimise les risques d’utilisation abusive par des tiers ou des pirates informatiques.

Une gestion intelligente de l’éclairage avec le charme du rétro

Lorsque des luminaires intelligents sont commandés avec Apple HomeKit, plus besoin d’intermédiaire ! Votre smartphone, votre tablette ou votre Apple Watch devient ainsi le centre de commande. Par commande vocale, Siri applique automatiquement l’éclairage souhaité.

Les lampes à filament LED compatibles avec Apple HomeKit apportent un confort tout particulier dans votre intérieur : elles séduisent par leur design inhabituel qui rappelle la forme et l’esthétique des ampoules classiques. Ces LED « retrofit » comportent un grand nombre de micro-LED alignées le long d’un filament à l’intérieur de l’ampoule, ce qui permet d’obtenir un angle de rayonnement de 340 degrés. Elles se distinguent également par leur faible coût de production. C’est toutefois leur température de couleur, qui offre une lumière blanche chaude et saturée, qui fait toute la différence.

Chez OSRAM, les utilisateurs ont le choix entre trois formes de lampes différentes, qui délivrent toutes un éclairage de 650 lumens et 2 700 kelvins. Leur indice de rendu des couleurs (IRC) de 80 assure une reproduction des couleurs aussi fidèle que possible. Le modèle à filament OSRAM SMART+ pour Apple HomeKit, avec son ampoule teintée ambre-or, est une attraction visuelle. Comme les autres sources lumineuses à filament, ce modèle est particulièrement adapté aux lampes décoratives ouvertes pour souligner un caractère vintage.

Comme avec toutes les autres lampes OSRAM et bandes LED compatibles avec Apple HomeKit, aucune installation d’appareils supplémentaires n’est nécessaire. Vous n’avez donc pas besoin de passerelle, ni de connexion Wi-Fi, ni de pont : l’éclairage SMART+ se connecte facilement à un terminal Apple via Bluetooth et vous pouvez déjà sélectionner des fonctions telles que l’allumage / l’extinction, la variation de l’intensité de la lumière, le changement de couleur, le regroupement ou la gestion de scènes.

Un chauffage intelligent

La commande intelligente du chauffage est également un jeu d’enfant avec Apple HomeKit. Par exemple, avec Eve Thermo, vous pouvez commander la température ambiante de manière flexible et pratique, ce qui permet bien sûr de réaliser des économies d’énergie.

Paramétrez le chauffage en fonction de votre routine quotidienne ou de manière à chauffer seulement lorsque quelqu’un est à la maison. Le réglage quotidien des thermostats appartient donc au passé : l’automatisation du chauffage, la mise en place de programmes pour chaque pièce, pour les jours de la semaine ou le week-end, ou encore le réglage spontané de la température lors de vos déplacements ne posent aucun problème avec Eve Thermo en combinaison avec Apple HomeKit. Le chauffage est même interrompu lorsqu’une pièce est aérée, puisque le système détecte la chute brutale de la température.

La deuxième génération du thermostat de radiateur comprend un écran doté d’un panneau de commande tactile pour une commande manuelle de la température cible. Bien entendu, l’appareil peut toujours être commandé à distance via des programmes, des paramétrages automatiques HomeKit, Siri, Apple Home et l’application Eve. Un verrouillage des touches peut également être activé via l’application. Un kit de démarrage ou un pont ne sont pas nécessaires.

Illustration : Fotolia, # 121130109, tailex

Conseils au sujet Eclairage intelligent

Éclairage intelligent – tout est possible !

Grâce aux LED, commandez votre éclairage depuis le confort de votre canapé via une application sur smartphone ou tablette. Vous pouvez également activer des scènes ou des paramètres personnalisés par commande vocale, de manière à pouvoir créer des ambiances lumineuses sphériques individuelles d’un simple clic. Ces articles peuvent aussi vous intéresser : Conseils Un foyer […]
plus >

Des idées lumineuses pour une ambiance d’intérieur chaleureuse

La bonne couleur de lumière et la bonne combinaison de luminaires sont des éléments décisifs ! Grâce aux LED modernes, le réglage des couleurs dans la maison est un jeu d’enfant. Les LED séduisent par leur vaste gamme de couleurs et créent comme par magie une atmosphère chaleureuse et relaxante ! Ces articles peuvent aussi vous intéresser […]
plus >

Un foyer intelligent et joliment agencé avec Apple HomeKit

Apple HomeKit permet de commander un grand nombre d’appareils compatibles en réseau via une application centrale. Avec l’aide de Siri, l’assistant vocal d’Apple, vous pouvez contrôler sur simple commande vocale vos luminaires et votre thermostat intelligents, mais aussi vos enceintes, votre système d’alarme et vos volets. Mais ce n’est pas tout : Siri apprend au fur […]
plus >

Plus d’articles sur Eclairage intelligent
 

Qu'en pensez-vous? Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *