Installer une prise de courant intelligente en un tour de main  

Installer une prise de courant intelligente en un tour de main

Vous désirez équiper votre maison de fonctionnalités intelligentes sans devoir remplacer vos appareils électroniques par de nouveaux équipements Smart Home ? C’est désormais possible grâce aux prises de courant intelligentes. Dans ce tutoriel, nous vous montrerons comment fabriquer et contrôler vos prises intelligentes grâce à un adaptateur et un Raspberry Pi.

Le projet

Niveau : Débutant avec connaissances de bases

Temps : 30 minutes environ

Budget : 79€ environ

Matériel requis : 1 x Raspberry Pi 2 ou 3, 1 x module RaspBee, 1 x prise intelligente Osram Smart+, vous pouvez également acheter ces deux derniers éléments sous forme de lot.

En supplément : Ampoules connectées, boutons et capteurs ZigBee, disponibles auprès de Philips Hue, d’IKEA (gamme TRÅDFRI), de Paul-Neuhaus, de dresden elektronik, de Jung, de Busch-Jaeger ou encore de Xiaomi

Avant de commencer – Le système d’exploitation

Comme pour tous les projets Raspberry Pi, il faut tout d’abord installer un programme d’installation. Afin d’éviter de se compliquer la tâche inutilement avec l’installation du logiciel pilote, dresden elektronik, fabricant du module complémentaire RaspBee pour l’interface GPIO, propose une image Raspian préconfigurée. Vous pouvez la télécharger ici (page en anglais).

La carte micro-SD doit faire au moins 8 Go de mémoire. Pour l’installation sous Windows, il est recommandé d’utiliser le programme « Win32DiskImager ». Vous trouverez un guide d’installation avec des instructions détaillées ici.

Premiers réglages importants

Pour cette étape, branchez le module d’extension RaspBee sur les douze premières broches de l’interface GPIO du Raspberry Pi comme montré sur les images ci-dessous :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insérez maintenant la carte Micro-SD dans la fente, connectez votre Raspberry Pi à l’alimentation électrique et connectez le Raspberry Pi à votre routeur à l’aide d’un câble LAN.

Le module complémentaire RaspBee est désormais une passerelle ZigBee à part entière. Il est alors possible d’appeler l’interface de contrôle (appli Phoscon) depuis un navigateur avec l’appareil de votre choix. Le Raspberry Pi sert ici de périphérique réseau. Il n’est donc pas nécessaire d’y connecter écran et clavier. Pour la première mise en service, une tablette ou un PC sont requis (les fonctionnalités sont limitées en cas d’utilisation d’un smartphone).

Pour les utilisateurs intéressés par la technique et plus expérimentés : l’image préconfigurée comprend un logiciel « deCONZ ». Ce logiciel permet de visualiser le réseau ZigBee et offre les fonctionnalités de base du contrôleur ZigBee. Ce logiciel est également responsable du démarrage d’une application pour contrôler la prise : l’application Phoscon. Cette application permet aussi de configurer la prise Osram Smart+ afin de la rendre prête à l’emploi.

Ouvrir l’application et configurer la prise Osram Smart+

Pour ouvrir l’appli Phoscon, tapez l’adresse http://phoscon.de/app dans un navigateur. Vous pouvez maintenant cliquer sur la passerelle sur la page de connexion. La communication entre le navigateur et la passerelle s’effectue exclusivement via le réseau local. Si la passerelle n‘est pas encore affichée, une recherche se lance automatiquement. Il est possible de répéter cette action à tout moment en cliquant sur le logo P.

Il vous faut ensuite suivre les instructions de l’application. Tout commence par la définition d’un nom de passerelle et d’un mot de passe. L’appareil ZigBee, ici, la prise Osram Smart+, est ensuite configurée.

La recherche permet de détecter l’appareil, qui peut ensuite être affecté à un groupe. L’application vous guide tout au long du processus. Il est également possible de renommer l’appareil. Pour les besoins de ce tutoriel, nous avons choisi le nom « Osram Smart+ ».

Nous avons également procédé à la création du groupe « Flur » (couloir), auquel nous avons attribué la prise. C’est une étape importante car, dans l’environnement ZigBee, les groupes d’appareils doivent toujours être assignés à un groupe pour être contrôlés. La prise Osram Smart+ est désormais prête à fonctionner et peut être commandée par l’application.

Remarque :

Pour rejoindre un réseau, un périphérique ZigBee doit toujours être dans sa configuration d’usine par défaut. Si ce n’est pas le cas, il faut d’abord réinitialiser l’appareil et effectuer une recherche d’appareil qui permettra sa détection. Pour réinitialiser le périphérique ZigBee, vous pouvez vous référer à la notice du fabricant.

 

Pour tous ceux qui utilisent le logiciel « deCONZ » : Il est possible de visualiser l’appareil et ses clusters ZigBee, dans le backend du logiciel si vous utilisez un lecteur VNC, ou en se connectant directement à un écran, un clavier et une souris avec le Raspberry Pi.

Illustration : Fotolia, # 89527108, eevl
 

Qu'en pensez-vous? Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *